Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Woran knobeln Sie gerade?

Wenn aus Problemen erst Wünsche und dann Lösungen werden ...

In den letzten 15 Jahren haben wir Sie regelmäßig gefragt, wobei wir Ihnen helfen können, welche Wünsche Sie an uns haben und was wir für Sie (noch besser) machen können. Ihre Rückmeldungen, Ihre Initiativen und Ihre Verbesserungsvorschläge sind sehr wertvoll für uns. Diese helfen, unser Angebot an Ihre Bedürfnisse anzupassen und Ihre Erwartungen zu erfüllen. Daraus sind schon viele neue Lösungen und Produkte entstanden – eine kleine Auswahl davon haben wir auf dieser Seite zusammengestellt.

Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin an Ihren Wünschen teilhaben lassen. Gerne können Sie uns diese jederzeit mitteilen. Vielen Dank!

Jetzt Wunsch einreichen

Einige von über 1.000 Kundenwünschen der letzten Jahre


"Eine Energiekette, die direkt mit einem Stecker endet, z. B. von Harting.
Damit entfällt das Endstück der Kette und der Platzbedarf wird kleiner."

Kundenwunsch: Energieketten-Stecker



Unsere Innovation: Module Connect

Die Schnittstelle nach Maß: Der Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Als Kabelsteckverbinder zeichnet sich unser modularer Steckverbinder durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus und kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen.
 

"Eine intuitive Roboterprogrammierung."

Kundenwunsch: Robotersteuerung



Unsere Innovation: igus Robot Control

Die Robotersteuerung igus Robot Control ist die erste Wahl, um Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich flexibel und effizient zu lösen. Die Kommunikation zwischen der Steuerung und der namensgleichen Software erfolgt über Ethernet oder WLAN. Darüber hinaus bietet die Steuerung mehrere Schnittstellen über unterschiedliche Kommunikationsprotokolle durch integrierte FunktionenDie igus Robot Control ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung und somit einen leichten Einstieg in die Automatisierung.
 

"Energieketten, die sowohl für Reinraum geeignet als auch ESD-fähig sind."

Kundenwunsch: Energieketten für Reinraum und ESD



Unsere Innovation: Energiekettenserie E6.ESD

Die neue Energiekettenserie E6.ESD besteht nicht nur aus elektrisch ableitfähigem ESD-Material, sondern ist zudem auch noch reinraumtauglich, vibrationsarm und leise. Dank dem ESD-Material werden statische Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen zuverlässig vermieden. Die Serie E6 ist mit Innenhöhen von 29, 40 und 52 mm erhältlich und online konfigurierbar.
 

"Ein leitfähiges Filament für 3D-Drucker würde mir bei Prototypen-Gehäusen weiterhelfen. Ein Gehäuse aus einem solchen Filament würde mit seinem EMV-Verhalten einem Gehäuse aus Aluminium oder Blech schon sehr nahe kommen. Die leitfähige Verbindung muss dann aber niederohmig sein, idealerweise unter 10 Ohm."

Kundenwunsch: Leitfähiges Filament für 3D-Drucker


 

Unsere Innovation: ESD-taugliche 3D-Druck-Materialien

Unsere elektrostatisch ableitenden SLS-Pulver iglidur i8-ESD und iglidur i9-ESD sind ideal für Anwendungen geeignet, wo ESD-Eigenschaften essenziell sind. Nutzen Sie sie, um Beschädigungen von Elektro-Bauteilen zu vermeiden und um antistatische Bauteile für Maschinen zu fertigen, die eine ATEX-Zertifizierung benötigen. Die Werkstoffe zeichnen sich durch eine hohe Steifigkeit aus, wodurch sich die Teile bei gleicher Belastung weniger verformen. Wie alle anderen 3D-Druck-Materialien von igus enthalten die ESD-Pulver Festschmierstoffe, die für eine niedrige Reibung sorgen und zusätzliches Schmieren überflüssig machen.
 

"Mir würde eine App helfen, mit der ich durch Fotografieren der Artikelbezeichnung an der Energiekette weiterführende Informationen bekomme, wie mögliche Trennstege oder Einlegeböden, bzw. direkt auf die igus Webseite weitergeleitet werde."

Kundenwunsch: Foto-App


 

Unsere Innovation: Ersatzteilerkennungs-App

Um das richtige Ersatzteil zu finden oder zu erkennen, welches Bauteil eingesetzt wurde, kann manchmal durchaus ein wenig Zeit vergehen. Oft werden hierzu auch technische Details, Datenblätter und Anleitungen benötigt – stehen diese Unterlagen nicht zur Verfügung, verlängert sich die benötigte Zeit um ein Vielfaches. Mit unserer KI-gestützten Ersatzteilerkennungs-App können Sie ausgewählte Energieketten, Leitungen, Linearführungen und Gleitlager schnell und einfach über ein Foto identifizieren. Darüber hinaus bekommen Sie Hinweise zum Produkt und werden auf Wunsch direkt zum Online-Shop weitergleitet.
 

Unsere Innovation: igusGO App

Erleben Sie eine revolutionäre Art der Produktsuche mit igusGO – unserer Cloud-Plattform mit Künstlicher Intelligenz. Fotografieren Sie einfach die bestehende Anwendung und igusGO zeigt Ihnen, welche igus Produkte helfen, um ihre Anwendung schmierfrei zu konstruieren. Die App zeigt auch, wo noch mehr Potenzial steckt, die Technik Ihrer Maschine zu verbessern und dabei sogar noch Kosten zu sparen. Sie erfahren mehr über bereits gelöste Anwendungen an vergleichbaren Maschinen und gelangen direkt zum Shop, wo Sie weitere Informationen einsehen und direkt bestellen oder anfragen können.
 

"Wie geht igus mit Kunststoffabfällen um, die nach der Installation oder nach dem Gebrauch der Produkte anfallen? Wenn zum Beispiel eine Energiekette durch eine neue ersetzt wird, wie stellt igus sicher, dass diese richtig recycelt wird und nicht in die Umwelt gelangt?"

Kundenwunsch: Kunststoff-Recycling


 

Unsere Innovation: Recycling-Plattform chainge

Um das Recycling von technischen und Industrie-Kunststoffen besonders einfach zu gestalten, haben wir die Recycling-Plattform chainge ins Leben gerufen. Auf unserer Plattform können Sie entsprechende Kunststoffe sowohl von igus Produkten als auch von Produkten anderer Hersteller recyceln lassen. Darüber hinaus haben Sie auf unserem Marktplatz die Möglichkeit, Rezyklate zu kaufen und zu verkaufen. Abgerundet wird die Plattform durch unser Netzwerk, dem Sie als Recycling-Partner beitreten können.
 



The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH