Spezial Messaufbau
Schmierfreie Spindelachsen
für einen F&E-Messaufbau

Art Robotics ist ein belgisches Tech-Startup, das in den Bereichen Robotik, IoT und KI tätig ist. Dabei möchte das Unternehmen besonders nachhaltig handeln und die moderne Technologie z.B. für Robotik-Lösungen in der Energie- und Recyclingtechnologie nutzen.
Für Ihren Kunden Unimore hatte das Unternehmen den Auftrag ein neues Messsystem zu entwickeln. Welche Besonderheiten und Herausforderungen dieser Auftrag mit sich brachte, erfahren Sie in diesem Anwendungsbericht.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Zwei verschiedene Spindelachsen, Motor und Motorsteuerung
  • Anforderungen: Zur Forschung und Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit werden innovative, kostengünstige und vor allem individuelle Lösungen benötigt. Weiterhin musste die Lösung reinraumtauglich sein
  • Branche: Roboter
  • Erfolg für den Kunden: Unsere schmierfreien Spindelachsen sorgen in Kombination mit Motor und Steuerung für eine günstige, schlüsselfertige Lösung.

Weitere Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiel Antriebstechnik

Eingesetzte Produkte

Spindelachse konfigurieren

Sie suchen noch das passendes Linearmodul? Jetzt Wunschprodukt konfigurieren.


Problem

Das belgische Unternehmen Art Robotics setzt auf smarte Technologie, um intelligente, nachhaltige Lösungen für die Energie- und Recyclingindustrie zu schaffen. Die Kernkompetenzen liegen dabei in den Bereichen Robotik, IoT und KI.

Art Robotics stand bei einem Ihrer Kunden namens Umicore vor einer besonderen Herausforderung. Umicore ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Kreislaufmaterialtechnologie und stellt Materialien für leistungsstarke optoelektronische, photovoltaische und elektronische Geräte her. Die F&E Abteilung des Unternehmens ist ständig auf der Suche nach neuen Verfahren, um kostengünstige Materialien bei gleicher Qualität, geringerem Gewicht und weniger Abfall anzubieten. Um diese Innovationsprozesse zu unterstützen, werden neue Messsysteme und -werkzeuge für Wafer benötigt.

Das Problem: Diese sind nicht von der Stange erhältlich und müssen von Grund auf neu entwickelt werden. Es wird ein erfahrener Partner benötigt, der innovative, schlüsselfertige Lösungen schnell und kosteneffizient entwickelt. Des Weiteren musste das System in einer Reinraumumgebung funktionieren.

Lösung

Art Robotics entwickelte mit Hilfe der igus® Bauteile eine eine völlig neue Lösung. Alle Komponenten wie zum Beispiel die Spindelachsen, der Motor und die Motorsteuerung wurden in einem kompletten System integriert, das den Kundenanforderungen gerecht werden konnte. Das Ergebnis: ein spezieller Messaufbau zur Quantifizierung der Eigenschaften von Wafern.

Das System, welches u.a. aus Teilen der igus® Antriebstechnik besteht kann sowohl mit besonders dünnen Wafern der nächsten Generation umgehen (< 200 µm), als auch hohe Kräfte auf kontrollierte Weise anwenden und genaue Messungen liefern. Die Plug-and-Play-Software mit spezieller grafischer Benutzeroberfläche ermöglicht in Kombination mit der D1 Motorsteuerung eine einfache Konfiguration und Durchführung von Messungen.

Da die Messungen in einer Reinraumumgebung durchgeführt werden, sind alle Komponenten reinraumtauglich. Es handelt sich um ein Tischsystem, das kompakt, ergonomisch und sicher zu bedienen ist. Das System ist – genau wie die Produkte der igus® Antriebstechnik –  auf Modularität ausgelegt, um seine Fähigkeiten in der Zukunft zu erweitern.


Impressionen


Weitere Anwendungsbeispiele


Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop

Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.

Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator

Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.

Zum Konfigurator

Whitepaper herunterladen

Whitepaper Antriebstechnik

Spindelantrieb oder doch Zahnriemen? So finden Sie das passende Linearmodul

Whitepaper herunterladen