Kunststoff-Gleitlager fürs Mountainbike

Die Vorteile auf einen Blick

  • Kunststoff-Gleitlager sind schmier- und wartungsfrei
  • Kein Rosten, unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Wasser
  • Deutlich leichter als Lager aus Metall
  • Resistent gegen Schläge und Stöße
  • Hohe Lebensdauer bei günstigem Preis


igus® bike magazin

motion plastics im Bike - spannende Stories und Produktinfos für Radfahrerinnen und Radfahrer

Jetzt downloaden
Anwendungsübersicht

Anwendungsbeispiele

Wo kommen unsere Gleitlager zum Einsatz?
 

Jetzt entdecken

MTB Rider

Mountainbiker sind auf rauem Terrain unterwegs: Es geht über Wurzeln, Felsen, Staub, Schlamm und Gras, über Rampen hinein in die Kompression. Geht eine Bikekomponente kaputt, kann es für den Fahrer gefährlich werden, denn auf steilen Downhilltrails kann man bis zu 80 km/h erreichen. Damit ein Fahrer zur Höchstform auflaufen kann, muss er sich auf sein Bike verlassen können, und dazu bedarf es ausfallsicherer Komponenten. Daneben zählen präzise Haptik (Ansprechverhalten z.B. der Federgabel) und wenig Gewicht zu den wichtigsten Eigenschaften, die ein Mountainbike nicht nur im Profisport mitzubringen hat. Lagerkomponenten aus Kunststoff anstelle von Metall sind hier seit Jahren auf dem Vormarsch – und das aus gutem Grund:

Leicht, Bauraum sparend, schwingungsdämpfend

 

Metalllagerr vs. iglidur Gleitlager auf der Waage

Leichte Kunststoffkomponenten verringern die Belastung auf den Rahmen und können das Fahrrad besser manövrierbar machen. Zudem gilt: Je leichter das Bike, desto leichter geht‘s bergauf. Unsere iglidur Gleitlager bringen im Vergleich zu metallischen Lagern rund 80 % weniger Gewicht auf die Waage.

Bauraumvergleich Kugellager vs. Gleitlager

Gegenüber Wälzlagern haben Kunststoff-Gleitlager den Vorteil, dass sie etwa ein Drittel weniger Bauraum benötigen. Sie haben zudem dank ihrer höheren Elastiziät eine weitaus bessere Schwingungsdämpfung als metallische Lagerlösungen. Dies sorgt für eine bessere Absorption der Stöße und mehr Komfort für den Fahrer.


Musterbox Fahrrad

Kostenlose Musterbox

Vorab in den Händen halten und selbst überzeugen: Bestelle die Musterbox mit unseren Top-Produkten fürs Fahrrad. Sie enthält Gleitlager aus unterschiedlichen iglidur Materialien, ein Zahnrad, einen igubal Gelenkkopf und eine drylin N-Linearschiene.

Jetzt bestellen

Keine Schmierung, keine Korrosion, keine Wartung

 

Schmutz und Feuchtigkeit setzen metallischen Lagern zu. Bei PTFE-beschichteten Gleitlagern ist die Gleitschicht nach Schmutzeindringung schnell abgenutzt. Metallische Wälzlager verschleißen schnell, wenn sie nicht regelmäßig gewartet werden. Zudem kann das Reinigen des Bikes für sie zum Problem werden, wenn der Wasserstahl mit zu viel Druck auf die Lagerstelle gerät und das Fett ausgespült wird. Korrosion ist die Folge.* Für iglidur Gleitlager sind Schmutz und Nässe dank ihres Trockenlaufs keine Herausforderung. Hier braucht es keine externe Schmierung, keine Wartung.

* Dieses Problem kann auch bei Lagern auftreten, die in der Fahrradbranche häufig als "Industrielager" bezeichnet werden. Gemeint sind nicht einstellbare metallische Wälzlager, die genormt und gedichtet sind.

Metallisches Gleitlager, Nadellager und Kugellager vs. iglidur Gleitlager

Lagerstellen für dry-tech Hochleistungskunststoffe im E-Fully

Lagerstellen für iglidur Gleitlager im E-Fully


Weitere Informationen

iglidur Gleitlager im Mountainbike, Cargo-Bike, Liegefahrrad und Faltrad