Anwendungsbeispiele von Teilnehmern des manus® Wettbewerbs

Kunststoffgleitlager haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Sie machen damit heute Lösungen möglich, die zwei Gegensätze miteinander vereinen: technische Verbesserung und Kostensenkung. Der manus® Wettbewerb möchte mutige Anwendungen mit Kunststoffgleitlagern, die sich durch technische und wirtschaftliche Effizienz, Kreativität und überraschende Ergebnisse hervorheben, auszeichnen. Hier sehen Sie einen Teil der eingereichten Anwendungen.

Über 400 Anwendungen unserer Kunden durchsuchen


In den unterschiedlichsten Branchen werden durch den Einsatz von Kunststoffgleitlagern Lösungen technisch verbessert und Kosten gespart.


Weitere Anwendungen

manus® Gleitlager-Anwendungen aus anderen Wettbewerbsjahren

manus® 2015 Anwendungsbeispiele

manus®-Wettbewerb - Innovative Gleitlager-Anwendungen in der Übersicht.

manus® 2013 Anwendungsbeispiele

manus®-Wettbewerb - Innovative Gleitlager-Anwendungen in der Übersicht.

iglidur® Gleitlager-Anwendungen von manus® Teilnehmern

Tortilla-Bräter

Gold beim manus® 2011: Tortilla-Bräter der Firma Carmelo Lagunas Escudero, Spain

Freischneider-Mähscheibe

Silber beim manus® 2011: Freischneider-Mähscheibe der Firma PRODULEX UNIPESSOAL LDA, Portugal

Handprothese

Durch die Lager, die aus iglidur® J Halbzeugen gefräst wurden, kann eine Korrosionsfestigkeit und eine niedrige Verschleißrate gewährleistet werden.

Roboterkopf

Spezial manus® 2011: Roboterkopf der Firma Archimedes Solutions GmbH, Germany

Schiebetür

Die ca. 3 Meter hohe und ca. 1,7 Meter breite Tür wird mit einer drylin® W-Linearführung gelagert. Durch die guten Gleiteigenschaften lässt sich die Tür problemlos bewegen.

Schleifmaschine für Holzfässer: Langlebige Führungsschienen für Schleifkopf

In dieser Schleifmaschine für Holzfässer garantieren unsere schmiermittelfreien Linearführungen und Gleitlager eine hohe Standzeit.

Jetpack

Unsere Gleit-, Kugel- und Gelenklager punkten beim Jetpack evo NT mit Korrosionsfreiheit und wenig Gewicht.

Maschine zur Extrem-schmutzbeseitigung

Gesucht wurde eine kostengünstige Lineargleitführung mit einer hohen Lebensdauer, die Fluchtungsfehler ausgleicht und dabei möglichst leicht ist.

Streueinheit

Die Förderschnecke der Streueinheit muss beweglich gelagert sein, um einen axiale Versatz und dynamische Bewegungen in der Schnecke ausgleichen zu können.

Einschmelzsonde

Aus iglidur® Halbzeugen wurde ein medienbeständiges Lager für geringen Bauraum hergestellt.

Saumerkennungssensor

Diese Maschine webt und bedruckt Frotteehandtücher.

Hochdruckreiniger

In diesem Hochdruckreiniger kommt ein Planetengetriebe zum Einsatz.

Roboterarm

Dieser Roboterarm ist so stark, dass er eine Bohrmaschine benutzen kann.

Gelenkarm

Hier wurde die Konstruktion eines 5-Achs-Gelenkarms zum manus®-Wettbewerb eingereicht.

Mars-Roboter

Für eine ganz besondere Umgebung ist dieses Roboterfahrzeug konzipiert: es soll eines Tages auf dem Mars fahren.

Holzpackanlage

Diese Anlage beschäftigt sich mit der Verpackung von Holz.

Schaumschneider

Der Schneidedraht wird auf der vertikalen Achse mit Hilfe von zwei drylin® ZLW-Zahnriemenachsen bewegt.

Bagger-Sitz

Hier werden igus®-Kunststoffgleitlager im Stoßdämpfer eines Baggersitzes eingesetzt.

Sanitärelemente im Wohnmobil

Hier wurden Sanitärelemente in der Nasszelle mit igus®-Produkten verbaut.

iglidur Gleitlager verringern Reibung in faltbarem Anhänger

Mit dem klappbaren Anhänger "Tyligo" kann alles Mögliche transportiert werden. In ihm wurden iglidur Gleitlager sowie 16 iglidur Anlaufscheiben verbaut.

Umrüstung der Radaufhängung bei Trikes

Diese Anwendung zeigt ein Umrüstset für die Radaufhängung bei dreirädrigen Motorrädern.

Auto-Bausatz

Im Schaltgestänge kommen igus®-Lager zum Einsatz.

Wartungsfreie Wellenführungen in Türen von Hochgeschwindigkeitszügen

Mit mehr als 350 Stundenkilometer rasen diese Züge ab 2012 durch China und verbinden Peking und Shanghai.

Überlagerungsgetriebe

Hier ersetzen Gleitlager aus iglidur® Z ein Kugellager und ein Nadellager in einem Überlagerungsgetriebe.

Kleines Elektroflugzeug

Um die besten Flugbedingungen zu erreichen, müssen alle Bauteile so leicht und gleichzeitig belastbar wie möglich sein.

Rennradbremse

Äußerste Leichtigkeit ist das wichtigste Kriterium beim Bau einer Rennradbremse.

Pedale für Mountainbikes

Hier wurden metallische Kugellager und DU-Buchsen durch leichtere iglidur®-Flanschlager ersetzt.

Rückentrainer

Dieses Gerät trainiert die Rückenmuskulatur. Um es bequem benutzen zu können, muss die Unterlage verstellbar sein.

Crosstrainer

Bei einer Überarbeitung der Konstruktion wurden die bisher verwendeten Gelenklager aus Metall durch igubal® KGLM-Gelenklager ersetzt.

Elektrischer Golf-Trolley

Für die Schwebeachse durch den Antrieb wurden vier igubal®-Gelenklager von igus® getestet und nach mehrmonatigen Tests für tauglich befunen.

Fahrrad-Rahmenkonstruktion

Hier ersetzten igus®-Kunststoffgleitlager die klassischen Wälzlager und trotzen den Umwelteinflüssen wie Schmutz und Korrosion.

Fahrradpedal

Das hier vorgestellte Fahrradpedal geht auf die ergonomischen und biomechanischen Bedürfnisse von Radfahrern ein.

Dreirad

Bei dieser Konstruktion traten zunächst Probleme mit Spiel und Reibung auf. Durch den Einsatz von iglidur® G-Gleitlagern konnten diese jedoch eliminiert werden.

Sitz-Skischlitten

Dieser innovative Schlitten erlaubt es, Ski sitzend zu fahren. An den vier Drehachsen kommen kompakte, leichte, dünne, einfach zu montierende und wartungsfreie Lager zum Einsatz.

Innovativer elektrischer Rollstuhl

Der TopChair-S kann mehrere Stufen ohne Anwesenheit einer Begleitperson und ohne Anbringung eines festen Gerüsts steigen. iglidur-Gleitlager erlauben die dabei entstehenden hohen radialen Kräfte.

Gelände-Rollstuhl

In den Gelenkstellen des Gelände-Rollstuhls Quadrix wurden einfache aber robuste und wartungsarme Bauteile benötigt. So sind alle Vorderachsen mit iglidur-Gleitlagern ausgestattet.

Wirtschaftliche Linearlager für Verstelleinrichtungen in Körperscanner

In diesem medizinischen Körperscanner kommt ein kompaktes und wartungsfreies drylin T-Linearführungssystem zum Einsatz.

Gelenkprothese mit hoher Lebensdauer

In dieser Prothese für pneumatische Kniegelenke erhöhen Kolbenringe aus iglidur J die Funktionalität, Qualität und Lebensdauer.

Prothesengelenk

Eine Neuentwicklung ist dieses Gelenk für den Einsatz in Prothesen. In ihm sind Gleitlager aus iglidur J und igubal-Gelenklager verbaut.

Schmierfreier Medikamenten-Dosierer

Diese Maschine entnimmt Medikamente aus der Originalverpackung und verpackt sie in kleineren Dosierungen neu. Die exakte Positionierung der Blisterverpackung geschieht dabei über drylin-Kreuztische.

Verstelleinheit

Für die Verstellung kommt eine drylin® T-Linearführung zum Einsatz. Sie bewältigt problemlos die Taktzahl von 80 Zyklen pro Minute.

Dental-Gießgerät: Zuverlässige Linearführungen bei extremer Hitze und Schmutz

Der Schließmechanismus des medizinischen Geräts wird bei hohen Temperaturen und Schmutzaufkommen mit einer drylin W-Profilführung gelagert.

Ventil in Eiskrem-Abfüllanlage

Verschleiß minimiert, Kolbenklemmer verhindert: iglidur® Gleitlager ersetzen O-Ringe im Abfüllventil von Big Drum Engineering.

Schinkenschneider

In dieser Maschine wird roher Schinken verarbeitet. Da hier hohe Hygienestandards gelten, werden selbstschmierende iglidur Gleitlager verwendet, die auch nach regelmäßiger Reinigung zuverlässig funktionieren.

Schmiermittelfreie Linear- und Gelenklager für Backwarengreifer

Dieser Greifer nimmt Frischgebackenes von einem Förderband, um es in Körbe zu packen. drylin und igubal Lager ermöglichen die hygienischhe und wartungsfreie Bewegung.

Packroboter

Kräuter-Trocknung: Höhere Lebensdauer

Diese Anlage dient der Aufbereitung und Trocknung von Küchenkräutern. iglidur-Gleitlager senken Ausfallzeiten und erhöhen die Lebensdauer der Anlage.

Brauereianlagen

Zum Einsatz kommen hier Gleitlager aus dem FDA-konformen Hochtemperatur-Werkstoff iglidur A500.

Gleit- und Gelenklager bei starken Vibrationen in Getreide-Sortierer

Diese Maschine reinigt und sortiert alle Getreidearten. Gelenk- und Gleitlagertechnik ermöglicht die langlebige und wartungsfreie Funktion.

Anwenderbericht: Greifer für Lebensmittelverpackungen

Dieser Greifer nimmt Verpackungseinheiten aus einer Versiegelungsmaschine, dreht die einzelnen Einheiten um 90 Grad und verteilt Sie auf Kartons.

Messgerät für Blattausreißkräfte

Dieser Pagepulltester ist ein hochpräzises Messgerät für die Buchbinde-Industrie.

Siebdruckmaschine

Hier kommt eine drylin® T-Linearführung in einer Hochleistungs-Siebdruckmaschine zum Einsatz..

Plotter

Dieser Plotter ist eine günstige Lösung für Ausdrucke bis zum DIN A2-Format.

Buch-Digitalisierung

Diese Maschine kann Bücher vollautomatisch einscannen, ohne dass menschliche Unterstützung notwendig wird.

Solaranlage

Diese Solar-Anlage kann sowohl einzeln als auch in Kombination mit einem Windrad installiert werden.

Hybrid-Solar-Anlage

Diese Solar-Anlage kann sowohl einzeln als auch in Kombination mit einem Windrad installiert werden.

xiros im Planetengetriebe

Bei diesem Planetengetriebe aus Kunststoff für Windturbinen kommen xiros Kugellager zum Einsatz.

Vertikales Windrad

Die Kraft des Windes macht sich diese Anwendung zu Nutze, um elektrische Energie zu erzeugen.

Solarflugzeug

Der Prototyp des Solarflugzeugs „Sunseeker Duo“ ist der weltweite erste solarbetriebene Zweisitzer.

Parabolrinnensystem

Parabolrinnensystem von Mithras Holding: 20 Jahre wartungsfrei gelagert

Solar-Reinigungsroboter

Damit Solaranlagen ihre volle Leistungsfähigkeit behalten, müssen sie insbesondere in sandigen Regionen regelmäßig gereinigt werden.

Wellenmaschine

Da das Aquarium mit Salzwasser gefüllt ist, dürfen die verwendeten Bauteile nicht korrosionsanfällig sein.

Modellbahnlift

Bei diesem Modellbahnfreund können die Züge aus dem Regal selbsttätig auf die Anlage fahren.

Rennauto

Bei diesem Rennauto wurden die Querlenkerstifte bislang ohne Gleitlager geführt.

Dampflokomotiven

Diese voll funktionsfähigen Dampflokomotiven sind im Maßstab 1:11 gebaut.

Modelllok

An dieser Lokomotive der Rhätischen Bahn sollen Modellbahnfreunde möglichst lange Freude haben.

Modellbagger

Im Maßstab 1:14,5 wurde dieser voll funktionsfähige Hydraulikbagger nachgebaut.

Kamera-Dolly 1

Dieser Kamera-Dolly ist besonders leise und einfach zu verstellen. Dabei erlaubt er vielfältige Bewegungsvariationen.

Verstellbare Sessel

In diesem Sessel sind die Armlehnen verstellbar, um sich den Bedürfnissen der Benutzer individuell anzupassen.

Flexible Überdachung

Mit diesem System können zum Beispiel Terrassen flexibel überdacht werden. Das Dach ist im geschlossen Zustand sogar wasserdicht.

Automatischer Türöffner

Jede beliebige Tür lässt sich mit diesem System so umrüsten, dass sie sich auf Knopfdruck automatisch öffnet.

Kamera-Dolly 2

Ein weiterer, neu entwickelter Dolly für Kamerafahrten wird in diesem manus®-Beitrag gezeigt.

Lagerung für Plattenspieler

Bei der Lagerung dieses Drehtellers für Plattenspieler kam es vor allem auf einen geräuschfreien und vibrationsarmen Lauf an.

3D-Kamera

Bei diesem 3D-Kamerasystem „3D RIG“ wurde Wert auf die möglichst leichte Verstellung und Wartungsfreiheit gelegt.

Kamera-Stativ

Auf dieses verstellbare Kamera- Stativ werden in der Regel Kameras montiert, die ihren Schwerpunkt weit außerhalb der Lagerachse haben.

Band-Lager

Dieser Automat verwaltet die Bänder von Datensicherungen. Die Transportbewegungen im Inneren werden von drylin® N-Lineargleitern geführt.

„Schublade, die um die Ecken rutscht“

Diese pfiffige Anwendung schafft mehr Stauraum unter dem Bett.

Verstellbarer Esstisch

Es kommen mehr Gäste als erwartet? Mit diesem Esstisch kein Problem, denn er ist stufenlos in der Breite verstellbar.

Ergonomische Sitzmechanik

Durch den Einsatz eines igubal® EFSM-Flanschlagers wurde es möglich, ein wartungs- und geräuschfreies Element in einer Sitzmechanik zu entwickeln.

Sonnenblenden

Egal, wie viel Sonne scheint: diese Sonnenblenden sorgen für angenehme Lichtverhältnisse im Gebäude.

4D-Sitze

Im Kinosessel kommen wartungsfreie igubal®-Stehlager zum Einsatz, die selbst keine Geräusche verursachen und auch bei hohen Belastungen zuverlässig funktionieren.

3D-Kamera

Statt mit teuren 3D-Kameras zu arbeiten, können auf dieser Vorrichtung zwei reguläre Kameras so montiert werden, dass sich aus ihren Aufnahmen ebenfalls ein dreidimensionales Bild generieren lässt.

Weitere Einsendungen (PDF)

Body-Spider®

Silber beim manus® 2007: Body-Spider® der Firma KOOPERA GmbH

Inspektions-Gerät

Die Lager übertragen reibungsarm und stick-slip-frei zuverlässig die hohen radialen Zentrierkräfte und minimieren durch ihren integrierten Anlauf die Reibung im Armsystem.

Kalibrierkorb in einer Blasfolienanlage

Bei herkömmlichen Lösungen wurde bei der Reinigung Schmierstoff aus den Gleitlagern ausgewaschen oder sogar Schmutzpartikel in die Gleitlager gespült.

Leichtflugzeug Twister

Konsequenter Einsatz von igus®-Gleitlagern in der Konstruktion des in Faserverbundwaben-
sandwichbauweise gebauten Flugzeugs.

Laufrollen am Minibagger

Verbesserung von Lebensdauer, Maschinenverfügbarkeit, Standfestigkeit und Belastbarkeit durch Einsatz von iglidur® in Laufrollen am Minibagger.

Leichtgängige und leichte Lager in Prothesengelenk

Patientenwohl im Fokus - Wie Kunststoff-Gleitlager ein Prothesengelenk verbessern.

Elektrisch betriebenes Kinderauto

Kunststoff-Gleitlager in elektrischen Kinderautos: höchste Qualitätsstufe wurde erreicht.

Betonrohrfräse

Betonfräsmaschine läuft seit drei Jahren wartungsfrei im härtesten Betrieb.

Aufzugsystem

Aufzugsystem für Einfamilienhäuser mit außerordentlicher Laufruhe.

Furnierzusammensetz-
maschine

Furnierzusammensetz-
maschine ACR-Speedstar: Kostenvorteile durch Polymer-Gleitlager.

Dichtheitsprüfstand

Dichtheitsprüfstand zur Qualitätsprüfung von Wärmetauschern.

Rührwerk

Rührwerk für den Einsatz in flüssigen Medien bei Biogasanlagen.

Kettenschaltungs-Schaltwerk

Kettenschaltungs-Schaltwerk für Mountainbikes (Olympisches Gold 2004).

Schubmastantriebskette

Durch die annähernd verschleißfreie Lagerung, die zugleich einem hohen Druck stand hält wurde diese Schubmastkette marktgerecht optimiert.

Technische Hand

Die technische Hand wird mit bis zu 99 Gleitlagern pro Hand bewegt.

Handhabungsgerät

Die igus®-Möglichkeiten erlauben eine genaue Führung und die höchste Geschwindigkeit des Greifers in beide Richtungen „X“ und „Y“.

Dampfpumpe

Als Gleitwerkstoff für die Führung der Kolbenstange wurde aufgrund der Temperatur- und ausreichenden Feuchtigkeitsbeständigkeit iglidur® X gewählt.

Messvorrichtung

Für diese Anforderung sind die igubal®-Kugelköpfe besonders gut geeignet. Sie zeigen nach etwa 15 Mio. Arbeitsspielen noch kein merkliches Spiel.

Spinnbox

Durch die Änderung der Gleitlagerpartner Kunstoff-Metall in Kunstoff-Kunstoff war eine Umsetzung in integraler Bauweise durch den Einsatz von Kunststoffbauteilen möglich.

Geldausgabeautomaten

Bei der Neugestaltung der Tischführung wurde Wert gelegt auf eine einbaufertige, kostengünstige, dauerhafte und schmiermittelfreie Lagerung und Führung.

Vario- oder Regelscheiben

Durch ein geändertes Funktionsprinzip und den Einsatz von Kunststoff-Gleitlager konnte eine völlig neue Generation der Regelscheiben entstehen, die wartungsfrei und kostengünstiger sind.

Cabrioverdeck

Automatikverschluss für ein Cabrioverdeck: Das maximale axiale Spiel konnte durch den Einsatz der kalibrierbaren igus®-Bundbuchse von 1,5 mm auf 0,5 mm verringert werden.

Radweisung

Durch die neuartige Anordnung der Gleitlager konnten die Antriebsräder des Transportfahrzeuges die Drehbewegung des einzelnen Gleitlagers dazu benutzten, mit minimalen Reibungsverlusten die Vorderräder spurgetreu durch eine Endladestation zu führen.

Verriegelungseinheit

Eine entscheidende Rolle für das Erfüllen aller Anforderungen war die Anwendung einer Kunststofflagerpaarung mit federndem Bund, die die spielfreie Montage des Verriegelungshakens ermöglicht.

Radträgerhandling

Radträgerhandling für PKW-Fahrzeuge: Seit ca. einem Jahr ist das Radträgerhandling beim Kunden ohne Probleme im täglichen Einsatz.

Metallgußformen-Herstellung

Die Anlage läuft seit Umstellung auf drylin® W einwandfrei und ohne jegliche Unterbrechung.

Säulenwaschanlage

Seit ca. einem Jahr sind die Gleitlager eingebaut und funktionieren problemlos im Fertigungsbetrieb.

Linearaktuator

Linearaktuator mit Zahnriemenantrieb: Alle Nachteile wurden durch die Gleitführung drylin® WQ beseitigt.

3D-Strömungsverteiler

Kugellagerungen sind aufgrund des Schmierstoffes insbesondere unter Wasser sehr bedenklich. Edelstahlausführungen kommen aus preislichen Gründen nicht in Frage. Auch aus Gründen der Hygiene werden deshalb Kunststoffe verwendet.

Schiebedachantrieb

Durch die Belagerung des Innendurchmessers des Kunststoffgleitlagers aus iglidur® P konnten die Lagertoleranzen deutlich verbessert werden.

Sprengringkontrolle

Der Einsatz von drylin®-Lineargehäusen und iglidur® G-Gleitlagern ermöglichen ein sauberes und leichtes Vorfahren der Zentrierbolzen.

Micro-Diascope

Unter anderem gab es erhebliche Qualitätseinschränkungen in Bezug des großen Spiels in der Kugelführung. Mit der igus®-Miniaturgleitführung konnte dieses Problem ideal und kostengünstig gelöst werden.

Absackmaschine

Einsatz von Polymer-Gleitlagern in Absackmaschinen für Ätznatron.

Body Scanner

Body Scanner zur Aufnahme von Körperparametern in ein Koordinatensystem.

Schwenkarm in Fügestation

iglidur G Bundlager sorgen in einem in einer Fügestation arbeitenden Schwenkarm für eine anhaltend flüssige Bewegung. Ohne Schmierung, ohne Wartung.

Winkelsensor

Low Cost- Winkelsensor mit Speziallager in Druckmaschinen.

Füllventil

Die Herausforderung: die Einsatztemperatur liegt bei maximal 140 °C und das verwendete Material muss gegenüber allen Reinigungsmitteln der Getränkebranche beständig sein.

Pulverpresse

In einem neu konzipierten Mechanismus wurden die herkömmlichen Wälzkugellager durch iglidur®-Kunststoff-Gleitlager ersetzt.

Kletterroboter

Das Ziel war es, das Gewicht eines Kletterroboters so gering wie möglich zu halten, damit dieser sich mit Saugnäpfen an glatten Flächen wie Fensterscheiben bewegen kann.

Bürostuhl

Dieser Bürodrehstuhl stellt sich automatisch auf das Gewicht des Benutzers ein.

Wartungsfreie und leichtgewichtige Gleitlager in Reanimationsgerät

Dieses Reanimationsgerät ermöglicht eine optimale Herz-Lungen-Wiederbelebung. Über 30 iglidur-Lager erfüllen die hohen Anforderungen an Gewicht und Größe.

Leiterplattenbestückung

Dieser neuartige Bestückkopf (Pick & Place) für Leiterplattenautomaten verwendet drylin®-Gleitfolien.

Lastenroller

Bei diesem Lastenroller wurde die Lenkung mit Polymergleitlagern von igus® neu konstruiert.

Radierroboter

Der Radierroboter der Hans Böckler-Schule am Berufskolleg Münster verbindet Technik mit Kulturgeschichte.

Montageträger

Hier kommt ein iglidur®-Polymer-Rundtischgleitlager zum Einsatz, das sich gerade durch sein geringes Gewicht auszeichnet.

Rotorkopf

iglidur G ist der Problemlöser bei diesem Rotorkopf. Die Rotorblätter drehen sich ca. 400-mal pro Minute und führen dabei Schwingbewegung mit maximal 30° aus.

Kreuzgelenk

Das hier vorgestellte Kreuzgelenk ist im Gegensatz zu handelsüblichen Kreuz- oder auch Kardangelenken nicht nur für die Übertragung von Torsionskräften konstruiert.

Flugzeug Tragflügel

Herausforderung bei der Konstruktion war hier, dass die Lagerung der Baugruppe für den Einsatz im Messmedium Wasser ausgelegt werden musste.

Kantenbearbeitungs-
maschine

Bei Verwendung von Wälzlagern wäre wegen der zu niedrigen Reibkraft ein aufwändiger Gegenkraft- oder Spannmechanismus notwendig.

Banknotenbearbeitung

Verriegelung einer Banknotenbearbeitungsmaschine: Das Doppelgelenk ermöglicht alle notwendigen Freiheitsgrade und nimmt auch die Zugkraft auf.

Art over TV - Kunst über Flachbildfernseher

Flachfernseher werden immer öfter an der Wand montiert. An dieser Stelle hingen jedoch früher oft Bilder oder Gemälde. Art over TV kombiniert beides.

Orgel Spieltisch

Die Bewegung der Schubstangen einer Orgel soll möglichst geräuscharm und leichtgängig sein.

3-Achsen-Stativ

Anforderungen bei der Konstruktion waren Steife, kostengünstige Verlagerung und Schmutzresistenz.

Hubschrauberlastsystem

Ein neuartiges Außenlastsystem für Hubschrauber erforderte ein geringes Gewicht, hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreiheit.

Schießanlage

Einsatz von Kunststoffgleitlagern in einer Schießanlage.

Fahrradstoßdämpfer

Durch die Verwendung eines neuartigen Designs, das als Kernstück ein einzelnes Element aus dem Kunststoff iglidur® RN56 aufweist, konnten die technischen Anforderungen bei deutlich reduzierten Kosten realisiert werden.

Lagertechnik in Sport-Beinprothese

Der Ersatz eines teflonbeschichteten metallischen Lagers durch ein iglidur Gleitlager brachte neben höherer Elastizität eine Reduzierung des Lagerspiels durch deutlich niedrigeren Verschleiß des Lagers.

Transportketten

Neu an der Konstruktion war vor allem der Einsatz eines iglidur®-Gleitlagers auf der Außenseite der Bolzen.

Siebdruckanlage

Höchste Präzision im Farbauftrag dank drylin®.

manus® Gold: Verschleißarm und belastbar

Verschleißarm und belastbar durch den Einsatz von Polymergleitlagern.

manus® Silber: Sicher bei hohen Kräften

Sicher bei hohen Kräften: wartungsfreie Gleitlager aus iglidur® Z können extreme Belastungen aufnehmen.

manus® Bronze: Über 170.000 Euro Nutzen

Über 170.000 Euro Nutzen konnten durch den Einsatz von Polymer-Gleitlagern erreicht werden.

Screenlifter für Großdisplays

Schwere Lasten hoch hinaus

Vollautomatische Reifenmontagestraßen

Keine teuren Reparaturen mehr

Heißdraht-Schneidemaschine für Styroporteile

Weniger Fertigungsaufwand

Reduktion des Rückstoßes bei großkalibrigen Langwaffen

Präziser und ergonomisch

Sichtschutzfassade für Grundschule

Bei Wind und Wetter

Präzise und wartungsfreie Anlaufscheiben für Thermoschüttler im Labor

Bei bis zu 3.000 Umdrehungen pro Minute und 99 °C vermeiden die iglidur-Anlaufscheiben Unwuchten und Vibrationen und gewährleisten hohe Präzision.

Linearführungen ohne Stick-Slip-Effekt für CNC-gesteuerte Laserschneidanlage

Diese Laserschneidanlage für Privathaushalte wurde kosteneffizient und wartungsarm gebaut. Auf der X- und Y-Achse verfahren drylin Linearführungen.

Solar-Wasserpumpe für Entwicklungsländer

Langlebig und kostengünstig

Fühlbarer Sound im Heimkino

Schwer belastbar

Mobile und stationäre Sägewerke

Nichts bleibt haften

Kernfügevorrichtung zum Gießen von Zylinderköpfen

Die verwendete Lagerung muss schmierfrei sein, da hier Quarzsand zum Einsatz kommt.

Moving Head

Das eingesetzte Gleitlager hat einen geringen Reibwiderstand und ist wartungsarm und schmiermittelfrei.

Montagehilfe „Portamobil“ für Türblätter

Alleine handhabbar

Halterung für Flachbildschirme

Kinderleichte Bewegung

The Qube - Die Cocktailmaschine

Wartungsfreie Dosierung von Getränken über Karussell-Mechanik.

Selbstausrichtende Satelliten-Empfangsanlage

Zuverlässig und günstiger

Effizient Härten mit ultravioletter Strahlung

Einfach und beständig

Hubschrauberdrohne

Leicht und spielfrei

Apothekenrezeptdrucker

Präzise und effektiv

Handbetriebene Wasserpumpe

Unempfindlich bei Wind und Wetter

Innovationen für Abwasserbetriebe

Kosten gespart und besser

Federgabel Magura

Mit igus zum Sieg: iglidur Gleitlager in der Federgabel von Magura reduzieren Gewicht und Wartung.

Dauerfeste Lagerung der Schaltung reduziert Geräusche in Fahrerkabine | igus®

Diese Anwendung dient zum einen der Verbesserung des Schaltkomforts und zum anderen zur Reduzierung der schwingungstechnisch angeregten Geräusche im Fahrerhaus.

Schmier- und wartungsfreie Lagertechnik in Riemenförderer

Leistungsfähig bei wenig Bauraum: Linear- und Stehlager für automatisches Regalbediengerät in Hochregallager

Kleiner LED-Leuchtenspot

Beweglich und schön

Pizzaautomat

Heiß und kalt

Marinelift für Wasserfahrzeuge zu Freizeitzwecken

Korrosionsfrei im Salzwasser

Spulmaschine für Kohlefaserspulen

Bei diesen Kohlefaserspulen realisiert eine drylin Linearführung eine gleichmäßige Bewegung.

Esstisch

Schön und leise

Weichenbetätigung im Modellbau

Günstig und langlebig

Verstellbare Fahrerfußraste am Motorrad

In diesem Verstellmechanismus für eine Motorrad-Fußraste ist ein drylin W-Doppelschienensystem verbaut, das auch bei aggressiven Medien wie Salzen, Schmutz und Wasser einen gleichmäßigen wartungsfreien Ablauf ermöglicht.

Versenkmechanismus für Kühlerfigur

Verschleißfest und sicher

Anarkite Mountainboard

Robust und Leicht

Anlegesystem für Segel- und Motoryachten

Hoch belastbar und beständig

Elektromotorsegler

Robust und schwingungsdämpfend: Elektromotorsegler

Gesteuerte Horizontblende für ein Großplanetarium

Wirtschaftlich auch bei Hitze

Exzenter zur Zahnriemenspannung

Einfach aber robust

Wasserdurchströmturbine zur Stromerzeugung

Kostensparend und effizient

Reinigungsroboter

Leicht und sauber

Studentisches Projekt "SPS-Labor“

Hohe Positioniergenauigkeit

Zweibein für Sportgewehr

Wartungsfrei und belastbar

Roboter für Bergungs- und Inspektionsarbeiten

Unempfindlich und langlebig