Der Linearschlitten kann durch einen Clips-Mechanismus auf der Schiene montiert oder demontiert werden. Dabei ist der Linearschlitten kein festes Element mehr. Es muss kein Bauraum zum Einfädeln des Schlittens berücksichtigt werden. Mit den Linearschienen kann der maximal mögliche Verstellweg ermöglicht werden. Ob Kamera Bedienpanel oder Mess- und Prüftechnik, der Linearschlitten kann fest z.B. an der Kamera montiert werden und an Ort und Stelle eingesetzt und wieder mitgenommen werden. Mehr Flexibilität bei drylin® W gab es nie.
1. Hebel ziehen
2. Schlitten aus Schiene schwenken
3. Schlitten mitnehmen
Auf der digitalen Messe von igus® bekommen Sie spannende Neuheiten, tolle Anwendungsideen und können sich ohne Anmeldung oder Registrierung über alle Neuheiten informieren.
Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
Im Rahmen eines Maschinenkurses an der Handwerkskammer Köln kombinierten angehende Tischler skandinavischen Look mit Industrial Design. Die Ergebnisse aus diesem Projekt sind ein ausziehbarer Nachttisch und ein Couchtisch mit Drehlade und Schuböffnung. Die Möbelstücke sind nicht nur schön anzusehen, sondern verfügen über das gewisse Etwas.
igus® Lagertechnik in automatisiertem Blisterzentrum Automatisiertes Medikamentenhandling für Apotheken: mit über 7.500 weltweit installierten Anlagen sind die Rowa Systeme von Becton Dickinson in diesem Marktsegment führend.
In den Etikettiermaschinen der KHS GmbH sind nicht nur zahlreiche rotative und lineare Lager aus dem igus® Programm verbaut. igus® liefert hier auch komplette, einbaufertige Module wie z.B. Verstellsysteme und Tragrollen.
Technikaffine Startup-Unternehmen setzen wagemutiger als andere aufkommende Technologien in neue, marktgängige Produkte um. So auch die fabmaker GmbH, Braunschweig, die einen 3D-Drucker für den Schul- und Ausbildungsbereich entwickelt hat.