Schmierfreie Lager bei Staub und Feuchtigkeit in Fußpedalen für Landmaschinen

Seit über 10 Jahren setzt die Firma Senata in Fahrerkabinen auf unsere Polymer-Lager.

Bau- und Landmaschinen sind ständig unter schwierigen Umgebungsbedingungen im Einsatz. Immer unter freiem Himmel müssen sie unter anderem mit wechselnden Temperaturen sowie ständiger Staub- und Schmutzbelastung zurechtkommen. Vor allem für die beweglichen Maschinenkomponenten ist es da eine große Herausforderung, über viele Jahre ausfallfrei im Einsatz zu sein, um die Ansprüche der Hersteller voll zu erfüllen. So wie beispielsweise iglidur Kunststoffgleitlager des motion plastics Spezialisten igus, dessen Produkte seit vielen Jahren in Fußpedalen aus dem Hause Sensata im Einsatz sind.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur J Gleitlager
  • Anforderungen: schwierige Umgebungsbedingungen in Fahrerkabinen, die von Staub, Feuchtigkeit, Temperaturwechseln, aggressiven Reinigungsmitteln sowie Belastungen durch Diesel oder Düngemittel geprägt sind; langjährige Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • Branche: Land- und Baumaschinen
  • Erfolg für den Kunden: iglidur-Gleitlager müssen nicht geschmiert werden und garantieren über die gesamte Lebensdauer optimale Reib- und Verschleißwerte; durch Verzicht auf Schmiermittel kann an den Lagerstellen kein Schmutz und Dreck kleben bleiben; geringe Wandstärke verbraucht wenig Bauraum in der Anwendung; deutlich niedrigerer Preis

Fußpedale Seit über 10 Jahren im Einsatz – in Fußpedalen von Sensata sorgen Kunststoff-Gleitlager von igus für leichtgängige Bewegungen.

Problem

Die Umgebungsbedingungen in Fahrerkabinen von Land- und Baumaschinen sind schwierig: Staub, Feuchtigkeit, Temperaturwechsel, aggressive Reinigungsmittel sowie Belastung durch Diesel oder Düngemittel. Hier kommen die Produkte der Sensata Technologies GmbH zum Einsatz. Sensata ist mit 22.000 Mitarbeitern einer der führenden Hersteller von Sensoren und Produkten der Mensch-Maschine-Interfaces wie z. B. Motorradgriffen, Joysticks, Bedieneinheiten für Bau- und Landmaschinen, Krane und Hebebühnen oder auch Fußpedalen. Insbesondere Fußpedale müssen extremen Belastungen durch Fremdstoffe und Feuchtigkeit standhalten. So können die Pedale stellenweise sogar einige Zentimeter tief im Schotter stehen.
Trotz dieser Bedingungen ist es für die eingesetzten Komponenten natürlich unbedingt erforderlich, dass Anwender sich auf deren zuverlässigen Betrieb verlassen können. Vor allem bewegliche Teile wie Fußpedale müssen stets leichtgängig zu bedienen sein.
Die Kunden der Sensta Technologies GmbH, Hersteller von Agrar- und Baumaschinen, fordern dabei stets eine langjährige Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Die komplette Einheit muss lange halten, was Sensata seinen Kunden auch verspricht.

Lösung

In den Fußpedalen des Unternehmens werden seit über zehn Jahren Gleitlager aus dem Werkstoff iglidur J eingesetzt. Dieser gilt als preisgünstiger aber gleichzeitig auch sehr vielseitiger Dauerläufer, der sehr verschleißfest auf verschiedensten Wellen ist. Ein großer Vorteil, da hier der Gegenlaufpartner eine Kunststoffwelle ist, was eher ungewöhnlich ist. Normalerweise kann bei dieser Paarung die Wärmeentwicklung eine Herausforderung sein. Dies kann aufgrund der geringen Drehgeschwindigkeit bei dieser Anwendung jedoch vernachlässigt werden.
Anders als bei metallischen Lagern müssen die Kunststoffgleitlager von igus nicht mit Ölen oder Fetten geschmiert werden. Durch Mikroabrieb werden die homogen im Lager verteilten Festschmierstoffe freigesetzt und auf dem Gegenlaufpartner verteilt, wodurch ein Selbstschmiereffekt entsteht. So sind über die gesamte Lebensdauer optimale Reib- und Verschleißwerte gewährleistet. Durch den Verzicht auf konventionelle Schmiermittel kann an den Lagerstellen auch kein Schmutz und Dreck kleben bleiben. Neben dem deutlich niedrigeren Preis war auch ein entscheidender Vorteil, dass die Kunststoff-Gleitlager durch ihre geringere Wandstärke weniger Bauraum gegenüber Sinterlagen benötigen.


„Wir haben die Pedale mit Millionen Betätigungen erfolgreich getestet, um einen jahrelangen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten“

Michael Stoffers, Engineering Manager Mechanic Design, Sensata Technologies GmbH

Fußpedale Auf Herz und Nieren getestet – bei Sensata wurden mehrere Tests der Fußpedale mit den geforderten fünf Millionen Betätigungen erfolgreich absolviert.
Fußpedale Durch den Verzicht auf externe Schmiermittel haftet kein Schmutz oder Staub an den Lagern, die die Bewegung beeinträchtigen könnten.