Lösung
Nachdem bereits igus e-ketten in einem der Teleskoplader-Modelle von Thaler eingesetzt wurden, setzt der Hersteller nun auch in puncto Gleitlager auf Kunststoff statt Metall. Mit
iglidur G Gleitlagern bietet sich eine wartungs- und schmierfreie Lösung, die unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz ist. Die Gleitlager müssen nicht zusätzlich geschmiert oder abgedichtet werden, was die Reinigung des Geräts vereinfacht. Das sie äußerst robust sind, eignen sie sich perfekt für vielfältige und wechselnde Umgebungsbedingungen. Gleichzeitig werden die hohen Belastungen durch die schwingungsdämpfenden Eigenschaften der Lager reduziert. Dadurch konnte für die Lebensdauer der Lagerstellen in den Hofladern verlängert werden.
Eingesetzt werden die iglidur Gleitlager in den Lagerstellen fast aller Modelle, mit bis zu 18 Gleitlagern pro Hoflader. Neben ungünstigen Umweltverhältnissen müssen die Lager hohen Kantenbelastungen standhalten. iglidur Gleitlager eignen sich hier ganz besonders gut, da sie nicht nur sehr korrosionsbeständig, sondern auch schmutz- und chemikalienresistent sind. Ein weiterer Vorteil: Fast alle metallischen Gleitlager lassen sich ganz einfach gegen igus Gleitlager austauschen.
Bei Welle und Lager kommt es auf das richtige Zusammenspiel an, die beiden Komponenten sollten deshalb stehts als Einheit betrachtet werden. iglidur Gleitlager erweisen sich als ein optimaler Gleitpartner, da sie sich im Vergleich zu Metallbuchsen deutlich besser an die Welle anpassen. Das minimiert den Abrieb, wodurch die Welle weniger beansprucht wird. Zuletzt spart der Hoflader-Hersterller auch schon ab Fertigung Kosten und Zeit. Denn während die Buchsen nach dem Lackieren noch einzeln nachgerieben werden mussten, fällt dieser Arbeitsschritt bei iglidur Gleitlagern komplett weg.