Einsatzgebiete unserer Komponenten in der Bahntechnik

Hochleistungpolymere und Leitungen - motion plastics® - helfen, Gewicht einzusparen, weil schwere Metall- durch leichte und langlebige Polymerkomponenten ersetzt werden. Durch ihre spezielle Materialbeschaffenheit sind sie widerstandsfähig. Schmutz, Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Streusalz machen ihnen nichts aus. Darum kommen sie in schienengebundenen Verkehrs- und Transportmitteln innen und außen zum Einsatz.

Welche Einsatzgebieten finden Sie auf dieser Seite?

Interieur

Bahntechnik Schaltbau Hebel Lagerstelle

Verschleißfeste Bedienelemente im Führerstand

Auch in den Bedienelementen von Zügen und Straßenbahnen wird von den Eigenschaften der motion plastics profitiert. Für hohe Verschleißfestigkeit werden Lagerstellen z.B. in Bedienpulten mit iglidur G Gleitlagern ausgestattet. Verstellbare Fußpodeste sind mit dryspin Spindeln ausgestattet und machen leichtes Verstellen möglich.
Sitz mit iglidur Gleitlagern, drylin Linearführungen sowie einem PRT Rundtischlager

Wartungsfrei und sauber im Fahrgastraum

iglidur Gleitlager und drylin Lineartechnik sorgen ohne zusätzliches Schmiermittel für sauberes Verstellen, geringe Reibwerte und geräuscharme Bewegungen. Grund sind inkorporierte Trockenschmierstoffe, die in den igus Werkstoffen enthalten sind. Müssen die Bauteile DIN 45545 entsprechen, kann iglidur RW370 verwendet werden. 

Exterieur

Bahntechnik Stromabnehmer Pantograph

Isolierende Hochleistungspolymere in Pantographen

Da iglidur Gleitlager aus nichtleitenden Hochleistungspolymeren bestehen, können sie als isolierende Komponenten in Lagerstellen an Stromabnehmern eingesetzt werden. Da die Gleitlager Festschmierstoffe enthalten, benötigen sie keine zusätzlichen Schmiermittel und sind somit wartungsfrei. In Stromabnehmern werden häufig die iglidur Werkstoffe G, H370, J, W300, X und Z verbaut. Jeder dieser Werkstoffe hat bestimmte Vorteile, wie z.B.  geringe Feuchtigkeitsaufnahme oder Beständigkeit bei besonders niedrigen bzw. hohen Temperaturen. 
Kupplung mit iglidur Gleitlagern

Zuverlässiges und schmiermittelfreies Kuppeln

Von der hohen Zuverlässigkeit der iglidur® Gleitlager und Anlaufscheiben profitieren Bahn-Kupplungen. In Scharfenbergkupplungen werden sie z.B. am Hauptbolzen eingesetzt, damit sich die Hakenscheibe beim Kuppeln drehen kann. die Gleitlager benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel und sind somit wartungsfrei.
Zugbremse mit iglidur Gleitlagern

Hitzebeständige, korrosionsfreie Gleitlager für Bremsen

In den Zug- und Straßenbahnbremsen werden iglidur® Gleitlager verbaut, weil sie bei Stößen und Schmutz einwandfreie Funktion ermöglichen und korrosionsfrei sind. Den Einsatz bei besonders niedrigen bzw. hohen Anwendungstemperaturen zwischen -100 °C und 250 °C ermöglichen spezielle Werkstoffe, die speziell für extreme Temperaturen entwickelt wurden

Infrastruktur

Zungenrolle in Weiche mit iglidur Gleitlagern

Zungenrolle in Weichen

Eine durchgehende Funktion der Zungenvorrichtung muss trotz Witterung und Vibrationen gewährleistet sein. iglidur Gleitlager sind für diesen Einsatz bestens geeignet. Alle iglidur Werkstoffe enthalten inkorporierte Festschmierstoffe, die zusätzliches Schmieren und Wartung überflüssig machen.
Trenn- und Erdungsschalter mit Gleitlagern

Trenn- und Erdungsschalter

Entlang der Bahnstrecke und in der Bahn selbst findet man Trenn- und Erdungsschalter. Ob bei Mittel- oder Hochspannung – jederzeit muss ein sicheres mechanisches Trennen und Verbinden in den Schaltern gewährleistet sein. Um dies auch unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen zu ermöglichen, werden drylin Antriebssysteme und Gewindespindel genutzt. 
Zahnräder in Weichenverstellung

Zahnräder in Weichenverstellung

Um Fahrtenunterbrechungen bei der Bahn zu reduzieren, werden Bahnweichen eingesetzt. Sie dienen dem nahtlosen Übergang der Schienenfahrzeuge von einem zum anderen Gleis. 
Der Einsatz unserer verschleißfesten iglidur® i3 Zahnräder trägt hierbei zu einer hohen Lebensdauer der Anwendung bei.

Waggons und Triebwagen

Belüftungs- und Druckschutzklappen für Züge mit igus Komponenten

Belüftungs- und Druckschutzklappen

Ob frische Luft aus der Klimaanlage oder das Kühlen wichtiger Elektronik – in Schnellzügen und Straßenbahnen muss eine stetige Luftzufuhr gewährleistet und reguliert werden. Druckschutzvorrichtungen und Belüftungsklappen können mit Hilfe verschiedener igus Produkte leichtgängig bewegt werden.
Batterie- und Schaltschrankauszüge mit igus Energieführung

Batterie- und Schaltschrankauszüge

Unter dem Wagenkasten wird ein starker Schutz vor Steinschlägen benötigt. Zudem müssen die Leitungen sicher geführt sein, sodass die Batterien bei einer Wartung problemlos rausgezogen werden können. Deshalb werden robuste Energieketten und Leitungen häufig bei Zügen an den Batteriekästen eingesetzt. Beide Komponenten sind auch als sogenannte readychain erhältlich. 
Bahntür mit verschiedenen igus Komponenten

Ausfallfreie Einstiegssysteme mit langer Lebensdauer

chainflex Leitungen, dryspin Gewindetechnik und Energieführungen werden eingesetzt, um Einstiegssysteme wartungsfrei und vor allem langlebig zu machen. Defekte Türen können die Fahrgäste in Notsituationen in Gefahr bringen und sind im Alltag ein Hindernis für zügigen Fahrgastwechsel.

Instandhaltung

Hebebühne für Züge mit e-ketten und chainflex Leitungen

Hebebühne

Regelmäßig muss der Fuhrpark gewartet werden. Daher stehen auch die Hebebühnen und die damit verbundenen Leitungen und Energieführungen unter ständiger Belastung. Werden die Leitungen dabei nicht sicher geführt, beschleunigt dies den Verschleiß und es kann zu Ausfällen kommen. 
Bahn auf Schiebebühne

Schiebebühnen mit fertig konfektionierter Energieführung

Schiebebühnen verbinden Gleise in Werkshallen und unter freiem Himmel miteinander, um Waggons und Steuerwagen und Loks zu verfahren. Während die Schiebebühne in Bewegung ist, muss jederzeit eine sichere Energieversorgung z. B. mit Signallampen oder einem Steuerungspult gewährleistet sein. Um die Funktion der Schiebebühne trotz häufiger Nutzung dauerhaft zu garantieren, werden chainflex Leitungen eingesetzt. 
Bahn in Waschstraße

Korrosionsfreie Lagerstellen und Energieführungen für Waschanlagen

Bei Waschanlagen für Regional- und Hochgeschwindigkeitszügen müssen igus Komponenten zeigen, was sie können. Zu dauerhafter Beanspruchung kommt zusätzlich der Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln hinzu. Für die igus Komponenten stellt dies kein Problem dar. iglidur Gleitlager sind in 50 verschiedenen Hochleistungspolymeren erhältlich.

Sonder-Schienenfahrzeuge

Rangierlokomotive mit igus Komponenten

Rangierfahrzeuge

igus bietet eine Vielzahl an Lösungen für Rangierlokomotiven. Von der drylin Antriebstechnik und PRT Rundtischlager bis zu Halbzeug Platten und Tribotape. Alle diese Komponenten beinhalten Hochleistungspolymere und sind auf niedrigen Verschleiß und geringe Reibung optimiert, um einen langlebigen Einsatz zu garantieren.
Bahnbaumaschinen mit igus Komponenten

Langlebige Polymerlösungen für Bahnbaumaschinen

Um neue Strecken für Bahnen oder Straßenbahnen zu bauen, werden anspruchsvolle Maschinen benötigt. Lagerstellen in Gleisbaumaschinen sind hohen mechanischen Kräften, Vibration, Staubbelastung und Witterung ausgesetzt. Durch den Einsatz von iglidur Gleitlagern stellen alle diese Faktoren keine Belastung mehr da. Für hohe mechanische Kräfte wie z. B. Kantenlasten oder Stöße gibt es eigens entwickelte iglidur Wekstoffe, die statische Belastungen bis 200 MPa und dynamische bis 140 MPa. 
Zweiwegefahrzeug

Lebensdauer von e-ketten und Leitungen für Zweiwegefahrzeuge berechnen

igus Komponenten werden nicht nur in Zügen und Straßenbahnen verwendet. In Zweiwegefahrzeugen, wie z. B. Schneeräum- und Wartungsfahrzeugen kommen sie ebenfalls zum Einsatz. Mittels Hydraulikzylindern lässt sich bei diesen Fahrzeugen das Drehgestell absenken. In den Zylindern werden Gleitlager und Kolbenringe aus iglidur Werkstoffen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ihre enorme Lebensdauer aus und sind zudem wartungsfrei. 

Werkzeuge

Gleisabstandmessgerät mit drylin Bauteil

Abstandmesser für Gleise

drylin Linearführungen werden in Abstandmessern für Pfeilhöhen- und Spurweitenmessungen eingesetzt. Bevorzugt kommt hier die kleinsten Linearführungen der 4er Reihe von drylin N und drylin T zum Einsatz. Diese sind besonders Platz und Gewicht sparend. Schmutz und Regen machen drylin Linearführungen nichts aus, da sie ohne zusätzliche Schmiermittel auskommen. Somit sind sie bestens für den Außeneinsatz geeignet.

Messmaschine für Schienenprofile

Messmaschine für Schienenprofile

In Messmaschinen für Schienenprofile kommen selbsteinstellende igubal Lager zum Einsatz. Durch ihren Winkelausgleich sind sie bestens für händische Verstellungen geeignet. Des Weiteren werden hier drylin SLW Linearführungen für die Breiten- und Höhenverstellung verbaut, da sie kostengünstig und gewichtssparend sind. Auch drylin R Kohlefaserwellen mit drylin R Kunststoffgehäuselagern finden in Messmaschinen Anwendung, um Gewicht einzusparen.
Schleifmaschine für Schienen

Schleifmaschine

Um Schleifmaschinen höhenverstellbar zu machen, werden dryspin Gewindespindeln eingesetzt. Die Spindelmutter besteht aus den bewährten iglidur Werkstoffen, die Trockenschmierstoffe enthalten. Dadurch benötigen sie keine zusätzlichen Schmiermittel und sind zudem wartungsfrei. Da die Spindeln aus Edelstahl bestehen, rosten dryspin Gewindespindeln nicht. Um besonders viel Gewicht einzusparen, können eloxierte Aluminiumspindeln eingesetzt werden.