Change Language :

Bis 2034 können alleine in der Agrar-Branche 30 Mio. Euro Kosten für Schmiermittel und Personal eingespart werden, wenn zukünftig 500 Grubber pro Jahr in Deutschland mit trockenlaufenden Gleitlagern ausgestattet werden. Was auf den ersten Blick wie eine fantastische Werbezahl klingt, lässt sich seriös auf Basis einer Studie der RWTH Aachen hochrechnen.
bei Lemken und anderen Herstellern von Grubbern pro Jahr in Deutschland 1

bei Heineken weltweit pro Jahr beim Einsatz von Transportbändern für Bierflaschen 2

bei Rockinger und anderen Herstellern von Traktor-Anhängersystemen pro Jahr in Deutschland 3


Unsere motion plastics bieten Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen. So sind sie im Gegensatz zu Metallprodukten unter anderem leichter, selbstschmierend und wartungsfrei.
Daher können Sie mit unseren Produkten Zeit und Kosten sparen und gleichzeitig auch die Umwelt schonen. Wie enorm das Einsparpotenzial selbstschmierender igus Produkte bei Schmierstoff-, Personal- und Wartungskosten ist, zeigt erstmals eine Studie der RWTH Aachen.
Entdecken Sie unsere Produktpalette und profitieren Sie von den einzigartigen Eigenschaften unserer motion plastics!
Tausende Kunden konnten durch den Wechsel auf schmierfreie igus Produkte sowohl die Effizienz ihrer Maschinen als auch ihre Nachhaltigkeit steigern:

Eine unabhängige Studie quantifiziert erstmals ökologische und ökonomische Vorteile von selbstschmierenden Kunststoffgleitlagern. Durchgeführt wurde die Studie von der Werkzeugbau Akademie, einem Forschungsunternehmen, dass auf dem RWTH Aachen Campus als Teil eines der größten Forschungslabore Europa im Bereich Produktionstechnik u. a. mit dem Fraunhofer Institut zusammenarbeitet. Im Rahmen der Studie wurden Experteninterviews mit neun Unternehmen aus den Bereichen Automationstechnik, Baumaschinen, Agrarindustrie, Lebensmittelindustrie sowie Verpackungs- und Abfüllindustrie geführt. Zu den Teilnehmern zählen z. B. CNH Industrial, Heineken und die Krones AG.
Schmierfreie Gleitlager eliminieren das Risiko von Schmierstoffverschmutzungen, reduzieren Wartungsaufwand sowie -kosten und verlängern die Standzeiten. Damit erhöhen Sie die Lebensdauer der Lager und Maschinen.
Selbstschmierende Gleitlager bestehen aus Materialien, die Festschmierstoffe enthalten, welche während des Betriebs freigesetzt werden. Somit ist keine externe Schmierung erforderlich.
Gleitlager ohne Schmierung sind ideal für Umgebungen geeignet, in denen Schmierstoffe problematisch sind oder in denen Sauberkeit eine hohe Bedeutung hat. Beispielsweise in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in Reinräumen oder bei hohen Staubbelastungen. Ebenso sind sie vorteilhaft in schwer zugänglichen Umgebungen, da der Wartungsaufwand reduziert wird.
Der Verzicht auf Schmierstoffe reduziert die Umweltbelastung und den Energieverbrauch während der Herstellung, bei der Nutzung und bei der Entsorgung. Schmierfreie Kunststoffgleitlager haben einen geringeren CO2-Fußabdruck und tragen zu einer nachhaltigeren Produktion bei.
Kunststoffgleitlager können nach ihrer Nutzungsdauer recycelt werden, was zur Reduktion von Abfall und zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft beiträgt. Dies unterstützt die Nachhaltigkeitsziele vieler Unternehmen.

1 Einsparpotenzial bei Schmierstoff- und Personalkosten durch Einsatz von Kunststoffgleitlagern, laut Studie der Werkzeugbau Akademie der RWTH Aachen, S. 98
2 Einsparpotenzial bei Schmierstoff- und Personalkosten durch Einsatz von Kunststoffgleitlagern, laut Studie der Werkzeugbau Akademie der RWTH Aachen, S. 102
3 Einsparpotenzial bei Schmierstoff- und Personalkosten durch Einsatz von Kunststoffgleitlagern, laut Studie der Werkzeugbau Akademie der RWTH Aachen, S. 97