Change Language :

Bei dem chainflex® CASE handelt es sich um einen Karton, der den Trommelversand ohne Palette ermöglicht. Somit kann die Ware mittels Paketzusteller versendet werden. Das chainflex® CASE dient nicht nur dem Transport, sondern ist gleichzeitig auch ein Lagersystem für Leitungstrommeln. Die Leitung kann sehr einfach direkt aus dem Karton ab getrommelt werden. Dadurch gehört Kabelsalat und abgeknickte Leitungen der Vergangenheit an. Durch die Stapelfähigkeit bieten wir die Möglichkeit, flexible Lagerstätten zu errichten. Der QR-Code auf dem Versandkarton ermöglicht eine einfache online Nachbestellung. Somit sparen Sie nicht nur Versandkosten, sondern auch Prozess- und Lagerkosten. Das chainflex CASE gibt es in den Größen S und M sowie eine Nachfülloption für Ihr bereits vorhandenen CASEs.
Wählen Sie Ihre gewünschte Leitung im Onlineshop aus und fügen im nächsten Schritt das passende CASE oder die Refill Option hinzu!
Sie möchten das Chaos in Ihrem Lager beseitigen und alles gut sortiert haben? Dann ist das chainflex CASE genau die richtige Lösung! Im Video erklären wir Ihnen alle Vorteile des chainflex CASE und bieten zusätzlich eine Nachfülloption an. Sparen Sie Zeit, Verpackungsmaterial und Kosten!

Einfache Lieferung: Der Versand des chainflex CASE erfolgt ohne Palette und wird mittels Paketzusteller verschickt. Dadurch entfallen teure Kosten für eine Spedition. Dabei können bis zu 84% Versandkosten eingespart werden.
Einfache Lagerung: Durch die Stapelfähigkeit von bis zu 3 CASES sowie die eingearbeiteten Tragegriffe können flexible und individuelle Lagerplätze errichtet werden.
Einfaches Abtrommeln: Das mobile Lager kann am Einsatzort aufgestellt werden und ermöglicht das passgenaue abtrommeln ohne Verschnitt direkt aus dem CASE.
Einfaches Nachbestellen: Durch den QR Code auf jedem CASE kann in wenigen Sekunden die Leitung im online Shop nachbestellt werden.
Wählen Sie aus zwei verschiedenen Größen das passende CASE aus:
| chainflex CASE M | chainflex CASE S | |||
|---|---|---|---|---|
| • Speziell für dickere Leitungen geeignet | • Speziell für kürzere und dünne Leitungen geeignet | |||
| • Durch Tragegriffe lassen sich individuelle Lagerplätze erstellen | • Einfaches Handling durch kleine Größe, auch für unterwegs | |||
| • Maximale Befüllung: 200 Meter | • Maximale Befüllung: 200 Meter | |||
| • Stapelbar bis zu 3 CASES | • Lagerplatz effektiv nutzen: Wo zuvor ein CASE M passte, passen zwei CASE S | |||
| • Maße: 435 x 410 x 407 mm | • Maße: 435 x 250 x 407 mm |
Durch die Refill-Option können Sie das bereits vorhandene CASE einfach mit der gewünschten Leitung auffüllen. Die nachbestellte Leitung wird auf einer Trommel geliefert, die Sie ganz einfach gegen die leere Rolle austauschen und in das CASE einsetzen. Bei jeder Nachbestellung der Meterware und Wiedernutzung Ihres chainflex CASE sparen Sie bis zu 38 % der Kosten und schonen zugleich die Umwelt. Bis zu 2,6 kg Verpackungsmüll kann bei jeder Refill-Nachbestellung eingespart werden.
Für beide Varianten ist das Refill-Element verfügbar und macht den Austausch der Leitungen leicht und nachhaltig. So können Sie Ihr chainflex CASE immer weiter benutzen.

„Nie wieder keine Leitung“ – passend zu diesem Leitspruch ist das bewährte Verpackungssystem für chainflex Leitungen jetzt auch als smarte Variante verfügbar. Dabei wird die verfügbare Restlänge der Leitung mittels integrierter Sensorik gemessen, via BLE (Bluetooth Low Energy) übermittelt und kann direkt über das Smartphone abgerufen werden. Eine Einbindung an den superwise-Service zur Automatisierung von Einkaufsprozessen ist ebenfalls möglich. Bereits vorhandene chainflex Case können einfach nachgerüstet werden.
Sprechen Sie uns an. Wir stellen Ihnen die Cases vor oder erstellen Ihnen ein individuelles Angebot!
Hier haben Sie die Möglichkeit, das chainflex CASE als virtuelles, dreidimensionales Modell zu erleben.
chainflex® CASE Anwendungsbeispiele aus der Praxis

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)