Change Language :

Kugellager ersetzen Gleit- durch Rollreibung, wodurch die Rotationsbewegung mit geringem Widerstand erfolgen kann. In der Regel müssen sie für ihre fehlerfreie Funktion geschmiert werden. xiros Kugellager aus Kunststoff brauchen keine zusätzliche Schmierung, sind korrosionsbeständig und arbeiten äußerst geräuscharm. Das macht sie zu einer kostengünstigen Alternative zum metallischen Pendant. Die aus einem Tribopolymergemisch bestehenden Komponenten sind leicht, beständig gegenüber Chemikalien und wahlweise unmagnetisch. Dadurch ist ein sicherer Einsatz in der Medizin, Verpackung, Lebensmittel- und Antriebstechnik und vielen weiteren Industrien gewährleistet.
Unsere xiros Kugellager bestehen aus einer Mischung von Basiskunststoffen, Festschmierstoffen, Fasern und Fäden. Die verwendeten Kugeln sind meist aus Edelstahl, Glas oder Kunststoff. Diese werden in einem Käfig gelagert, der aus hauseigenen xirodur Werkstoffen, PA, PP oder PEEK bestehen kann.

Radialrillenkugellager, Axialkugellager, Flanschkugellager, Stehkugellager, Kugelrollen, Tragrollen, Kugeldrehverbindungen und weitere Bauformen in diveren Baugrößen finden Sie in unserem Online-Shop. Durch die breite Werkstoffpalette sind unsere Lösungen für unterschiedlichste Branchen konzipiert und lösen auch Ihren speziellen Anwendungsfall.
Es kann und muss nicht immer das Katalogteil sein. Daher bieten wir Ihnen den Service, ein individuelles, von der DIN Norm abweichendes, Sonderteil für Ihren speziellen Anwendungsfall anzufragen. Von der Idee bis zur Lösung: unendlich viele Möglichkeiten dank unserer Kugellager aus Kunststoff. Gerne stehen wir beratend zu Seite.

Unsere Werkstoffe eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum und zeichnen sich durch unterschiedlichste Vorteile aus: vom kostengünstigen Allrounder über den Hitzespezialisten bis hin zum chemikalienbeständigen Werkstoff. Erfahren Sie mehr über die verwendeten Kugelmaterialien.

Wir arbeiten stets an Weiterentwicklungen bestehender Produkte und Innovationen, um die Technik Ihrer Anwendung zu verbessern und Kosten zu senken. Zu jedem Messefrühling und Messeherbst bringen wir spannende Kugellagerprodukte aus Kunststoff auf den Markt. Bleiben Sie hier stets auf dem Laufenden.

Das Kugellager ist im Maschinenbau nicht mehr wegzudenken. Es existieren diverse Ausführungen, wobei sich Maße und technische Zusammensetzung der Komponenten nach den Spezifikationen der industriellen Anwendung richten. Die am häufigsten verwendeten Arten sehen Sie im Folgenden.
Rillenkugellager nach DIN 625:
Diese Kugellagerform nimmt radiale Kräfte auf und wird überall dort eingesetzt, wo sich Bauteile drehen. In der Automotive-Branche beispielsweise finden sich die Rillenkugellager im Fahrwerk wieder, wo die Kugellager die Funktion der Achsstützung und -führung übernehmen. Hierbei entsteht immer dann eine radiale Krafteinwirkung, wenn die Achse eine Drehbewegung vollzieht.
Schrägkugellager nach DIN 628:
Dieses Lager ist dazu da, sowohl radiale als auch axiale Kräfte in einer Richtung aufzunehmen. Schrägkugellager machen höhere Geschwindigkeiten möglich und reduzieren die Reibung für unterschiedlichste Lasten. Schrägkugellager kommen in der Fahrradindustrie, der Automotive-Branche oder beispielsweise in Spindeln von Werkzeugmaschinen zum Einsatz.
Pendelkugellager nach DIN 630:
Diese Kugellagertype wird in der Regel in Anwendungen mit langen Wellen eingesetzt. Dies hängt mit Montageproblematiken auf Grund von Bohrungen im Gehäuse zusammen. Bei selbst ausrichtenden Lagern spielt die axiale Kraft eine Rolle. Diese ist gering zu halten, da die im Außenring befindlichen Laufrillen eingeschränkte Kontaktflächen für Wälzkörper vorweisen. Es findet im allgemeinen Maschinenbau Anwendung.
Wie es der Name des Lagers schon sagt, ist diese Art dazu da, um axiale Lasten aufzunehmen. Es gibt sie in einer einreihigen oder zweireihigen Ausführung und ist bereits in zahlreichen Anwendungen der Medizintechnik oder Verpackungsindustrie in Verwendung.
Hier sehen Sie, wo unsere Kugellager aus Kunststoff erfolgreich in der Industrie zum Einsatz kommen.

In diesem Bereich beantworten wir einige generelle Fragen zu Kugellagern sowie zu unseren Kugellagern aus Kunststoff. Unter anderem warten folgende Themen auf Sie: