Extrem leicht, aber immer im Bilde ... jetzt auch für Flanschlager mit i.Sense igubal®

Das intelligente Flanschlager von smart plastics überwacht permanent den Zustand der Lagerstelle und meldet sofort erste Verbrauchserscheinungen, um schwere Lagerschäden zu vermeiden.

i.Sense igubal® Sensor Der i.Sense igubal® Sensor im Praxiseinsatz im Getriebe der größten Zugwaschanlage Luxemburgs.
Die Zugwaschanlage der CFL nutzt igus® Energieketten und igubal® Flanschlager in den Waschwägen. Früher verwendete Metalllager wurden durch Kunststofflager ersetzt, um Wartungsaufwand zu reduzieren. Ein “intelligentes” Lager, das den Zustand überwacht, wird getestet, um unvorhergesehene Schäden zu vermeiden. Ziel ist es, sofort eine Meldung zu erhalten, wenn die Lagereigenschaften sich verschlechtern. Dies soll teure Störungen und Ausfälle verhindern.

Der Wartungsverantwortliche der CFL, Mike Feinen, betont die Wichtigkeit, Stillstandszeiten zu vermeiden, da diese mit Kosten verbunden sind und die Verträge eine regelmäßige Reinigung der Züge vorschreiben. Bei Nichteinhaltung drohen Strafen. In Zusammenarbeit mit igus® wurde eine Lösung gefunden, um die optimale Leistung der Anlage zu gewährleisten. Nach anfänglichen Einstellungsproblemen läuft die Anlage nun problemlos und das smarte Flanschlager hat viel Wartungszeit eingespart.
Direkt kostenlosen Bemusterungstermin vereinbaren
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Kontinuierliche Zustandsüberwachung von hoch belasteten 2- und 4-Loch Flanschlager 
  • Frühzeitige Anomalie-Erkennung
  • Umfassende Konnektivität für optionale Einbindung in vorausschauendes Wartungskonzept mit i.Cee
Kosten senken

Kosten senken

  • Baugleich, und damit 1-1 verwendbar anstelle von metallischen Vertretern
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten durch zustandsbasierte Alarmmeldungen
Beweise

Beweise

  • Erste erfolgreiche Pilotanwendung bei Kunde CFL in Luxemburg vor Ort 
  • Laufende Testreihen im größten Testlabor  der Branche für Hochleistungspolymere
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Minimaler Materialaufwand für integrierten Sensor
  • Nutzungsabhängiger Produktaustausch reduziert unnötigen Materialaufwand

Unser Kollege Julian erklärt hier im Detail die Funktionsweise, Vorteile und Einsatzkriterien von smarten igus Produkten in Zugwaschanlagen.

Intelligente Zustandsüberwachung erfolgreich realisiert

i.Sense von smart plastics in der Praxis


Kläranlagen und Abwasserbetrieb |
Hafen- und Containerkrane
Förder- & Schüttguthandling


 

„Weniger Aufwand, höhere Verfügbarkeit“

i.Sense EC.P im Einsatz „Weniger Wartungsaufwand, höhere Verfügbarkeit, die Möglichkeit alle verschiedenen Leitungen und Schläuche in einem System zu führen, die intelligente Zustandsüberwachung i.Sense ... Ich würde immer wieder intelligente Energieketten von igus nehmen!"

Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, Projektleiter der AOS Stade GmbH

Weltweite Kundenanwendungen

i.Sense Beispiele in der Übersicht Ob in der internationalen Automobilproduktion, der globalen Kranindustrie oder in regionalen Abwasserbetrieben: i.Sense Systeme kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Instandhaltungskosten gespart und Maschinen Downtime verhindert wird:

Hier geht es zur Anwendungsübersicht

Wann brauche ich einen smarten Zustandssensor wie i.Sense igubal?

Condition Monitoring anstatt Produktionsstillstand

Wenn reguläre Wartungsarbeiten einen kompletten Produktionsstillstand erfordern...
Condition Monitoring für kleinste Abweichungen

Wenn Bewegungsanomalien vom Menschen nicht rechtzeitig wahrgenommen werden können... 
Condition Monitoring für permanente Überwachung

Wenn Anlagen oder Maschinen häufig oder permanent überwacht werden müssen...
Condition Monitoring für schwer zugängliche Bereiche

Wenn Verfahrwege der Energieführungen nur schwer zugänglich oder einsehbar sind... 
Condition Monitoring für Sicherheitsbereiche

Wenn Wartungsarbeiten ein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko darstellen...
Condition Monitoring zur Kostensenkung

Wenn Wartungskosten gesenkt und Laufzeiten verlängert werden sollen...

Live-Zustandsüberwachung in jeder Lage(r)

i.Sense BRG für alle

Nicht nur für Bauern, sondern jedem Maschinenbetreiber kann eine defekte Lagerstelle den Arbeitstag und die Stimmung vermiesen. Maschinenausfälle und Stillstandzeiten gehören nämlich zu den größten Kostentreibern in der Industrie. Für Instandhalter ist es daher wichtig, ungeplante Ausfälle rechtzeitig zu verhindern.

Für die besonders sensiblen oder auch schwer zugänglichen Stellen einer Maschine eignen sich daher smarte Lagerprodukte von igus ganz besonders, da man den Zustand des Lagers jederzeit prüfen kann. Mithilfe des Sensors kann somit jedes Verschleißteil einer Maschine aus der Ferne überwacht werden – wovon auch viele weitere motion plastics profitieren.
 
Den Anwendungsmöglichkeiten des neuen Minisensors sind keine Grenzen gesetzt.

Integration in eigene Netzwerkumgebung

Als Bestandteil der i.Sense Zustandsüberwachung von smart plastics können alle Daten des neuen Minisensors i.Sense BRG auch im Schaltschrankmodul i.Cee ausgewertet. Darüber kann dann das komplette Alarm- bzw. Eskalationsmanagement der Anlage digital gesteuert werden. 

Mit dem i.Cee Modul bieten sich zudem zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.


Gesamtüberblick smart plastics

Einblick in das komplette igus Produktportfolio für die Industrie 4.0


Inhaltsübersicht dieser kostenlosen Broschüre:
  • Condition Monitoring / Zustandsüberwachung (i.Sense)
  • Systeme für die Zustandsüberwachung
  • Vorteile von Condition Monitoring Systemen
  • Anwendungsbeispiele der Zustandsüberwachung
  • Predictive Maintenance / vorausschauende Wartung (i.Cee)
  • Systeme für die vorausschauende Wartung
  • Vorteile von Predictive Maintenance Systemen
  • Anwendungsbeispiele für die vorausschauende Wartung
  • Datenfluss in modernen Smart Factory Konzepten
Download smart plastics Broschüre

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2023 Alle Informationen zu den smart plastics News 2023 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
PDF News-Katalog

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich
3D-Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen Einbaufertige smart plastics Komplettlösungen direkt im igus Online-Shop bestellen
Online-Shop