Lösung
Mit einer richtigen Innenaufteilung, sowie der Bestellung eines fertig konfektionierten
readychain e-kettensystems funktioniert der Automat nun einwandfrei. So konnte das Unternehmen Zeit und Kosten für Montage erheblich einsparen. Aber auch im Linearroboter und in der Ausgabeeinheit vertrauten die Amerikaner auf unseren Linearproduktbaukasten. Die Mechanik besteht hier aus wartungsfreien
drylin W- und
drylin N-Schienen und Schlitten. Mit Durchführung des Projekts konnte mit Drop Water einem vorausschauenden und sozial verantwortlichen Unternehmen
bei der gemeinsamen Umsetzung geholfen werden. Die Zusammenarbeit ist gerade daher so wertvoll, da sie einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, die Verschmutzung des Planeten einzudämmen. Aus diesem Grunde überzeugte das Projekt auch die Jury des
7. vector awards. Der Preis wird alle zwei Jahre ausgeschrieben und zeichnet weltweit kreative Energieketten-Anwendungen aus. DropWater erhielt den grünen vector award, der erstmalig an zwei nachhaltige Projekte verliehen wurde.