Vorkonfektionierte readychain Energieketten werden bei diesem Mess- und Regelsystem in der Blasfolienextrusion eingesetzt. Das System achtet auf den Mikrometer genau auf eine gleichmäßige Breite und Dicke der produzierten Folien, die zum Beispiel als Verpackung in der Lebensmittelindustrie benutzt werden können. Vor dem Einsatz der e-ketten der Familie E2/mini wurden alle benötigten Bauteile für die Energiezuführung selbst konfektioniert. Die readychain Lösung half Zeit, Gewicht und Kosten zu sparen.
Ob Verpackungsfolien für Medikamente oder die Lebensmittelindustrie, ob Isoliermaterial für die Landwirtschaft oder den Bau, Abfallsäcke für den Haushalt oder das Büro, Klarsichtmappen: das Spektrum für Folien ist riesig.
Und wenn irgendwo auf der Welt eine automatisierte Blasfolienanlage in Betrieb genommen wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mit Breiten- und Dickenmessgeräten aus dem Hause Kündig ausgerüstet ist. Die Kündig Control Systems entwickelt seit über 40 Jahren immer neue Lösungen zum Messen von Folien.
Die Geräte, die die Messdaten sofort anzeigen, bilden die Grundlage, die fehlerfreie Produktion von Blasfolien sicher zu stellen. Das erhöht die Folienqualität und verringert den Ausschuss.
Den Anwendern steht ein breites Spektrum an vielseitig einsetzbaren Breiten- und Dickenmesssystemen zur Verfügung. Zusätzliche Geräte machen die gemessenen Daten sichtbar oder bereiten sie für die weiteren Auswertungen wie Korrekturen des Herstellprozesses auf.
Die Anforderungen an Messsystem und Energiezuführung sind bei der Blasfolienextrusion sehr hoch. Der gesamte Prozess kann nicht einfach angehalten bzw. abgestellt werden. In der Regel sind die Geräte rund um die Uhr an 360 Tagen im Jahr im Einsatz. Dazu kommen Hitze, ölhaltige und schmutzige Luft. Die Energiezuführung wird nur bei der Dickenmessung eingesetzt. Mit diesem kapazitiven System finden Messungen im μ-Bereich statt.
Wurde ursprünglich jede Kette selbst konfektioniert, setzt der Spezialist seit vielen Jahren schon auf unsere vorkonfektionierten readychain Energiezuführungen. Die Ketten werden dabei direkt mit eingelegten Leitungen, allen Steckverbindungen sowie beschriftet und mit definierten Überständen nach Kundenvorgaben geliefert. Dies bringt für den Kunden Einsparungen in dreistelliger Höhe mit sich.
Bei der Kette selber handelt es sich um das Energieketten-System E2 mini. Die kompakte Kette kann einfach geöffnet werden, alle Leitungen werden eingelegt und nicht eingezogen. Das spart Zeit und Kosten. Die Ketten werden in den Längen 5,25 m in einer um 90° gedrehten auf der Seite liegenden, bzw. 3,80 m in der horizontalen Version eingesetzt. Die auf der Seiten liegende e-kette ist in einem Aluminiumdrehkranz eingebettet und rotiert ganz langsam um die Folie. Bei 180° erreicht dabei die Energiekette den Wendepunkt.
Eine Datenleitung und eine Steuerleitung aus unserem chainflex Leitungsprogramm für den Einsatz in Energieketten runden die Gesamtlösung ab. Trotz der langsamen Bewegung werden die Leitungen durch die sich aus der s-förmigen Bewegung ergebenden ständigen Längenänderungen und den dadurch permanent ändernden Zugbelastungen gestresst. Die ursprünglich eingelegten Leitungen eines anderen Herstellers, hatten hier permanent das Problem mit Korkenziehern und fielen aus. Seit auch die Leitungen für Energieketten ebenfalls von uns bezogen wurde, gab es laut Hersteller keine Probleme mehr.