Hybridkabel für die Energiekette


Hybridleitungen sind an Antriebseinheiten ein relativ neuer Trend und bezeichnen übelicherweise die Kombination aus Energieadern, Versorgungsadern für Bremse oder Temperaturfühler und ein Bussystem. Das Bussystem dient dazu die digitalen Informationen des im Motor integrierten Gebers an den Frequenzumrichter zurückzuführen. So kann eine zusätzliche Geberleitung und die damit verbunden Kosten und Platz für Leitung und Stecker eingespart werden.


Übersichtsbild

Unterschiede der Hersteller

Die Hybridtechnologie ist in der Leitungsindustrie der größte Trend der letzten Jahre und u.a. auch unter den Begriffen One Cable Connection (Siemens) oder One Cable Technology (Beckhoff) bekannt. Bei dieser Technologie werden meist 4 Poweradern (L1, L2, L3 & PE), ein Pärchen z.B. für Temperaturüberwachung und Adern für ein Bussystem in einer Leitung zusammengefügt. Jeder große Antriebshersteller nutzt dabei sein eigenes Bussystem, Beckhoff verwendet beispielsweise das Bussystem Hiperface DSL von der Fa. SICK oder Siemens ein Ethernet Derivat. Wir bei igus haben uns diesem technologischen Trend angeschlossen und optimierten die mechanische Leitungskonstruktion für die Energiekette. Unsere Hybridleitungen CF220.UL.H und CF280.UL.H können problemlos an die Antriebssysteme der großen OEMs angeschlossen werden.


Was sind die Vor- und Nachteile von Hybridleitungen

Bei jedem Antrieb werden zwei Leitungen benötigt – Motor und Geberleitung. Durch die Kombination in einer Leitung wird Platz in der Energiekette und auch am Anschlussbereich des Motors geschaffen, da die Hälfte der Bauteile entfällt. Auftretende Störungen, bedingt durch die Nähe von empfindlichen Datenadern zu Energieadern, versucht man nach Möglichkeit zu vermeiden. Hier können die guten EMV Eigenschaften der Schirme in der Leitung und ein gutes Steckerkonzept für Abhilfe sorgen. Die gute Schirmwirkung erzielen wir durch eine hohe Bedeckung der notwendigen Elemente und einen flachen Flechtwinkel, der dafür sorgt, dass die Eigenschaften auch in der Bewegung lange gegeben sind.

Hybridleitungen

WZM Holzbearbeitung

Hybridleitungen in der Holzbearbeitung

Ein grosser Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen hat seine Antriebstechnik in eine neue Hybridtechnik der Firma Beckhoff überführt und nutzte damit alle Vorteile der kompakteren Bauform. Die Herausforderung trat bei den Leitungen auf, die an deren Maschinen extrem viele Bewegungen in ganz kleinen Radien mitmachen müssen. An dieser Stelle kam igus mit einem anspruchsvollen Lebensdauertest ins Rennen. Anspruchsvoll deshalb, weil es galt, auch die Datenübertragung des Hiperface DSL Busses über die Nutzung zu messen. Daher haben wir hier sehr eng mit unserem Kunden zusammengearbeitet, um zuverlässige Ergebnisse für beide Seiten zu erzielen. Fordern Sie uns gerne, wenn es um dauerhafte Leitungslösungen, die es zu testen gilt, geht.


Unser Blogbeitrag zum Thema

Was ist eine Hybridleitung?

Seit einiger Zeit können wir einen starken Trend in Richtung Hybridleitungen im Bereich der Servoantriebe beobachten. 

Aber, was ist eine Hybridleitung und wofür wird dieser Leitungstyp eigentlich benötig?
In unserem Blogbeitrag hinterfragen wir genau dieses Thema und zeigen auf, welche Möglichkeiten damit verbunden sind.

Was ist eine Hybridleitung


Kennen Sie schon unsere online-Tools?

Einfaches Finden, passende Type auswählen, Lebensdauer berechnen und online bestellen
 

Produktfinder

Produktfinder

Gelangen Sie schnell zu genau der richtigen Leitung

Lebensdauerrechner

Lebensdauerrechner

Berechnen Sie die Lebensdauer jeder chainflex Leitung

Kupferzuschlagsrechner

Kupferzuschlagsrechner

Berechnen Sie den tagesaktuellen Kupferzuschlag

Konfigurator chainflex

Konfigurator für Sonderleitungen

Konfigurieren Sie ihre individuelle Leitung in nur 3 Minuten


e-chain

Sie suchen noch nach einer Energiekette für Ihre Leitung?

readychain

... oder gleich alles fertig konfektiert?