Lösung
Mittlerweile vertrauen die Niederösterreicher auf eine rollende Energieketten-Lösung von igus. Die beiden Kräne der KW Kranwerke AG, die mit den komplett konfektionierten
Energieführungs-Systemen readychain von igus ausgestattet sind, laufen nun im wahrsten Sinne des Wortes reibungslos.
In den Energieketten werden die Kabel immer kontrolliert geführt, was gerade bei Datenleitungen sehr wichtig ist. Der Biegeradius ist durch die Kette vorgegeben. Das verhindert, dass sich bei geschirmten Leitungen der Schirm öffnet. Auf offene Ohren auf Anwenderseite stößt aber auch der Hinweis auf die bescheidenen Platz-Bedürfnisse der Energieketten: Wenn die Kranfahrt bestimmte Längen übersteigt, benötigt man bei Schleppkabeln unter Umständen mehr Raum für den Kabelbahnhof als die örtlichen Gegebenheiten im Grunde genommen erlauben. Diese Problematik stellt sich bei der Kette nicht. Sogar bei einer Strecke von 200 Metern Länge, findet ihr Bogen immer hinter der Katzfahrt Platz.
Von der Beschaffung aller notwendigen Sonderteile, Bleche oder Maschinenteile bis hin zur Bereitstellung des einbaufertigen Systems zum festgesetzten Montagetermin hat der Kunde seine Beschaffungslogistik auf igus übertragen. Mit dem umfassenden Produktprogramm konnte igus alle Kundenforderungen sicher erfüllen.