„Intelligente Roboterleitung sagt Ihnen die Zukunft voraus“28.01.2016

igus stellt auf der Hannover Messe 2016 neue Leitung vor, die vor Ausfall warnt und Anlagenverfügbarkeiten erhöht

Köln, 28. Januar 2016 – Im Zuge des steigenden Automatisierungsgrades in der Industrie nimmt die Anzahl und Geschwindigkeit der Bewegungen an der Maschine zu, gleichzeitig steigt der Grad der Vernetzung innerhalb der Fabrik. Mit dem weltgrößten Ethernetleitungs-Programm für die e-kette inklusive einer einzigartigen 36-monatigen Garantie können selbst anspruchsvollste Anwendungen in der Smart Factory sicher vernetzt werden. Den nächsten Schritt zeigt igus auf der Hannover Messe 2016: Die intelligente Roboterleitung, die Anwender rechtzeitig vor einem Leitungsausfall warnt.

In der festen Verlegung werden zumeist gängige Ethernetleitungen eingesetzt. Diese haben in der Bewegung allerdings eine nur sehr begrenzte Lebensdauer. Das von igus entwickelte größte Programm an Ethernetleitungen für die Energiekette bietet mit 27 Typen in Kupfer und LWL sowie 422 konfektionierten Ethernetleitungen dauerhaft beste Übertragungseigenschaften in der Bewegung. Mit dem Programm deckt igus die zunehmende Vielfalt an umfangreichen Anwendungen im Bereich Industrie 4.0 ab – von der einfachen Linearbewegung in staubigen Holzbearbeitungsmaschinen bis zu komplexen 3D-Bewegungen am Reinraum-Roboter, von kleinsten Biegeradien bis zu langen Verfahrwegen. Und das bald auch als „smarte“ Lösung, denn zur Hannover Messe 2016 stellt igus eine bewegte Leitung vor, die sich permanent selbst überwacht: „Die intelligente Roboterleitung sagt Ihnen die Zukunft voraus“, stellt Rainer Rössel, Leiter des Geschäftsbereichs chainflex Leitungen bei igus, heraus. Denn werden bestimmte Parameter überschritten, warnt die Leitung im laufenden Betrieb rechtzeitig, und nicht erst mit dem Ausfall, dass ein Austausch innerhalb der nächsten vier Wochen erfolgen muss. „Damit leisten wir einen deutlichen Beitrag zur präventiven Instandhaltung und damit zu erhöhten Anlagenverfügbarkeit“, so Rössel.

Hoher Vernetzungsgrad erfordert sichere Zuführungslösungen
Für die Bewegung optimierte Leitungen erfordern darüber hinaus auch für die Bewegung optimierte Zuführungslösungen. Und das jeweils auf die spezielle Anforderung zugeschnitten, sei es direkt an der einzelnen Maschine oder in der Fabrik. So stellt igus mit der triflex eine e-ketten-Serie zur Verfügung, die für die 3D-Bewegung am Roboter entwickelt wurde. Mit dem micro flizz-System lassen sich beispielsweise bei Regalbediengeräten unter anderem LWL-Leitungen als Alternative zur Stromschiene sicher führen, sodass Übertragungsraten auch über die sonst möglichen 100 Mbit erreicht werden. Sichere und ununterbrochene High-Speed-Datenübertragung ist auch mit dem d-rover möglich. Das System kann an Hafenkräne oder RTGs angekoppelt werden und erreicht eine Datenrate von 10 Gbit/s mit LWL-Leitungen über einen Verfahrweg von über 800 Metern.

Direkt bestellt und schnell geliefert
Aber nicht nur die Sicherheit, sondern auch die schnelle Verfügbarkeit individueller und modularer Lösungen in den lokalen Märkten ist für Kunden wichtig. Daher hat die igus GmbH, die sich im letzten Jahr mit 100 Millionen Euro Umsatz mit bewegten Leitungen – bei einem Gesamtumsatz von über 500 Millionen Euro – in der Spitze der Leitungshersteller für die Energiekette positionierte, ihre Produktions- und Lagerkapazitäten in Nordamerika, Asien und Europa deutlich erweitert. Durch die Leitungsproduktion auf drei Kontinenten und aus 14 Lager- und Montagezentren weltweit erhält der Kunde direkt ab Lager genau die Leitung, die er benötigt: als einzelne Leitung individuell geschnitten, als aufgetrommelte Meterware, als konfektionierte Leitung oder als einbaufertiges Energiekettensystem. Auch in anderen Bereichen bietet der motion plastics-Spezialist höchste kundenindividuelle Möglichkeiten durch die Vernetzung von Auswahl, Konfiguration, Produktion und Lieferung. Daneben investiert igus zudem in die digitale Vernetzung der gesamten Prozesskette, von der Kundenanfrage bis hin zur Inbetriebnahme von individuell konfigurierten Anwendungen. igus testet alle Leitungen und e-ketten im 2.750 Quadratmeter großen Testlabor mit über zwei Milliarden Testzyklen im Jahr und bietet dadurch planbare Sicherheit durch eine einzigartige Lebensdauerberechnung für Leitungen und eine Garantie von 36 Monaten beziehungsweise für 10 Millionen Doppelhübe. Die Ergebnisse aus dem igus-Testlabor fließen kontinuierlich in die über 30 Online-Tools ein, die dem Kunden das Finden, Konfigurieren und Bestellen besonders einfach machen. Auch mobil lässt sich auf insgesamt 18 iOS-Apps zugreifen. Und das weltweit, denn die Apps sind in bis zu 20 Sprachen verfügbar.

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

PressemeldungenPressekontaktAufnahme Presseverteiler
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
Die Erdbeersaison ist gestartet und auch in diesem Jahr sind unsere schmierfreien motion plastics wieder mit dabei.… twitter.com/i/web/st...
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
Die leichtlaufenden #fidgetspinner mit schmiermittelfreien xiros Kugellagern gibt es jetzt hier:… twitter.com/i/web/st...
igus tweet Online-Karrieretag
@OnKarrieretag
Chance: @igus_Inc sucht massiv Bewerber im "B2B-Bereich im komplexen Maschinenbau." #OKT #career #karriere #chancetwitter.com/i/web/st...