Kabelsalat ade: Ordnung im Büro mit Energieketten von igus15.05.2017

Mit der Energiekette Furniture-chain Leitungen in der Möbelbranche sicher führen

Köln, 15. Mai 2017 – Der Trend in der schnelllebigen Arbeitswelt entwickelt sich in Richtung eines flexiblen Computer-Arbeitsplatzes mit multifunktionalen Möbeln. Dies hat zur Folge, dass die Elektrifizierung der Büroeinrichtung weiter zunimmt, und daher immer mehr Daten- und Energieleitungen benötigt werden. Für solche Fälle hat igus die neue Furniture-chain entwickelt.


Jeder kennt ihn, den sprichwörtlichen Kabelsalat. Muss ein neuer Drucker angeschlossen oder die Soundanlage umgebaut werden, ist die Verlegung der Kabel unter dem Schreibtisch oftmals eine mühselige Angelegenheit. Aber nicht nur zu Hause, auch im Büro nimmt die Anzahl unterschiedlichster Leitungen immer weiter zu. Dies liegt unter anderem daran, dass Büromöbel immer multifunktionaler werden, um die Anforderungen an einen flexiblen Arbeitsplatz zu erfüllen, beim hochfahrbaren Schreibtisch wie auch beim ausfahrbaren Schrank. Um Kabel und Leitungen sicher zu ordnen, bietet igus für die Möbelbranche jetzt mit der neuen Furniture-chain eine Energiekette an, mit der Leitungen nicht nur sortiert, sondern auch sicher geführt werden können.

Ob rund oder eckig – Furniture-chain als Leitungsführer
Die Handhabung der neuen Furniture-chain ist besonders leicht. Der Anwender kann die Leitungen in die Kette einfach per Hand eindrücken. Mit magnetischen Anschlusselementen kann die e-kette innerhalb weniger Sekunden flexibel am Möbelstück oder der Wand befestigt werden. So ist kein Bohren und Schrauben notwendig, was nicht nur komfortabel ist, sondern auch Zeit spart. Bei Bedarf kann die Furniture-chain an anderer Stelle schnell neu montiert werden. Doch überzeugt die neue Energiekette nicht nur mit ihrer einfachen Montage, sondern auch mit ihrem klaren und modernen Erscheinungsbild. igus bietet die Furniture-chain sowohl als quadratische, als auch runde Variante mit einer Außenbreite beziehungsweise einem Außendurchmesser von 50 Millimeter an. Die Aufteilung der Energiekette besteht bei der eckigen aus zwei und bei der runden Variante aus drei Kammern. Die Befüllung durch das Eindrücken der Leitungen in die Kammern kann sowohl vor als auch nach der Montage der e-kette direkt am Arbeitsplatz erfolgen, so können Kabel einfach geordnet und ausgetauscht werden. Die Kette ist in all ihren Achsen flexibel. Der patentierte axiale Verschiebungsmechanismus führt zur Arretierung der Kettenglieder und bietet so Möbeldesignern und Anwendern die Möglichkeit zur freien Gestaltung.
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
igus tweet Martina Heimerl
@MartinaHeimerl
#igus zeigt Komponenten aus dem #3DDrucker und für den 3DDrucker auf der #formnext, Halle 3.1, Stand C80… twitter.com/i/web/st...
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
Erfolgreich ackern mit schmier- und wartungsfreien Kunststofflösungen von igus. Auf der #Agritechnica2017 in Halle… twitter.com/i/web/st...
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
Kosten sparen mit Hochleistungskunststoffen. Wie das in der Medizintechnik geht, das zeigt igus auf der #Compamed i… twitter.com/i/web/st...
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu. Datenschutzhinweise