Neues Format beim Laserschneiden
Mit der Weiterentwicklung der Laserschneidanlage Byspeed, die zur „Euroblech“ ausgestellt wird, können Anwender fortan auch Bleche mit Formaten bis 4 x 2 m im Hochgeschwindigkeitsbereich laserschneiden. Bei der Maschine gibt es längere Verfahrwege und entsprechend höhere Anforderungen an die Energiezuführung. Auf der X-Achse musste man wegen der freitragenden Länge einen anderen Kettentyp wählen. Es kommt eine
E6-Energieführung zum Einsatz. Da es einen reduzierten Polygoneffekt gibt, erwartet man einen noch ruhigeren Lauf.
Auch hier war igus wieder von Anfang an bei der Entwicklung dabei.
Bei der Belieferung mit den
vorkonfektionierten readychain-Systemen kommt bei Bystronic das so genannte Kanban-Verfahren zum Einsatz. „Wir haben uns verpflichtet, eine gewisse Menge an vorkonfektionierten Energiekettensystemen bereit zu halten, die wir innerhalb einer definierten Frist im Werk anliefern“, berichtet dazu Artur Peplinski. „Damit können wir ganz flexibel auf Bystronic-Anforderungen reagieren. Die Energiezuführung ist somit just-in-time am Montageplatz, wo sie montiert wird. Darüber hinaus benutzen wir Einwegverpackungen, die einfach ohne Folgekosten zu entsorgen sind.“ Durch dieses System verkürzen sich die Montagezeiten, es gibt keine Lagerhaltung und die Verfügbarkeit steigt.
„Für uns kommt nichts anderes mehr in Frage“, äußert Roman Bloch, Manager Machines + Automation der Bystronic AG seine Zufriedenheit. Bystronic hat sich von den Vorteilen der vorkonfektionierten Lösung schnell überzeugen lassen.