Zur Anwendung
Es gibt sehr viele lokale oder regionale Betriebe, die sehr große Stückzahlen produzieren und dabei an Kapazitätsgrenzen stoßen. In diesem Fall wird ein Eis verzehrfertig verpackt. Die Milch dafür stammt vom eigenen Bauernhof und wird somit ohne große Transportwege direkt verarbeitet.
Das Problem
Da die Margen in lokalen Betrieben bei weitem nicht so hoch sind wie bei industriell geertigten Waren. Außerdem bedarf es einer einfachen Integration, da oftmals kein Fachpersonal für Robotikvorhaben vorhanden ist. Ein weiterer Faktor ist die FDA-Konformität, da hier im Umfeld von Lebensmitteln gearbeitet wird.
Die Lösung
Ein Linienportal welches die Eisbecher im Runtaktförderer mit den entsprechenden Labels beklebt. Wichtig dabei ist die Unterscheidung der Sorte. Da es diverse Sorten gab musste immer individuell das passende Label verwendet werden.