Im Durchschnitt wird in der ADA-Möbelfabrik in
Baierdorf alle zwei bis drei Monate irgendwo einmal
eine Leitung gewechselt. Manchmal auch nur auf reinen
Verdacht hin, wie Johann Doler zugibt: „Das
Schlimme an solchen Leitungsfehlern ist nämlich, dass
sie sich mit einem normalen Ohmmeter gar nicht messen
lassen, weil sie meistens, wenn sie ruhig sind
sogar einen Kontakt haben, der erst dann, wenn sie
sich bewegen, ausfällt. Wenn man schließlich überhaupt
keinen Fehler findet, dann tauscht man halt
manchmal einfach das Kabel aus.“ Befindet sich die entsprechende Leitung nicht im Lager, greift der
Techniker – sofern es die Platzverhältnisse in der
Energiekette erlauben – auf einen stärkeren
Querschnitt zurück. Sollte auch das nicht funktionieren,
vertrauen die Oststeirer auf den prompten Lieferservice
von igus®. Da werden dann telefonisch die gewünschten
Features wie Biegeradius, Querschnitt, Einsatzgebiet,
geschirmt oder nicht geschirmt, etc. abgeklärt und
prompt macht sich, innerhalb von 24 bis 48 Stunden ab
Lager Köln, das entsprechende Päckchen auf die
Reise.