Lösung
Naheliegende Lösungen wie eine Kabeltrommel kamen als Leitungsführung nicht in Frage, da sich sowohl der Absetzer als auch der Bagger bewegen. Jedes zusätzliche Gewicht, zum Beispiel am Absetzerarm, kann für Instabilität sorgen. Die Lösung: Eine Heavy-Duty-Energiekette, die zu diesem Zeitpunkt noch in unserem Testlabor ausgiebig getestet wurde:
Die e-loop für hängende Anwendungen.
Die e-loop kombiniert die Vorteile einer Kunststoff-Energiekette mit denen eines hochfesten und dimensionsstabilen Zugseils. Innere Zugkräfte werden vom Zugseil aufgenommen und an die Struktur weitergeleitet. So werden alle Leitungen zugentlastet und geschützt. Darüber hinaus gewährleistet der modulare e-loop aus Hochleistungskunststoff einen definierten minimalen Biegeradius der Leitungen, die er schützt. Der Kunststoff ist verschleißfest und zusätzlich ist jedes Element mit einem „Polster“ aus weicherem Kunststoff versehen. Das erhöht die Widerstandsfähigkeit bei Stößen und Schlägen. Und da die Kette modular ist, lassen sich weitere Kettenglieder schnell hinzufügen oder wegnehmen.
Nachdem wir die Situation vor Ort sehen konnten, wurden Durchmesser und benötigte Länge des e-loops von uns bestimmt. Die insgesamt 13,50 Meter lange Energiekette sollte in acht Stunden angebracht werden. Bereits nach fünf Stunden war sie montiert. So konnte der Schaufelradbagger schnell die Kreidegewinnung wieder aufnehmen. Seit dem Einbau im Mai 2020 bewährt sich die e-loop laut Dieter Reitz von Holcim ohne Probleme (Stand 2022).
Und Holcim plant bereits das Folgeprojekt: Installiert ist das System jetzt am beweglichsten Übergabepunkt, zwischen Bandwagen und Schaufelradbagger. Es wird geplant, auch zwischen den Bandwagen e-loops zu montieren.