Zur Anwendung
Bei der Produktion von metallischen Bauteilen kommen Emulsionen und Öle zum Einsatz, die Rückstände auf den fertigen Bauteilen hinterlassen. Um diese teil hartnäckigen Rückstände vollständig zu entfernen bedarf es akribischer Reinigungsarbeit. Da der Prozess sehr schmutzig ist, stellt eine roboterbasierte Automatisierungslösung eine erleichternde Maßnahme dar.
Das Problem
Um das endgefertigte Teil nicht manuell in ein Ultraschallbad legen zu müssen, hat die Firma SBS Ecoclean den Prozess automatisiert, denn teilweise gibt es an und im Bauteil kritische Stellen die gereinigt werden müssen.
Die Lösung
Ein robolink RL-DP-5-SW als spritzwassergeschützte Variante in Kombination mit mehreren Lanzen zur Reinigung des Bauteils. Durch die unterschiedlichen Ausrichtungen der Lanzen können sowhl horizontale als auch vertikale Bohrungen und Flächen rückstandslos gereinigt werden.