Eine Linearwelle ist ein zylindrisches Bauelement, das als Kernstück von runden Linearführungen eingesetzt wird. Der stabile Rundstab nimmt Lager von Komponenten auf, die im Betrieb lineare Bewegungen ausführen. Die Linearwelle trägt die Komponenten und gibt ihre Bahn vor, ist aber nicht an der Übertragung von Kräften oder Momenten beteiligt.
Die Führungswelle wird in der Regel nur an den beiden Enden abgestützt. Dadurch kann sie Zwischenräume zwischen Bauteilen überbrücken. Es sind darüber hinaus auch Wellen mit regelmäßigen Wellenunterstützungen im Einsatz.
In Abstimmung auf den Einsatzzweck werden die Führungswellen aus unterschiedlichen Materialien hergestellt. Für allgemeine Verwendungen wird Kohlenstoffstahl genutzt. Die Stahlwelle kann bei Bedarf hartverchromt werden. Sollen die Linearführungen möglichst leicht sein, ist Aluminium als Werkstoff geeignet. Korrosive oder chemisch belastete Umgebungen erfordern Wellen aus Edelstahl.
Besonders leicht und formstabil sind Hohlwellen aus Kohlefasern. Als Hohlwelle wird ein Bauteil bezeichnet, das mit einer axialen Bohrung versehen ist. Praktisch handelt es sich bei einer Hohlwelle um ein dickwandiges Rohr.
Erfordern Anwendungen ein hohes Maß an Genauigkeit, werden Präzisionswellen eingesetzt. Bei einer Präzisionswelle ist der Außendurchmesser enger toleriert. Außerdem ist die Oberflächenrauigkeit geringer als bei der Standardausführung von runden Führungswellen.
Im drylin R Programm sind unterstützte Führungswellen, Wellen aus Vollmaterial sowie Hohlwellen aus Aluminium, Stahl und Kohlefasern enthalten. Insgesamt stehen acht verschiedene Wellenmaterialien zur Verfügung. Im Zusammenspiel mit den Gleitbuchsen, Linearwagen und austauschbaren Gleitfolien aus iglidur Kunststoffen arbeiten sie in runden Führungen wartungs- und schmiermittelfrei.
Für die Lagerung der Führungswellen stehen passende Wellenböcke in unterschiedlichen Bauarten bereit. Als Standardmaterial wird hier Aluminium eingesetzt. Weiteres Zubehör sind bewegliche oder feste Traversen aus Aluminium. Die Konfiguration der drylin R Wellenführung und die Auswahl der Bauteile sind im Online-Konfigurator problemlos möglich.
Die drylin R Lineartechnik wird überall dort eingesetzt, wo kostengünstige Lösungen für Anwendungen in feuchter und schmutziger Umgebung gefragt sind. Das ist zum Beispiel in Sägewerken und in der Metallbearbeitung der Fall.
Ein neues Einsatzgebiet ist die Nutzfahrzeugtechnik. Die Göppel Bus GmbH in Augsburg verwendet zum Beispiel Lineargleitführungen in Lenksystemen für Autobusanhänger. Dort halten sie dem Straßenschmutz und den unterschiedlichen Witterungsbedingungen zuverlässig stand.
Das Institut für physikalische Chemie an der TU Darmstadt hat Gerätetechnik für das Ermitteln der Adsorptionswärme von kleinen organischen Molekülen entwickelt. In dieser Ultrahochvakuumapparatur kommt unter anderem die Präzisionswelle aus Edelstahl von igus zum Einsatz.