Lösung
Für die Bewegungen der Greifer spielen heute Gleitlager aus Kunststoff eine bedeutende Rolle. Konkret kommen hier
drylin R-Lineargleitbuchsen vom Typ RJMP-01-25 zum Einsatz. Sie wurden von Krones favorisiert, da sie aus Kunststoff bestehen und daher leicht, günstig und trotzdem sehr robust sind. Das zeigt sich in der Praxis sehr gut: Für Krones gab es bei den widerstandsfähigen Lagern bisher noch keinerlei Reklamationen. Sie sind robust gegen Stöße oder Schmutz und trotzen auch starken Vibrationen oder extremen Wetterbedingungen. Dabei kommt es wiederum auf die kleinen Raffinessen an, wie zum Beispiel die besondere segmentierte Bauform der Lager. Diese Besonderheit bewährt sich in staubiger Umgebung. Dort lagern sich normalerweise die miteinander verpressten Staubmoleküle auf der Führungswelle an. Wenn die Staubschicht Tag für Tag zunimmt, steigt der Durchmesser der Welle. Dadurch wird die Verfahr-Bewegung durch die starke Reibung immer schwergängiger.
In dem Gleitlager mit den Schlitzen läuft alles besser. Dort setzt sich der Staub nicht im Lager fest, sondern wird förmlich ohne wesentliche Veränderungen von Reib- und Verschleißverhalten durch das Lager hindurchgeführt.
Mit den früher eingesetzten Kugelumlauflagern haben die Krones-Greiferspezialisten hingegen andere Erfahrungen gesammelt. Schon eine Kollision konnte solche Lager zerstören. Die Kugeln haben sich oft in die Welle hineingedrückt.
Aber auch ‚herkömmliche’ Packhilfsmittelgreifer von Krones profitieren im operativen Betrieb von den Gleitlagern. Denn die Kunststoff-Gleitlager passen perfekt in das modulare Greifersystem von Krones.