Jeder Flugzeughangar ist mit einem hochwertigen Tor ausgestattet. Ob Airbus oder Boeing, Privatoder Militärflugzeug: Es handelt sich immer um eine kundenspezifische Lösung, akribisch geplant und ausgeführt. Da bei den hoch komplexen Anlagen die Sicherheitsanforderungen ständig steigen, werden die Tore immer öfter mit Schließkantensicherungen ausgerüstet. Spezielle Energiezuführungssysteme sorgen hier für eine reibungslose Informationsübertragung, so dass im Notfall weder Mensch noch Technik zu Schaden kommen.
Die Butzbach GmbH Industrietore ist mit weit über 500 installierten Sondertoren Marktführer in Europa. Der Spezialist realisiert individuelle Lösungen für Industrie und Luftfahrt aller Größenordnungen wobei jedes Tor eine Sonderkonstruktion ist. Es gibt Schiebetore mit einzeln verfahrbaren Torflügeln, Teleskop- sowie Rundlauf-Tore – jeweils mit oder ohne elektrischen Antrieb. Aufgrund von Sicherheitsbedenken soll meist jeder Torflügel einzeln mit einer Schließkantensicherung versehen werden. Eine durchgehende Verbindung ist nötig, damit die Informationen von den einzelnen Schließkantensicherungen von Torflügel zu Torflügel fließen können. Da die Nennspannung der Sicherheitstechnik in der Regel 24 V beträgt, sind Stromschienen oder Schleifleitungen hier im Nachteilen. Die Schleifkontakte oder Kupferbahnen an den im Außenbereich hängenden Schienen beschlagen/korrodieren durch Umwelteinflüsse und es kommt zu Störungen. Aus diesem Grund braucht es eine Kabelverbindung für die wiederum eine geeignete Leitungsführung zum Einsatz kommen muss. Diese musste robust sein als auch Regen, Schnee, Nebel, Frost und Hitze aushalten können.
Anfangs nutzte die Butzbach GmbH zur Datenübertragung eine normale Standardstromschiene, die allerdings nur eingeschränkt funktionierte und anfällig war. Spätestens nach einem Jahr kamen die ersten Reklamationen. Der Fehler lag an der Schiene. Sie war im Schlittenbereich nicht flexibel genug. Dazu kommen die äußerst engen Platzverhältnisse vor Ort, was die Montage oder die Reparatur erheblich erschwert haben.
Speziell beim Platz sparenden Teleskopsystem, das immer öfter zum Einsatz kommt, bewährt sich seit Jahren die Spezial-Energiezuführung micro flizz. Diese Energiekettenlösung für horizontale Anwendungen versorgt über einen Roll- bzw. Gleitwagen einen beweglichen Verbraucher mit Energie. Sie läuft in einem kompakt gebauten Führungskanal aus Aluminium, der Ober- und Untertrum der Kette voneinander trennt. Die geringere Krafteinwirkung minimiert Reibung und Verschleiß. Nach oben hin ist das kompakte, Platz sparende System geschlossen und bietet so Schutz vor Schmutz und Staub.
Die Energiezuführung wird am angetriebenen Torflügel angebaut. Die Informationen der einzelnen Schließkantensicherungen werden von Torflügel zu Torflügel 'durchgeschleift' und an die Torsteuerung angeschlossen. Wird eine Schließkante angesprochen, reagiert die Steuerung unmittelbar, der Motor fährt sofort herunter, das gesamte Tor bleibt stehen. Danach wird es reversiert und fährt ca. 1 m zurück, so dass das Hindernis freigegeben wird.
Zwar ist eine klassische Standardschleifleitung im Prinzip günstiger, sie erreicht aber nicht das erforderliche Niveau der zuverlässigen Datenübertragung. Aufgrund der Anforderungen vor Ort – robust, sehr schmal bauend, klein und reine Informationsübermittlung – rechnet sich der Einsatz der Energiekette Micro flizz, sodass das System heute in den Teleskoptoren grundsätzlich verbaut wird.
Auch die Leitungen liefern wir direkt mit. Wegen der geringen Geschwindigkeit von 0,25 m/s und der seltenen Verfahrhäufigkeit konnte der Torspezialist Abstriche bei den Biegeradien der zum Einsatz kommenden biegefesten chainflex-Leitungen für die Informationsübertragung machen. Es konnten außerdem auch mehr Leitungen in die Energiekette gelegt werden.
Bei den Industrietoren und der Leitungsführugnslösung stand natürlich das Thema Betriebssicherheit im Vordergrund. Heute hat die Butzbach GmbH einen Standard festgelegt, der Gültigkeit hat und nur der jeweiligen Anlage angepasst wird. In Schiebetoren kommt daher standardmäßig das System micro flizz der Serie MF08 mit vorkonfektionierten chainflex-Leitungen zum Einsatz. Es deckt in der Regel alle Anforderungen ab und hat sich von Anfang an bewährt. Der Spezialist für Industrietore hat bei der Planung nichts dem Zufall überlassen und bietet seinen Kunden eine wirtschaftliche Lösung, die gleichzeitig höchsten Sicherheitsstandards gerecht wird.
Für Toranlagen, die neben der klassischen Stromzuführung noch zusätzliche Leitungen für die Sicherheitstechnik benötigen, wurde die Energiekette mit doppeltem Kettenstrang eingesetzt. Mit der Hilfe des zuständigen igus-Außendienstmitarbeiters wurde eine schlüssige Lösung gefunden. Trotz der hohen Befüllung konnte das Problem gelöst werden. Die micro flizz wurde gegenläufig montiert. Die Stromzuführung läuft in der einen Richtung, während in der anderen Richtung die Steuerungstechnik abgedeckt wird. Das Trennen der Daten- und der Leistungsversorgung bewährt sich übrigens auch EMV-technisch. Heute drückt der Kunde auf einen Knopf an der Wand und seine Toranlage fährt in die gewünschte Position.