igus® Academy

chainflex® Academy

Lebensdauerrechner, Preis-Check und vieles mehr jederzeit online abrufbar.

Haben Sie ein Online Seminar verpasst oder möchten Sie es sich noch einmal in aller Ruhe ansehen? Alle bisherigen Seminare finden Sie in unserer igus® Academy.
 

chainflex® Labor - Teil III

Wie messen wir und was passiert mit all den Testergebnissen?

Inhalt: in diesem 3. und somit letzten Teil unserer chainflex Online-Seminar-Reihe zum Thema Labor werden wir Ihnen zeigen, wie unsere Messungen durchgeführt werden: mit AutΩMeS und per Hand. Außerdem werden wir Ihnen zeigen, was wir mit all den Testergebnissen machen und wie diese Ihnen helfen, eine passende Leitung auszuwählen. 

  • Wie wir elektrische Parameter eines Testes ermitteln
  • Die Analyse der Tests
  • Wie die Daten in unseren Tools Anwendung finden
  • Was durch das UL verified Zertifikat zertifiziert wurde

chainflex® Labor - Teil II

Besondere Tests für besondere Anwendungsfälle - Was genau testet igus®?

Inhalt: in diesem 2. Teil des 3-teiligen Online-Seminars erklären wir, welche weiteren Tests neben den standard Kettentests durchgeführt werden. Dazu zeigen wir Ihnen unsere Klimakammer, die Torsionstests, unsere Außenversuchen und Vieles mehr.

  • Tests, die es neben den standard Kettentests gibt.
  • Anwendungsbezogenen Tests und ihren Umfang.
  • Die Herausforderungen vor denen das Labor steht.
  • Einen detaillierten Einblick ins Labor.
Zeitrahmen: ca. 36 Minute

chainflex® Labor - Teil I

Warum können wir uns nicht auf die Norm verlassen und müssen unter realistischen Bedingungen in der e-kette testen?

Inhalt: In diesem 1. Teil des 3-teiligen Online-Seminars Folge erklären wir, warum die Erforschung der Leitung unter realen Bedingungen in der e-kette® so wichtig ist. Außerdem gehen wir konkret auf die Inhalte der Norm IEC 60245-2 und die Bedeutung für unsere chainflex® Leitungen ein.

  • Was für eine Bedeutung die Leitung in einer Maschine hat.
  • Was die Norm IEC 60245-2 beschreibt.
  • Warum man besondere Tests für Leitungen in der e-kette® braucht.
  • Einen Live-Einblick in das chainflex® Labor.
Zeitrahmen: ca. 20 Minuten

chainflex CASE - ship’n store by igus:

Der unkomplizierte Weg Leitungsmeterware zu versenden und zu lagern. Erfahren Sie mit uns, wie sich Versandkosten reduzieren lassen und wie Sie ihr Lager optimieren lässt.

Inhalt: Wir zeigen Ihnen wie sich der Versand und die Lagerung von Leitungsmeterware mit unserem chainflex CASE vereinen lässt. Sparen Sie nicht nur bis zu  80% Versandkosten ein, sondern verbesser sie auch Ihr Lagersystem für chainflex Meterware und sparen somit auch Prozesskosten ein.

  • Was sich hinter unserem neuen chainflex steckt
  • Wie Sie Versandkosten sparen können
  • Warum sie lagerkosten senken können
  • Wie ich mit dem Smartphone ganz einfach nachbestellen kann
Zeitrahmen: ca. 30 Minuten

Hochflexible Leitungen für e-ketten:
Sparen bei Leitungen mit dem Preis-Check
Beispiel 3: große Motorleitungen in kompakte Einzeladern verändern

In verschiedenen Bereichen hat die Nutzung von Einzeladern für Motoren zu beachtlichen Steigerung der Lebensdauer bei Leitungen geführt. Außerdem konnten die Kosten für Leitungen deutlich reduziert werden. Mit dieser Veranstaltung möchten wir dieses Wissen deutlich breiter nutzbar machen und dazu klare Lösungen vorstellen.

Inhalt: 

  • Die Motorleitung als Multiaderleitung
  • Einzelader mit Ihren größten Vorteilen
  • Was muss ich beachten, um das beste Ergebnis zu erzielen?
Zeitrahmen: ca. 20 Minuten

Hochflexible Leitungen für e-ketten:
Sparen bei Leitungen mit dem Preis-Check
Beispiel 2: Datenvolumen bei Ethernetleitungen richtig definieren

Es ist üblich die Ethernetleitung mit der höchst möglichen Kategorie zu verwenden. Dies ist aber sehr oft ein starker Preistreiber und technisch nicht immer notwendig. Wir wollen mit dieser Veranstaltung eine Idee vermitteln, dass die Auswahl der richtigen Datenübertragungsmenge bei Leitungen eine gute Option zum Sparen sein kann.

Inhalt: 

  • Welche Datenvolumen sind heute üblich?
  • Was braucht meine Anwendung?
  • Kostenbeispiele
Zeitrahmen: ca. 30 Minuten

Hochflexible Leitungen für e-ketten:
Sparen bei Leitungen mit dem Preis-Check
Beispiel 1: PUR sicher durch kostengünstiges PVC ersetzen

PUR hat als Mantelwerkstoff ganz entscheidende Vorteile in einigen Bereichen, aber eben nicht in allen. Unser Ziel ist es Sie in die Lage zu versetzen objektiv zu entscheiden, ob eine Leitung mit PVC Mantel nicht nur ausreichend ist sondern vielleicht die bessere Lösung darstellen kann.

Inhalt: 

  • Eigenschaften und Vorteile des Mantelwerkstoffes PUR
  • Eigenschaften und Vorteile des Mantelwerkstoffes PVC
  • Welche Ersparnisse sind denkbar?
Zeitrahmen: ca. 30 Minuten

Hochflexible Leitungen für e-ketten:
Wie Sie in 4 Minuten eigenständig Kosten bei Leitungen sparen – und sich selbst 3 Jahre Garantie ausstellen.

Lernen Sie wie Sie mit wenigen Klicks einfach und schnell zu einer Ersparnis bei Leitungen mit der Nutzung unserer Online-Tools kommen, ohne die Haltbarkeit in Ihrer Anwendung zu riskieren:
 

  • Inhalte: Eigenständige Nutzung von Lebensdauerrechner unter Berücksichtigung der Rahmenparameter Ihrer Maschine sowie Erarbeitung von Ersparnispotentialen
  • Erfolge: Sie beherrschen den Weg, wie Sie immer die günstigste Leitung mit 3 Jahren Lebensdauer Garantie finden. Und wissen immer wie Sie sich ein eigenes, individuelles Garantie Zertifikat ausstellen lassen können.