Rollen-Energiekette für Stacker auf 615 m Verfahrweg seit 10 Jahren ohne Ausfall

Kunststoff-Energiekette verfährt in tschechischem Braunkohlewerk bei extremen Umgebungsbedingungen sicher.

Dass diese Lösung mutig und spannend, aber gleichzeitig auch die ideale Lösung für den Langzeiteinsatz war, zeigt sich nun, zehn Jahre später. Im Braunkohlekraftwerk „Tušimice“ in der Tschechischen Republik, betrieben von der ČEZ-Gruppe, wird die Kohle auf einer in die Länge gezogenen Halde am Rande des Kraftwerksgeländes gelagert, mit der das Kraftwerk theoretisch eine ganze Woche lang befeuert werden könnte. Um die Kohle automatisch auf der Halde aufschichten zu können, wird ein „Stacker“ benötigt. Damit dieser auf einem Verfahrweg von 615 m zuverlässig mit Energie, Daten und Medien versorgt wird, hat sich die ČEZ-Gruppe für eines unserer Kunststoff-Energiekettensysteme entschieden.

Steckbrief

Braunkohlekraftwerk Mithilfe eines „Stackers“ wird Kohle automatisch auf der Halde aufgeschichtet. Dieser wird über Leitungen und Schläuche mit Energie, Daten und Medien versorgt, die von einer Kunststoff-Energiekette auf 615 m Verfahrweg sicher geführt werden.

Eingesetzte Produkte

Problem

Im Braunkohlekraftwerk "Tušimice" in der Tschechischen Republik, betrieben von der CEZ-Gruppe, wird die Kohle auf einer Halde am Rande des Kraftwerksgeländes gelagert, mit der das Kraftwerk theoretisch eine ganze Woche lang befeuert werden könnte. Um die Kohle automatisch auf der Halde aufschichten zu können, wird ein "Stacker" benötigt, der zuverlässig mit Energie, Daten und Medien versorgt werden muss. Da der Stacker nur im Falle eines Stopps der regulären Kohleförderung im Braunkohlekraftwerk zum Einsatz kommt, muss auch das Energiezuführungssystem mal bei 24/7-Dauerbetrieb, mal bei einem Monat Stillstand immer zuverlässig arbeiten. Auch eine besondere Herausforderung waren die extremen Witterungsbedingungen im kalten tschechischen Winter. So froren die Leitungen der zuvor eingesetzten Kabeltrommel immer wieder fest was zur Folge haben könnte, dass es auf dem langen Verfahrweg immer wieder zu Ausfällen und ungeplanten Stillständen kommt, wenn die Anlage anfährt. Der Kunde suchte entsprechend nach einer ebenso belastbaren wie ausfallsicheren Energieführung.

Lösung

Den problemlosen Betrieb im Braunkohlekraftwerk in Tušimice sichert seit mehr als 10 Jahren daher eine Energiekette vom Typ 5050RHD. Dabei steht das „R“ im Namen für „Rollen“. Denn durch Rollen in den Kettengliedern sinkt der Reibwert auf langen Verfahrwegen enorm, wenn sich das Obertrum der Kette auf dem Untertrum ablegt. Dadurch werden die Reibwerte reduziert und es lässt sich bis zu 57 Prozent der benötigten Antriebsenergie einsparen, um das Energiekettensystem zu bewegen.
Neben dem 615 Meter langen Verfahrweg werden noch zwei weitere Systeme mit unseren Rollenenergieketten bewegt, deren Längen mit 400 m, beziehungsweise 150 m, ebenfalls nicht gerade kurz ausfallen. Die Systeme versorgen den sogenannten "Reclaimer", der dafür sorgt, dass die aufgeschichtete Kohle wieder abgetragen wird und auf das Förderband zum Kraftwerk gelangt.

„Durch Rollen in den Kettengliedern sinkt der Reibwert auf langen Verfahrwegen enorm. Dadurch lässt sich bis zu 57 % der benötigten Antriebsenergie einsparen um das Energiekettensystem zu bewegen."

Frank Schlögel, Head of Engineering Projects & Installation Service
Energiekette vom Typ 5050RHD In zehn Jahren Betrieb mussten hier lediglich ein paar Kunststoff-Öffnungsstege ausgetauscht werden.
Energiekette vom Typ 5050RHD Neben Motor-, Steuer- und Datenleitung wird in der Energiekette der Serie 5050RHD ein Wasserschlauch geführt (hier rechts in der Kette), der optional beheizt werden kann.

chainflex Leitungen und eine elektronische Überwachung runden das Paket ab

Im Innern der Ketten werden verschiedene unserer chainflex Leitungen geführt, die speziell für den Einsatz in Energieketten entwickelt worden sind. Neben chainflex Motor- und Steuerleitungen kommt auf dem 615 m-Verfahrweg ebenfalls eine Lichtwellenleiter-Leitung für die Datenübertragung zum Einsatz. "Busleitungen kommen für diese langen Strecken nicht in Frage, da die Signalstärke nicht ausreichen würde", berichtet Frank Schlögel. Neben den verschiedenen Leitungen wird in der Kette ebenfalls ein Wasserschlauch geführt, der optional beheizt werden kann.
Seit der Inbetriebnahme wird an den Energiekettensystemen in Tušimice auch eine elektronische Überwachung betrieben. Diese misst die Zug- und Schubkräfte der Ketten und kann bei zu hohen Kräften, die beispielsweise durch Fremdkörper im System hervorgerufen werden, die Anlage abschalten. In den letzten Jahren haben wir diese Form des "Condition Monitoring" weiterentwickelt und bieten unseren Kunden heute optional als zusätzliche Absicherung verschiedenste Module zur Überwachung und zur vorausschauenden Wartung an.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH