Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Suche nach Anwendungsbeispielen

Technik verbessern und Kosten senken

Das igus® Motto lautet seit vielen Jahren "plastics for longer life®". Darunter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar.

In über 940 Anwendungen konnten unsere Kunden bereits die Technik verbessern und Kosten senken.
Einige Beispiele:

Weltweit längster Verfahrweg - keine Ausfallzeiten mehr

Längster Verfahrweg mit Kunststoff-Energiekette  

Die e-kettensysteme® tragen heute deutlich zur Betriebssicherheit bei, da die Ausfallzeiten der Anlage, etwa durch Kabelbrüche, auf Null reduziert werden.

Leitungen trotzen Hitze, Sonne, Regen und Schnee

LED-Bildschirm  

Zuvor eingesetzte Leitungen eines Konkurrenzunternehmens hatten versagt, seitdem temperaturbeständige chainflex® Leitungen eingesetzt sind, funktioniert der überlebensgroße LED-Bildschirm in Dallas bei jedem Wetter.

Raue Umgebung, hohe Geschwindigkeit

Sondermaschinenbau  

Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen wie in diesem Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.

Kosten gespart, Maschi-
nenverfügbarkeit erhöht

Getränkeindustrie  

Weil iglidur® Gleitlager eine lange Lebendauer haben, zudem nicht geschmiert werden müssen und einen Bruchteil in Relation zu herkömmlichen Lagern kosten, konnten 90% der Kosten gespart werden.

Jährlich mehr als 10.000 Euro Kosten gespart

Vollautomatische Reifenmontagestraßen  

Die früher verwendeten Lager blockierten und die Wellen liefen ein. Die stattdessen eingesetzten schmierfreien igubal®-Flanschlager laufen bereits seit Mai 2007 ohne Ausfall. Damit konnten pro Jahr 2.440 Euro an Reparaturkosten und 8.400 Euro Kosten für Maschinenausfall gespart werden.

Störungsfreier Betrieb statt Wellenzerstörung

Betonrohrfräse  

Durch die Verschmutzung der Kugelbuchsen kam es zur Blockade der Kugeln und damit zur Zerstörung der Wellen. Nun läuft die Betonfräsmaschine seit über drei Jahren bei härtestem Betrieb vollkommen störungsfrei.

Suche

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Anwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Branche:
Einsatzfall:


Bicycle

In most cases, current state of the art bicycle frames are fitted with rear wheel suspension or pivotable joints...

Bicycle    

Elektroroller

Gleitlager aus dem Werkstoff "iglidur Q" werden mit hohen Lasten ebenso fertig wie mit unterschiedlichen Schwenkwinkeln und sind somit optimal geeignet für den Einsatz im Elektroroller "Zoob".

Elektroroller    

Schaltwerk für Hightech-Mountainbikes

Schaltwerk für Hightech-Mountainbikes profitiert von Kunststoff-Gleitlagern, MTB Wartung nicht mehr nötig.

Schaltwerk für Hightech-Mountainbikes    

Kettenschaltungs-Schaltwerk

Kettenschaltungs-Schaltwerk für Mountainbikes (Olympisches Gold 2004).

Kettenschaltungs-Schaltwerk    

Alltagstaugliches Faltrad

Um die vielfältigen Anforderungen an die Lagerung erfüllen zu können, werden im Serieneinsatz igus® Gleitlager zum Einsatz kommen.

Alltagstaugliches Faltrad    

Liegerad

Die Kurvenneigung dieses Liegerades wir mit igubal® Gelenkköpfen realisiert.

Liegerad    

Lastenroller

Bei diesem Lastenroller wurde die Lenkung mit Polymergleitlagern von igus® neu konstruiert.

Lastenroller    

Fahrradstoßdämpfer

Durch die Verwendung eines neuartigen Designs, das als Kernstück ein einzelnes Element aus dem Kunststoff iglidur® RN56 aufweist, konnten die technischen Anforderungen bei deutlich reduzierten Kosten realisiert werden.

Fahrradstoßdämpfer    

Fahrradrahmen

Mittels wartungsfreier Gelenkköpfe wird in diesem Zweirad die Verbindung von Hinterrad zum Rahmen durchgeführt.

Fahrradrahmen    

Mountainbike

Mittels wartungsfreier Gelenklager in der Carbonwippe werden die aus der dynamischen Fahrweise resultierenden Rahmen- und Federbewegungen ausgeglichen.

Mountainbike    

Hinterradschwinge

Besonders die hohe Kantenbelastung ist der Hauptgrund für den Einsatz von iglidur® G Kunststoffanlaufscheiben.

Hinterradschwinge    

Federgabel

Mit igus® zum Sieg - Wartung der Federgabel entfällt.

Federgabel    

Fahrradpedale

Cliplose Fahrradpedale zur Verwendung beim Straßenfahrrad und für Straßenrennen.

Fahrradpedale    

Motorrad Frontgabel

Die vorher eingesetzten Nadellager mussten alle paar Jahre gewartet oder ausgetauscht werden.

Motorrad Frontgabel    

Liege-Trike

Das Unternehmen stellte wegen des geringeren Gewichts und besserer Dämpfungsqualitäten auf igubal® Gelenkköpfe um.

Liege-Trike    

Design-Motorrad

Robuste chainflex®-Leitung CF 9 hält auch bei widrigen Witterungsbedingungen.

Design-Motorrad    

Flaches Motorrad

Dieser Motorrad-Prototyp ist extrem flach konstruiert worden, um den Verbrauch möglichst gering zu halten.

Flaches Motorrad    

Pedale für Mountainbikes

Hier wurden metallische Kugellager und DU-Buchsen durch leichtere iglidur®-Flanschlager ersetzt.

Pedale für Mountainbikes    

Fahrrad-Rahmenkonstruktion

Hier ersetzten igus®-Kunststoffgleitlager die klassischen Wälzlager und trotzen den Umwelteinflüssen wie Schmutz und Korrosion.

Fahrrad-Rahmenkonstruktion    

Fahrradpedal

Das hier vorgestellte Fahrradpedal geht auf die ergonomischen und biomechanischen Bedürfnisse von Radfahrern ein.

Fahrradpedal    

Akkuschrauberfahrzeug

Auf diesem Fahrzeug liegt der Fahrer mit ausgestreckten Armen und dem Kopf nach vorne gerichtet.

Akkuschrauberfahrzeug    

Rennradbremse

Äußerste Leichtigkeit ist das wichtigste Kriterium beim Bau einer Rennradbremse.

Rennradbremse    

Holz-Fahrradrahmen

Ein herkömmlicher Werktstoff in einer außergewöhnlichen Anwendung: Dieser Fahrrad-rahmen ist komplett aus Holz gefertigt.

Holz-Fahrradrahmen    

Mountainbikes

In vollgefederten Mountainbikes kommen strapazierfähige iglidur Gleitlager zum Einsatz.

Mountainbikes    

Rent-e-Bike

Entwicklung eines E-Bike to Rent Systems im Rahmen des globalDrive Projekts an der TU München.

Rent-e-Bike    

Dreirad

Dieses Dreirad lässt sich innerhalb von acht Sekunden in einen Einkaufswagen umwandeln.

Dreirad    

Sattelstütze

Mit dieser Sattelstütze für Rennräder wird die nächste Tour de France zum Kinderspiel.

Sattelstütze    

Reifenmontagegerät

Professionelle und zeitsparende Montage & Demontage von Fahrradreifen ist mit diesem Gerät möglich.

Reifenmontagegerät    

Fahrradrahmen

Dieser Fahrradrahmen wurde als Bachelorarbeit an der Hochschule Aalen entwickelt.

Fahrradrahmen    

Fahrradpedal

Dieses Fahrradpedal bietet dem Besitzer einen guten Schutz vor Diebstahl.

Fahrradpedal    

Fahrradschaltung

Diese halbautomatische Schaltung vereinfacht das Fahrradfahren.

Fahrradschaltung    

Lastenfahrrad

Dieses Lastenfahrrad lässt sich stets optimal lenken.

Lastenfahrrad    

Handbike

Dieses Handbike macht auch fernab von ausgebauten Straßen eine gute Figur.

Handbike    

Lenkerloses Fahrrad

Dieses Fahrrad hat keinen Lenker und lässt sich trotzdem präzise steuern.

Lenkerloses Fahrrad    

Dreirad

Dieses vollverkleidete Dreirad wiegt nur 28 Kilogramm.

Dreirad    

Fahrzeug

Dieses Fahrzeug ist eine Mischung aus Fahrrad und Stepper.

Fahrzeug    

Bremsarme Tektro

Gleitlager aus iglidur® G in Tektro's Bremsarme.

Bremsarme Tektro    

Sport

Dieses elektronische Bike ist speziell für die Nutzung im Gelände gedacht.

Sport    

Sport

Die Herausforderung bei diesem Mountainbike mit Doppelfederung lag im hohen Verschleiß metallischer Lager.

Sport    

Sport

Diese Anwendung zeigt einen Faltmechanismus für ein Mountainbike.

Sport    

Sport

Bei dieser Anwendung sollte eine Fahrradaufhängung optimiert werden.

Sport    

Crank Brothers - Premiumkomponenten

Beim Mountainbike-Ritt durchs Gelände überzeugen Kunststoff-Gleitlager von igus.

Crank Brothers - Premiumkomponenten    

Fahrradwaschanlage

Zur Lagerung der Waschbürsten hat der Hersteller "cycleWash" zwei xiros Drehverbindungen verwendet.

Fahrradwaschanlage    

Poolsauger

Rillenkugellager von igus ermöglicht Poolsaugern einen gleichmäßigen und kräftigen Lauf unter Wasser.

Poolsauger    

Wartungsplattform

Wartungsplattformen für WKA-Rotoren, ausgestattet mit wartungsfreien Produkten aus dem Hause igus.

Wartungsplattform    
Anwendungen Übersicht

Ich habe folgendes Projekt - folgende Frage - folgenden Wunsch

Zu Ihrem speziellen Einsatzfall haben Sie hier kein Anwendungsbeispiel gefunden oder Sie wünschen weitere Beratung?
Bitte teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen helfen können!



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden