Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Suche nach Anwendungsbeispielen

Technik verbessern und Kosten senken

Das igus® Motto lautet seit vielen Jahren "plastics for longer life®". Darunter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar.

In über 940 Anwendungen konnten unsere Kunden bereits die Technik verbessern und Kosten senken.
Einige Beispiele:

Weltweit längster Verfahrweg - keine Ausfallzeiten mehr

Längster Verfahrweg mit Kunststoff-Energiekette  

Die e-kettensysteme® tragen heute deutlich zur Betriebssicherheit bei, da die Ausfallzeiten der Anlage, etwa durch Kabelbrüche, auf Null reduziert werden.

Leitungen trotzen Hitze, Sonne, Regen und Schnee

LED-Bildschirm  

Zuvor eingesetzte Leitungen eines Konkurrenzunternehmens hatten versagt, seitdem temperaturbeständige chainflex® Leitungen eingesetzt sind, funktioniert der überlebensgroße LED-Bildschirm in Dallas bei jedem Wetter.

Raue Umgebung, hohe Geschwindigkeit

Sondermaschinenbau  

Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen wie in diesem Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.

Kosten gespart, Maschi-
nenverfügbarkeit erhöht

Getränkeindustrie  

Weil iglidur® Gleitlager eine lange Lebendauer haben, zudem nicht geschmiert werden müssen und einen Bruchteil in Relation zu herkömmlichen Lagern kosten, konnten 90% der Kosten gespart werden.

Jährlich mehr als 10.000 Euro Kosten gespart

Vollautomatische Reifenmontagestraßen  

Die früher verwendeten Lager blockierten und die Wellen liefen ein. Die stattdessen eingesetzten schmierfreien igubal®-Flanschlager laufen bereits seit Mai 2007 ohne Ausfall. Damit konnten pro Jahr 2.440 Euro an Reparaturkosten und 8.400 Euro Kosten für Maschinenausfall gespart werden.

Störungsfreier Betrieb statt Wellenzerstörung

Betonrohrfräse  

Durch die Verschmutzung der Kugelbuchsen kam es zur Blockade der Kugeln und damit zur Zerstörung der Wellen. Nun läuft die Betonfräsmaschine seit über drei Jahren bei härtestem Betrieb vollkommen störungsfrei.

Suche

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Anwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Branche:
Einsatzfall:


Handlingssystem

Roboter-Handlingsystem für Leiterplatten. Flexible Energiezuführung im Einsatz in der Reinraumtechnik.

Handlingssystem    

UV-Reflektoren

Seit 10 Jahren unveränderte UV-Strahler wurden neu konstruiert bzw. im Detail verbessert. Flanschlager aus iglidur® Z reduzierten hier die Kosten und den Wartungsaufwand.

UV-Reflektoren    

Photovoltaik-Nachführsystem

Wind, Sand und Sonne: Kunststoff-Gleitlager für die Solartechnik

Photovoltaik-Nachführsystem    

Photovoltaik

Staub, Sand, Hitze und Regen: Energiekette für die Solartechnik für mehrachsige Bewegungen in einer Photovoltaik-Anlage.

Photovoltaik    

Hochenergieeffiziente Wasserpumpe für Entwicklungsländer

Langlebig und kostengünstig

Hochenergieeffiziente Wasserpumpe für Entwicklungsländer    

Reinigungsroboter

Leicht und sauber

Reinigungsroboter    

Solarbetriebenes Roboterfahrzeug

Eine völlig atypische Verwendung einer EKette® findet sich in diesem vector-Beitrag.

Solarbetriebenes Roboterfahrzeug    

Solarmobil

Eine Steigerung der Effizienz wurde durch den Einsatz von chainflex®-Leitungen in diesem Solarmobil erreicht.

Solarmobil    

Prüfstand für Solarsysteme

Durch den Einsatz von igus® e-ketten® war die Konstruktion dieses Prüfstands möglich.

Prüfstand für Solarsysteme    

Photovoltaik-Nachführsystem

Durch automatisches Ausrichten der Photovoltaik-Nachführsysteme mit Hilfe von schmierfreien Kunststoffgleitlagern auf den Sonnenstand entsteht ein besonders hoher Wirkungsgrad.

Photovoltaik-Nachführsystem    

Solarenergie auf Segelschiff

Zum Schutz vor äußeren Einflüssen wurden die Anschluss-leitungen der Solarzelle in einer E2 micro Energiekette montiert.

Solarenergie auf Segelschiff    

Solar-Silizium-Anlage

Bislang wurden hier metallische Lager und Linearführungen verwendet, die schnell rosteten und daher häufige Wartung erforderten.

Solar-Silizium-Anlage    

Solar-Reinigungsroboter

Damit Solaranlagen ihre volle Leistungsfähigkeit behalten, müssen sie insbesondere in sandigen Regionen regelmäßig gereinigt werden.

Solar-Reinigungsroboter    

Parabolspiegel

Auch bei diesem solarthermischen Kraftwerk wird aus den Strahlen der Sonne - und damit ohne fossile Brennstoffe - Energie gewonnen.

Parabolspiegel    

Solarflugzeug

Der Prototyp des Solarflugzeugs „Sunseeker Duo“ ist der weltweite erste solarbetriebene Zweisitzer.

Solarflugzeug    

Hybrid-Solar-Anlage

Diese Solar-Anlage kann sowohl einzeln als auch in Kombination mit einem Windrad installiert werden.

Hybrid-Solar-Anlage    

Solaranlage

Diese Solar-Anlage kann sowohl einzeln als auch in Kombination mit einem Windrad installiert werden.

Solaranlage    

Solartechnik

Schmiermittelfreie und wartungsfreie drylin® Gewindetriebe für die Solartechnik.

Solartechnik    

Terrassenheizung

Diese Terrassenheizung ist etwas ganz besonderes.

Terrassenheizung    

Schwimmbadabdeckung

Trotz hohem Montageaufwand hielt die Lösung mit Kugellager und Schrumpfschlauch nie richtig dicht. Das Problem konnte dank igubal® Flanschlagern gelöst werden.

Schwimmbadabdeckung    

Solarmobil

Dieses Solarauto ist ein echtes Leichtgewicht.

Solarmobil    

Photovoltaikanlage

Diese Photovoltaikanlage wird für eine optimale Energieausbeute der Sonne nachgeführt.

Photovoltaikanlage    

Solartechnik

E-Bikes werden mit Sonnenkollektoren ausgestattet und erhalten durch sie die nötige Stromzufuhr.

Solartechnik    

Solarenergie

Für diese Solarenergie-Vorrichtung wurden Kunststoffgleitlager genutzt, um Parabolrinnenkollektoren zu führen.

Solarenergie    

Reinigungsmaschine

iglidur Gleitlager sorgen für wartungs- und schmierfreie Lagerstellen in einer halbautomatisierten Reinigungsmaschine für Solarflächen.

Reinigungsmaschine    
Anwendungen Übersicht

Ich habe folgendes Projekt - folgende Frage - folgenden Wunsch

Zu Ihrem speziellen Einsatzfall haben Sie hier kein Anwendungsbeispiel gefunden oder Sie wünschen weitere Beratung?
Bitte teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen helfen können!



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden