Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Suche nach Anwendungsbeispielen

Technik verbessern und Kosten senken

Das igus® Motto lautet seit vielen Jahren "plastics for longer life®". Darunter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar.

In über 940 Anwendungen konnten unsere Kunden bereits die Technik verbessern und Kosten senken.
Einige Beispiele:

Weltweit längster Verfahrweg - keine Ausfallzeiten mehr

Längster Verfahrweg mit Kunststoff-Energiekette  

Die e-kettensysteme® tragen heute deutlich zur Betriebssicherheit bei, da die Ausfallzeiten der Anlage, etwa durch Kabelbrüche, auf Null reduziert werden.

Leitungen trotzen Hitze, Sonne, Regen und Schnee

LED-Bildschirm  

Zuvor eingesetzte Leitungen eines Konkurrenzunternehmens hatten versagt, seitdem temperaturbeständige chainflex® Leitungen eingesetzt sind, funktioniert der überlebensgroße LED-Bildschirm in Dallas bei jedem Wetter.

Raue Umgebung, hohe Geschwindigkeit

Sondermaschinenbau  

Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen wie in diesem Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.

Kosten gespart, Maschi-
nenverfügbarkeit erhöht

Getränkeindustrie  

Weil iglidur® Gleitlager eine lange Lebendauer haben, zudem nicht geschmiert werden müssen und einen Bruchteil in Relation zu herkömmlichen Lagern kosten, konnten 90% der Kosten gespart werden.

Jährlich mehr als 10.000 Euro Kosten gespart

Vollautomatische Reifenmontagestraßen  

Die früher verwendeten Lager blockierten und die Wellen liefen ein. Die stattdessen eingesetzten schmierfreien igubal®-Flanschlager laufen bereits seit Mai 2007 ohne Ausfall. Damit konnten pro Jahr 2.440 Euro an Reparaturkosten und 8.400 Euro Kosten für Maschinenausfall gespart werden.

Störungsfreier Betrieb statt Wellenzerstörung

Betonrohrfräse  

Durch die Verschmutzung der Kugelbuchsen kam es zur Blockade der Kugeln und damit zur Zerstörung der Wellen. Nun läuft die Betonfräsmaschine seit über drei Jahren bei härtestem Betrieb vollkommen störungsfrei.

Suche

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Anwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Branche:
Einsatzfall:


Laboratory equipment

The application was a laboratory 'rocking' piece of equipment and a 'reciprocating' shaker used for mixing...

Laboratory equipment    

Transport incubators

cost effective, exceeds infection control protocol, fits with the clean aesthetic of the Neo-Capsul and is a silent, low maintenance solution...

Transport incubators    

Electric injection moulding machine

Rondol Technology uses igus® polymer linear bearings to guide platens on an all its injection moulding machinery...

Electric injection moulding machine    

Electric powered wheelchair

Maintenance free, lightweight bearings and joints were needed for a folding steering mechanism on the new TJT Powerchair...

Electric powered wheelchair    

Therapieliege

Schmiermittelfrei und leise: iglidur® G in Therapieliege

Therapieliege    

Schlauchpumpe im Dialysegerät

iglidur® G Gleitlager haben sich aufgrund ihrer Wartungs- und Schmiermittelfreiheit, der guten Abriebfestigkeit unter hohen Belastungen und der Medienbeständigkeit bewährt.

Schlauchpumpe im Dialysegerät    

Behinderten-Arbeitsplatz

Verstellbare Arbeitsfläche für Behinderten-Arbeitsplätze.

Behinderten-Arbeitsplatz    

Zahnbürsten-Prüfstand

Zahnbürsten-Prüfstand läuft besonders leise durch Einsatz von Polymer-Gleitlager.

Zahnbürsten-Prüfstand    

Blindennotebook

Durch den Einsatz von iglidur®-Gleitlagern sind bei der Lagerung Kosten eingespart worden.

Blindennotebook    

Reanimationsgerät

Über 30 iglidur®-Kunststoff-Gleitlager helfen dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Reanimationsgerät    

Beinprothese

Energie- und Verwindungskontrolle für Beinprothese

Beinprothese    

Mobiler OP-Tisch

Zur Steuerung und Speisung der Liegefläche werden entlang der Säule Daten- und Elektroleitungen sowie Hydraulikschläuche geführt.

Mobiler OP-Tisch    

Operationsleuchte

Mit Hilfe von iglidur® JVFM-0810-08 werden die motorisch schwenkbaren LED-Flügel verstellt.

Operationsleuchte    

Dialysestuhl

Wartungsfreie Führung und Lagerung in Arm- und Beinstützen am Dialysestuhl.

Dialysestuhl    

Fitnessgerät

Neue Lösungen für Fitnessgeräte sparen Fertigungskosten und Montagezeiten.

Fitnessgerät    

manus® Silber: Sicher bei hohen Kräften

Sicher bei hohen Kräften: wartungsfreie Gleitlager aus iglidur® Z können extreme Belastungen aufnehmen.

manus® Silber: Sicher bei hohen Kräften    

Gewichtsentlastung für Laufbandergometer

Belastbar und TÜV-geprüft

Gewichtsentlastung für Laufbandergometer    

Automatischer Höhenausgleich für Stehrollstühle

Stabil und sicher

Automatischer Höhenausgleich für Stehrollstühle    

Hochgeschwindigkeits-Thermoschüttler für Standardprobenbehälter im Labor

Heiß und schnell

Hochgeschwindigkeits-Thermoschüttler für Standardprobenbehälter im Labor    

Höhenverstellbarer Sitz

Geräuschlos und wartungsfrei

Höhenverstellbarer Sitz    

SIR Pflege-Assistent

Sauber und leichtgängig

SIR Pflege-Assistent    

Kipptisch

Kipptisch für das Schwenken von Laborproben.

Kipptisch    

Automatische Produktzuführung

Eine automatische Produktführung fürt Produkte zu einer Blisterversiegelungsmaschine.

Automatische Produktzuführung    

Basketballabschussgerät

Basketballabschussgerät für Rohlstühle: Durch igus®-Produkte geht nur wenig Energie durch Reibung verloren, und es erfolgt nur eine minimale Winkelverschiebung wenn die Welle vertikal beschleunigt.

Basketballabschussgerät    

Dialysegerät

Gründe für den Einsatz von Kunststoffgleitlagern in diesem Dialysegerät sind die physiologische Unbedenklichkeit, die Abriebfestigkeit unter hohen Belastungen und die Chemiekalienbeständigkeit.

Dialysegerät    

Medizinische Apparatur

Maschine zur Durchführung einer nicht-invasiven Behandlung von Beschwerden an den Fußsohlenfaszien läuft mit igus®-Lineargleitlagern.

Medizinische Apparatur    

Medizinische Apparatur

Das Unternehmen konnte dank iglidur®-Gleitlagern die Kosten um 93% senken! Die Montagezeiten wurden um 10 Minuten reduziert.

Medizinische Apparatur    

Rollstuhl

Verschiedene Kunststoff-Gleitlager werden an den unterschiedlichen Gelenken dieses multifunktionalen Rollstuhls eingesetzt.

Rollstuhl    

Schlauchpumpe

Physiologisch unbedenkliche Lagerung in einer medizinischen Schlauchpumpe.

Schlauchpumpe    

Sitzski

Einsatz unter schwierigen Bedingungen: Vibration, Zufallskräfte, starke Stöße und kalter, nasser Schnee.

Sitzski    

Nierensteinzertrümmerer

Auf Basis elektromagnetischer Schockwellen zertrümmert dieses Gerät Nierensteine so dass eine Operation nicht nötig ist.

Nierensteinzertrümmerer    

Computertomograph

Mit diesem Computertomographen können sehr kleine Tiere in vivo untersucht werden.

Computertomograph    

Rückentrainer

Dieses Gerät trainiert die Rückenmuskulatur. Um es bequem benutzen zu können, muss die Unterlage verstellbar sein.

Rückentrainer    

Sitz-Ski-Schlitten

Dieser innovative Schlitten erlaubt es, Ski sitzend zu fahren. Er wird mit den Füßen gesteuert und mit den Händen geneigt.

Sitz-Ski-Schlitten    

Lenkung im Elektrorollstuhl

Hier kommen igubal®-Gelenkköpfe von igus® in der Lenkung eines Elektrorollstuhls zum Einsatz.

Lenkung im Elektrorollstuhl    

Elektrischer Rollstuhl

Gleitlager von igus® werden für die Bewegung der vorderen und hinteren Räder benutzt. Dank ihnen gibt es keine Probleme mit Verschleiß oder Korrosion.

Elektrischer Rollstuhl    

Gelände-Rollstuhl

Auch dieser manus®-Beitrag zeigt einen außergewöhnlichen Rollstuhl für Geländefahrten, den "Quadrix".

Gelände-Rollstuhl    

Untersuchungstisch 2

Auch dieser elektrisch verstellbare Untersuchungstisch wurde zum manus®-Wettbewerb eingereichet.

Untersuchungstisch 2    

Augenuntersuchungstisch

Der höhenverstellbare Untersuchungstisch ist für Augenuntersuchungen konzipiert.

Augenuntersuchungstisch    

Medizinischer Körperscanner

In diesem medizinischen Körperscanner kommt eine drylin® T-Linearführungssystem zum Einsatz.

Medizinischer Körperscanner    

Gelenkprothese

In dieser Prothese für pneumatische Kniegelenke ersetzen Kolbenringe aus iglidur® J die bisher eingesetzten PTFE-Führungsbänder.

Gelenkprothese    

Prothesengelenk

Eine Neuentwicklung ist diese Gelenk zum Einsatz in Prothesen. In ihm sind Gleitlager aus iglidur® J und igubal®-Gelenklager verbaut.

Prothesengelenk    

Kopfstütze

Für die Drehbewegung der Kopfstütze wurden xiros®-Polymerkugellager verwendet.

Kopfstütze    

Analysegerät

Diese Anwendung aus der Medizin ist ein Analysegerät, das hilft viele verschiedene Arten von Krebs bereits in einem frühen Stadium zu diagnostizieren.

Analysegerät    

Medikamenten-Dosierer

Mit dieser Maschine werden Medikamente aus den Originalverpackungen entnommen und anschließend in kleineren Dosierungen neu verpackt.

Medikamenten-Dosierer    

Verstelleinheit

Für die Verstellung kommt eine drylin® T-Linearführung zum Einsatz. Sie bewältigt problemlos die Taktzahl von 80 Zyklen pro Minute.

Verstelleinheit    

Induktionszentrifuge

In dieser neuentwickelten Induktionszentrifuge werden Legierungen für Zahnprothesen geschmolzen.

Induktionszentrifuge    

Laufhilfe

Für Kinder mit der Glasknochen-krankheit ist diese Laufhilfe gebaut worden.

Laufhilfe    

Patientenlift

Der hier eingereichte manus®-Beitrag ist die Neuentwicklung eines Patientenlifts in Rettungswagen für im Sitzen transportierbare Patienten.

Patientenlift    

3-Rad-Konstruktion

Treppen sind auch für diesen Rollstuhl kein Hindernis.

3-Rad-Konstruktion    

Laborgerät

Das Spezialgerät soll in seiner Konstruktion möglichst günstig und die einzelnen Komponenten möglichst wartungsfrei und langlebig sein.

Laborgerät    

Dental-Gießgerät

Dieses Gießgerät kommt in Dentallaboren zum Einsatz. Mit ihm wird Zahnersatz hergestellt.

Dental-Gießgerät    

Elektrischer Rollstuhl

Auch dieser elektrisch angetriebene Rollstuhl macht sich die Eigenschaften der igus®-Gleitlager zu nutze.

Elektrischer Rollstuhl    

Laptop-Halter

Dieser Laptop-Halter ist speziell für Krankenhausbetten konstruiert.

Laptop-Halter    

Umblätterautomat

Dieses vollautomatische Umblättergerät für Menschen mit Handicap kann viele Zeitungen, Zeitschriften, Mappen, Schulhefte oder Ähnliches automatisch umblättern.

Umblätterautomat    

Prothesenhand mit individuelle Gleitlager aus iglidur® Halbzeugen

Durch die Lager, die aus iglidur® J Halbzeugen gefräst wurden, kann eine Korrosionsfestigkeit und eine niedrige Verschleißrate gewährleistet werden.

Prothesenhand mit individuelle Gleitlager aus iglidur® Halbzeugen    

Kunststoffgelenklager für Elektro-Rollstühle

Schmier- und wartungsfreie Kunststofflager sorgen in Elektro-Rollstühel für die notwendige Funktionssicherheit.

Kunststoffgelenklager für Elektro-Rollstühle    

Laborgerät zum Flüssigkeits-Handling

Schmiermittelfreiheit und Reinraumtauglichkeit können mit den wartungsfreien Steilgewinde-Muttern gewährleistet werden.

Laborgerät zum Flüssigkeits-Handling    

Rehagerät

In diesem Rehagerät werden drylin® Gewindemuttern für die Formatverstellung eingesetzt.

Rehagerät    

Therapie-Roboter

Der Therapie-Roboter hilft Patienten nach einer OP, wieder laufen zu lernen. Dabei beschränkt er sich nicht auf simple ebene Strecken, sondern simuliert komplexe Strecken.

Therapie-Roboter    

Zoom-Röntgen-Detektor

Nur wartungsfreie Komponenten können in der Röntgen-Anwendung benutzt werden.

Zoom-Röntgen-Detektor    

Abfülleinheit

Kein Ausfall mehr bei der präzisen Dosierungen von Flüssigkeiten.

Abfülleinheit    

Medikamentenautomat

Zwei Klimazonen zur Lagerung von Medikamenten und zuverlässiger Transport zur Ausgabe.

Medikamentenautomat    

Röntgenapparat

Diese Weltneuheit kann flexibel in beliebiger Position an den Patienten herangefahren werden.

Röntgenapparat    

Prüfanlage

Roboter-Energiekette triflex® R in Prüfanlage für Pharmaindustrie.

Prüfanlage    

Abfüllanlage in der Labortechnik

Schmierfreie Gewindetriebe für eine Abfüllanlage in der Medizintechnik

Abfüllanlage in der Labortechnik    

Kalibrationspumpe

Diese 3-Liter-Kalibrationspumpe prüft und dokumentiert die Genauigkeit von Atemvolumenmessgeräten.

Kalibrationspumpe    

Produktionsmaschine

Diese Maschine stellt Stents für die Verwendung bei kardiologischen Eingriffen vollautomatisch her.

Produktionsmaschine    

Medikamentenautomat

Dieser Automat gibt rezeptfreie Medikamente auch dann aus, wenn alle Apotheken geschlossen sind.

Medikamentenautomat    

Gynäkologischer Stuhl

Dieser gynäkologische Stuhl besticht nicht nur durch sein Design.

Gynäkologischer Stuhl    

Dialysepumpe

Dieses Dialysegerät ist langlebig und arbeitet äußerst zuverlässig.

Dialysepumpe    

Patienten-Transportsystem

Dieses Transportsystem ist für den Einsatz in Krankenhäusern und Reha-Zentren gedacht.

Patienten-Transportsystem    

Elektrorollstuhl

Der Sitz dieses Elektrorollstuhls lässt sich spielend leicht verstellen.

Elektrorollstuhl    

Fußprothese

Diese Fußprothese funktioniert genauso zuverlässig wie ein echter Fuß.

Fußprothese    

Rollstuhl

Dieser klappbare Rollstuhl erleichtert das Duschen oder den Toilettengang.

Rollstuhl    

Betttisch

Dieser Betttisch für Kranken- und Rettungswagen lässt sich leicht verstellen und zuverlässig nutzen.

Betttisch    

Spülmaschine

Diese Spülmaschine für Urinflaschen reinigt und desinfiziert zuverlässig.

Spülmaschine    

Laufband

Dieses Unterwasser-Laufband für die Physiotherapie lässt jeden Hund schnell wieder fit werden.

Laufband    

Massageliege

Diese Massageliege lässt sich leicht und geräuscharm verstellen.

Massageliege    

Testmaschine

Diese Maschine nimmt bei der Herstellung von pharmazeutischen Produkten automatisch Proben.

Testmaschine    

Fertigungsmaschine

Diese Maschine ermöglicht die Fertigung von hochpräzisen Fernrohrlupenbrillen für Chirurgen.

Fertigungsmaschine    

Handeingang

Dieser Handeingang für Arbeitsstationen in Forschungseinrichtungen lässt sich luftdicht verriegeln.

Handeingang    

Patientenstuhl

Dieser Patientenstuhl für Zahnarztpraxen sorgt für Bequemlichkeit – auch wenn mal gebohrt werden muss.

Patientenstuhl    

Screening-Gerät

Dieses Screening-Gerät wird zur Untersuchung der weiblichen Brust eingesetzt.

Screening-Gerät    

Stativ

Dieses Stativ für Operationsmikroskope lässt sich reibungslos drehen.

Stativ    

Augenoptisches Gerät

Diese Anlage dient zur Nahsehschärfemessung nach einem neuen Verfahren.

Augenoptisches Gerät    

Automatischer Arm

Dieser automatische Arm wird in einer Anlage zur Hadronentherapie eingesetzt, mit der Tumorzellen während einer Krebsbehandlung bestrahlt werden.

Automatischer Arm    

Ergometer

Auf diesem Ergometer vergeht die Zeit wie im Flug.

Ergometer    

Behandlungsstuhl

Dieser Behandlungsstuhl lässt sich in der Höhe stufenlos verstellen.

Behandlungsstuhl    

Automatisiertes Medikamentenhandling

Vorkonfektionierte Energiezuführungen kommen im automatisierten Medikamentenhandling zum Einsatz.

Automatisiertes Medikamentenhandling    

Liege

Diese höhen- und neigungsverstellbare Liege kommt in Krankenhäusern oder Arztpraxen zum Einsatz.

Liege    

Isolator

In diesem Isolator werden Spritzensets steril verpackt.

Isolator    

Trainingssystem

Dieses Trainingssystem unterstützt Menschen mit neurologischen Defekten oder Rückenmarksverletzungen bei Rehabilitationsmaßnahmen.

Trainingssystem    

Medizinisches Assistenzsystem

Gold beim manus® 2015: Dieses System assistiert Ärzten bei der minimalinvasiven Cochleaimplantat-Chirurgie.

Medizinisches Assistenzsystem    

Behandlungsstuhl

Dieser individuell gestaltbare Behandlungsstuhl kommt in Zahnarztpraxen zum Einsatz.

Behandlungsstuhl    

Rollstuhl

Dieser Rollstuhl kommt ganz ohne Metall aus.

Rollstuhl    

Skisitz für Behinderte

Mit diesem Sitz können behinderte Menschen die Skipisten herunter gefahren werden.

Skisitz für Behinderte    

Hebestuhl

Mit diesem Stuhl können ältere oder schwache Menschen nach einem Sturz ohne großen Kraftaufwand wieder aufgerichtet werden.

Hebestuhl    

Screening-Gerät

Dieses Screening-Gerät wird zur Untersuchung der weiblichen Brust eingesetzt.

Screening-Gerät    

3D-Drucker

Dieser 3D-Drucker ist nur zehn Zentimeter hoch, druckt aber Objekte mit höchster Qualität.

3D-Drucker    

Medizinisches Gerät

Mit diesem Gerät lassen sich Mutationen im Erbmaterial von Menschen feststellen, bevor sie zu klinischen Krankheitssymptomen führen.

Medizinisches Gerät    

Abfüllanlage

In dieser Anlage werden Medikamente in Flaschen gefüllt und mit einem Schraubverschluss versehen.

Abfüllanlage    

Lauftrainer

Dieser Lauftrainer wird in der Rehabilitation von Kindern mit cerebraler Bewegungsstörung eingesetzt.

Lauftrainer    

Dynamometer

Mit diesem Dynamometer werden Zug- und Druckprüfungen z.B. bei Federn durchgeführt.

Dynamometer    

Massagegerät

Dieses Gerät massiert automatisch entlang der Körperkontur.

Massagegerät    

Infusionspumpe

Diese Infusionspumpe ermöglicht eine sichere Infusion Zuhause.

Infusionspumpe    

Medizinischer Roboter

Dieser Roboter verwendet einen fokussierten Ultraschall zur nicht-invasiven Behandlung von Kindern bei Schlaganfall oder Epilepsie.

Medizinischer Roboter    

Medizinisches Sportgerät

Dieses Gerät wird zur physiotherapeutischen Behandlung bei Rückenproblemen eingesetzt.

Medizinisches Sportgerät    

Pipettierautomat

Dieser Automat wird in der Pharmazie-, Biologie-, Chemie- und Medizinbranche verwendet und ersetzt das mühsame manuelle Durchführen von Pipettieraufgaben.

Pipettierautomat    

Kniegelenk

Dieses Prothesenkniegelenk verfügt über ein Schnellentlüftungsventil.

Kniegelenk    

Testmaschine

Mithilfe dieser Maschine werden Silikon-Brustimplantate auf ihre Strapazierfähigkeit überprüft.

Testmaschine    

Linearantriebe in Kommissionierautomaten

Das Münchener Startup-Unternehmen Magazino entwickelt neue Ideen für das automatisierte Kommissionieren.

Linearantriebe in Kommissionierautomaten    

Medizintechnik

Rohlstuhlräder, die einem maritimen Klima ausgesetzt sind, werden durch Kunststofflager ersetzt.

Medizintechnik    

Medizintechnik

In Rehabilitationsmaßnahmen soll dieses Gerät zum Einsatz kommen, um Arme und Beine zu trainieren.

Medizintechnik    

Medizin

Dieser Tisch-Prototyp soll in der Physiotherapie zum Einsatz kommen.

Medizin    

Medizintechnik

Diese medizintechnische Anwendung kombiniert Förderband mit hochauflösenden Kameras, um Produkte kontrollieren zu können.

Medizintechnik    

Medizintechnik

Diese Konstruktion ermöglicht die Höhenverstellbarkeit im Rettungswagen.

Medizintechnik    

Medizintechnik

Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung eines speziellen Aufsatzes für eine medizinische Bohrmaschine.

Medizintechnik    

Medizintechnik

Dieses innovative Gerät ermöglicht die Behandlung von Wirbelsäulenfunktionsstörungen.

Medizintechnik    

Medizintechnik

Dieses universelle Hilfsmittel unterstützt die Motorik des Menschen.

Medizintechnik    

Medizintechnik

Mit dieser Entwicklung werden Patienten unterstützt, die unter Hemiplegie leiden.

Medizintechnik    

Medizintechnik

Ein Versorgungssystem eines Sterilisators für medizinische Produkte musste optimiert werden.

Medizintechnik    

Bewegungslösungen

Ein gyroskopisches Schwebemodul für Sitzsysteme

Bewegungslösungen    

Rollstuhl

Dieser Rollstuhl ermöglicht Menschen mit eingeschränkter Mobilität mehr Lebensqualität.

Rollstuhl    

Lesehilfe

Dieses System hilft Menschen mit einer Sehbehinderung.

Lesehilfe    

Robotik

Erforscht werden chirurgische Roboter, die im Inneren einer MRI-Maschine arbeiten können.

Robotik    

Medizin

Das System kommt während der funktionalen Magnetresonanztomographie zum Einsatz.

Medizin    

Rollstuhl

Dieser Hand-Rollstuhl besitzt einen angetriebenen Hebemechanismus für den Sitz.

Rollstuhl    

Exoskelett

Gold beim manus® 2017: Diese tragbare Technologie erleichtert den Arbeitsalltag von Mitarbeiter.

Exoskelett    

Medizintechnik

Der Mechanismus wird in elektrischen Tragen verwendet, die in Operationsräumen zum Einsatz kommen.

Medizintechnik    

Mobilitätslösungen für körperbehinderte Menschen

Wartungsfreie igus® Lineartechnik kommen in Elektrorollstühlen und Reha-Therapiesystemen zum Einsatz.

Mobilitätslösungen für körperbehinderte Menschen    

Blisterzentrum

igus Lagertechnik in automatisiertem Blisterzentrum Automatisiertes Medikamentenhandling für Apotheken: mit über 7.500 weltweit installierten Anlagen sind die Rowa Systeme von Becton Dickinson in diesem Marktsegment führend.

Blisterzentrum    
Anwendungen Übersicht

Ich habe folgendes Projekt - folgende Frage - folgenden Wunsch

Zu Ihrem speziellen Einsatzfall haben Sie hier kein Anwendungsbeispiel gefunden oder Sie wünschen weitere Beratung?
Bitte teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen helfen können!



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden