Lösung
Für derlei Anwendungen wurde die
autoglide 5 Energiekette entwickelt. Um möglichst viel Platz zu sparen, wird die Führungsrinne durch ein Seil ersetzt, das auf der Unterkonstruktion verspannt ist. Das Seil greift in zusätzliche Führungselemente an der Kette ein, so wird die Kette zuverlässig geführt.
Entwickelt wurde die autoglide 5 für Hallenkrane und Regalbediengeräte, bei Verfahrwegen bis zu 80 Metern. Der Anwender dieses Systems spart Platz, Montagezeit und Kosten. Deshalb stieß die neue Energieführung nicht nur bei BANG sofort auf Interesse, sondern auch bei Anwendern, die nach einer verschleißarmen Alternative zur Stromschiene suchen.
Um die autoglide 5 für dieses Projekt nutzen zu können, galt es allerdings eine Sonderlösung zu realisieren: Bei der autoglide 5 ist eine Endeinspeisung Standard. Da hier aber zwei separat verfahrbare Katzen mit Strom und Signalen versorgt werden mussten, wurden zwei gegenläufige Ketten mit einer gemeinsamen Führung benötigt. Gelöst wurde diese kleine Herausforderung mit einer individuellen Festpunktbrücke, die wir im 3D-Druck gefertigt haben – die erste autoglide 5 mit gegenläufiger Einspeisung.
Inzwischen sind die beiden Krane im Neubau der ZSB Zwickauer Sonderstahlbau GmbH installiert und der Kunde ist glücklich. Peter Knösel, Leiter Projektmanagement und Vertrieb: „Wir sind sowohl mit den Kranen als auch mit dem Projektablauf sehr zufrieden und die neue rinnenlose Energiekette bewährt sich auch bestens.“