Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Komponenten
Ein Roboter, der bei Regen oder Sonnenschein, bei Kälte oder Hitze arbeitet, stellt eine hohe Belastung für seine Komponenten dar. Auch salzhaltige Luft muss Willow aushalten, wenn er in Küstengebieten zum Einsatz kommt. Wegen dieser Umgebungsbedingungen hat sich EEVE für den Einsatz von igus Bauteilen entschieden. Sie sind bekannt für ihre Langlebigkeit, selbst bei widrigen Einsatzbedingungen. Auslöser für die Zusammenarbeit war ein Mustersatz iglidur Gleitlager, der vor einiger Zeit Gilmartins Aufmerksamkeit auf sich zog. „Ich wusste, dass ich sie in Zukunft brauchen würde“, sagt er.
Ursprünglich verbaute die Firma EEVE in ihren Robotern iglidur Anlaufscheiben an der Hinterachse, um dort die Reibung bei der Drehung des Hinterrades zu reduzieren. Beim Aufrüsten eines Kundenroboters kam an der Achse zum ersten Mal ein iglidur PRT Drehkranzlager zum Einsatz. Nun wird in der Hinterachse des Roboters ein iglidur PRT-02-20 eingesetzt. Um den Anforderungen von EEVE optimal gerecht zu werden, entwarf igus eine individuelle Lösung mit reduziertem erforderlichen Antriebsdrehmoment. Es sorgt dafür, dass sich das Hinterrad auch bei rauen Einsatzbedingungen frei drehen kann und das ganz ohne Wartungsaufwand. „Unsere Kunden benötigen ein Produkt, das über viele Jahre wartungsfrei im Freien stehen kann. Unser Ziel ist es, dass unsere Roboter immer funktionieren, ohne dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt zu einem Reparaturservice gebracht werden müssen“, begründet Gary Gilmartin den Einsatz der PRT Drehkranzlager.