Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmutz, Belastungs- und Wetter resistente Gleitlager aus igus Halbzeugen in Nachtsichtgeräten

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: robuste Gleitlager aus Hochleistungspolymeren für Nachtsichtsysteme.
  • Herstellungsverfahren: Aus Halbzeugen gefertigt
  • Anforderungen: Schmutz-, abrieb- und temperaturresistent, hohe Präzision selbst bei unsachgemäßer Behandlung
  • Material: iglidur® JB
  • Branche: Optik
  • Erfolg für den Kunden: Ermöglichung des Projekts durch individuell ausgewählte Werkstoffe, auf den Kunden selbst zugeschnittene Produktion der Gleitlager und robuste Werkstoffe für den Gebrauch unter erschwerten Einsatzbedingungen


Die Firma ACTinBlack SARL stellt Nachtsichtgeräte für den privaten, als auch für das Militär her. Deshalb müssen die Produkte militärischen Standards entsprechen. Diese Standards beinhalten eine hohe Schmutzresistenz, Stabilität und Resistenz gegen äußere Umwelteinflüsse. Eines der hochwertigsten Modelle von ACTinBlack, bei denen es sich um ein binoculares Nachtsichtgerät handelt, trägt den Namen Dual Tube Night Vision Goggles (DTNVG).

Für die „Dual Tube Night Vision Goggles“, einem der hochwertigsten Nachtsichtgeräte von  ACTinBlack, wurde ein individuelles Gleitlager benötigt, um  schwenkbare Pods zu ermöglichen. Diese Lager sollten denselben Umweltbedingungen trotzen, wie die Nachtsichtsysteme. Temperaturen zwischen -50 und 50 Grad sind da keine Seltenheit. Auch Stabilität bei unsachgemäßer Behandlung und ein gutes Stick-Slip-Verhalten waren relevant für diese Sichthilfe.

Nach langer Suche endlich mit igus am Ziel

Die Firma ACTinBlack SARL testete über 30 Materialien und stand letztendlich kurz vor der Aufgabe des Projekts, als sie auf das Material iglidur® JB stießen, das die perfekte Lösung für ihr Problem bot. Mögliche Schwachepunkte zu eliminieren war ein generelles Ziel der Entwickler. Dafür kamen die Kunststofflager vom motion plastics® Experten igus® gerade Recht. Sie versagen im Schnitt viel seltener als metallene Lager und sind dabei deutlich haltbarer und leichter.

Nachtsichtgerät mit igus Bauteilen  

Individuell gefertigte Lager aus iglidur® Halbzeugen

Bei dieser Prothese handelt es sich um einen elektrisch angetriebenen Finger. Alle an dieser Bewegung beteiligte Achsen werden durch Kunststoffbuchsen aus dem Werkstoff iglidur® J Gelagert. Insgesamt 8 Lager sind in einem Finger integriert. Die Handprothese muss in zum Teil sehr rauer Umgebung zurechtkommen und in schmutzigen oder nassen Anwendungsgebieten voll funktionsfähig bleiben.
Durch die Lager, die aus iglidur® J Halbzeugen gefräst wurden, kann eine Korrosionsfestigkeit und eine niedrige Verschleißrate gewährleistet werden.

Lager aus Halbzeugen für Einschmelzsonde

Beim „IceMole“ handelt es sich um eine Einschmelzsonde, mit der Polarregionen, Gletscher und als Fernziel auch extraterrestrische Regionen erforscht werden sollen. Die Lagerung der Eisschraube muss unempfindlich gegenüber Wasser und Schmutz, und thermisch isolierend sein. In dieser anspruchsvollen Umgebung kommt ein gefrästes Teil zum Einsatz, das aus iglidur® A180 Halbzeugen gefertigt wurde.

Kein Maschinenstillstand dank Individuelle Gleitlager aus iglidur® Halbzeugen

An der sogenannten Reifenseifstation der MCSS MC-Syncro Supply GmbH wird u.a. mittels Bürsten die Innenwulst des Reifens mit Seife benetzt. Dadurch wurde das Fett, auch aus gekapselten Metalllagern, mit der Zeit ausgewaschen. Die Folge war, dass die Metalllager blockierten und die Welle sich weiterdrehte. Seitdem iglidur® Halbzeuglager im Einsatz sind, fällt nicht nur die Schmierung der Lagerstellen weg, es werden auch Kosten durch regelmäßigen Ausfall und Austausch der Lager vermieden.