Flexible Antriebsleitungen in Wunschlänge, mit bis zu 36 Monaten Garantie
Zuverlässigkeit in der Antriebstechnik
Das chainflex® Testlabor ist das weltgrößte Labor für bewegte Leitungen. Mit 3.800 m² Testfläche und über 800 parallel laufenden Tests an 64 Anlagen machen wir mehr als 2 Mrd. Doppelhübe im Jahr, um Ihnen die hochwertigste Technik zu ermöglichen.
Die igus Business Units chainflex und readycable entwickeln und produzieren Meterware und Leitungen mit Steckerverbindern für den direkten Anschluß an elektrische Antriebe. Bewegung durch elektrische Antriebe entsteht dadurch, dass elektrische Energie aus dem Stromnetz oder aus einer Batterie in mechanische Energie umgewandelt wird. chainflex Leitungen sind somit das Transportmittel der elektrischen Energie und setzten dadurch Maschinen wie Werkzeugmaschinen, Roboter oder Handlingsmaschinen in Bewegung.
Leitungen Meterware
Über 1.350 Leitungen ab Lager, ab 24 Stunden geliefert
Ihr Vorteil als Kunde besteht darin, dass wir die verschiedenen Leitungen elektrisch gleichwertig, jedoch in verschieden mechanischen Ausführung anbieten. Dadurch entsteht ein riesiges Potential an Ersparnissen je nach Bauraum, Verfahrwegsanforderungen oder chemischen Beanspruchungen. Alle Leitungen haben eine Sache immer gemeinsam. Es gilt bis zu 36 Monate oder bis zu 10 Millionen Doppelhübe Garantie. Das Sie die Lebensdauer der Leitung bei uns online berechnen können ist für uns selbstverständlich und wurde im Jahr 2020 von UL auf Basis der vielen Test und permanent Qualitätsüberwachung verifiziert.
readycable
Basierend auf unserer chainflex Meterware stellen wir unter der Marke readycable einbau- sowie anschlussfertige und endgeprüfte Leitungen mit Steckverbindern her. Unser stetig wachsendes Katalogprogramm umfasst über 4.600 konfektionierte Leitungen passend zu 24 namhaften Servo-Antriebshersteller wie z.B. Siemens, SEW, Lenze, Bosch Rexroth, Beckhoff um nur einige zu nennen. Alle Leitungen können bezugnehmend auf die Artikelnummer der Hersteller aus dem Katalog oder 24/7 online ausgewählt und direkt bestellt werden. Sie habe die Möglichkeit aus bis zu 7 unterschiedlichen chainflex Qualitätsabstufung die für Ihre Anwendung passende Konfiguration zu ermitteln.
Im Bereich der Antriebstechnik haben wir eine große Auswahl an High-End Leitungen in unserem Produktportfolio. Große Herausforderungen für Leitungen stellen oft sehr kleine Biegeradien in der Energiekette in Verbindung mit langen Verfahrwegen oder extremen Temperaturen dar. Durch zahlreiche Tests in unserem Testlabor können wir für anspruchsvollste Anwendungen und extreme Bedingungen Leitungen zur Verfügung stellen, die höchste Qualität und lange Lebensdauern erfüllen.
Hybrid-Technik zeichnet sich seit einigen Jahren schon als Trendthema ab. Der Wunsch der Konstrukteure einer Maschine nur noch eine Leitung zu haben, die Energie zum Motor führt und gleichzeitig die Daten der Bewegung, wie Drehrichtung oder Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung zum Frequenzumrichter zurück führt, liegt ja auf der Hand. Neben der Ersparnis des Bauraums bei Leitung und Stecker, spart der Kunde selbstverständlich auch die Kosten der zusätzlichen Verarbeitung einer zweiten Leitung und des zusätzlichen Materials. All diesen Vorteilen tragen wir in den Leitungsserien CF220.UL.H (mit PVC-Mantel) und CF280.UL.H (mit PUR-Mantel) Rechnung. Hier werden die elektrischen Ader-Querschnittskombination stetig erweitert, um mit den Antrieben der verschiedenen Hersteller, wie Beckhoff, SEW oder Siemens voll kompatibel zu sein. Wir kennzeichnen diese Zugehörigkeit zu der Herstellerforderung mit der Ziffer nach dem Buchstaben „H“ in der Artikelnummer. Dies birgt für unsere Kunden den Vorteil das er, wenn die Artikelnummer ab dem „H“ identisch ist, zwischen PVC und PUR als Mantelwerkstoff frei wählen kann ohne sich in ein elektrisches Risiko zu begeben. Hier lässt sich dann eine hohe Ersparnis erzielen.
Das Thema Antriebsleitungen wird derzeit auch detailliert in unserem Energieführungs-Blog behandelt. Speziell über Hybridleitungen gibt es viele interessante Beiträge - Informieren Sie sich über die aktuellsten technischen Entwicklungen, direkt vom Produzenten!
„Wir müssen wissen, wie hoch die zu erwartende Lebensdauer der chainflex Leitungen ist, um die Austauschzyklen zuverlässig planen zu können. Ungeplante Systemstillstände dürfen unter keinen Umständen vorkommen. Daher möchten wir gegenüber unseren Kunden für alle Komponenten, die in unseren RBG verbaut sind, Aussagen über deren Haltbarkeit treffen können."
Friedbert Dannenhauer, stellvertretender Konstruktionsleiter bei Fa. Viastore zur Relevanz der Online-Lebensdauerberechnung von igus
„chainflex …in der Welt zu Hause" – Natürlich auch für die Antriebstechnik Alle unsere Leitungen verfügen über viele Zulassungen die eine weltweiten Einsatz möglich machen. Wir haben Ihnen viele Informationen rund um die Normenwelt in einem Booklet zusammengfasst, welches wir Ihnen sehr gerne zusenden.
Kundenanwendungen für die Antriebstechnik im Einsatz
Mess-Systemleitungen für Großbearbeitungszentren
Gute Erfahrungen mit Leitungen für die Antriebstechnik
Mess-Systemleitungen CF113.D mit PUR-Mantel und Steckverbinder kommen in Bearbeitungszentren der Firma WALDRICH COBURG GmbH zum Einsatz. In Energieketten bieten sie einen optimierten Verseilungs- und Schirmaufbau für eine längere Lebensdauer. CF113.D-Leitungen sind halogenfrei, flammwidrig und hat UL- und NFPA79.2012 Zulassungen. WALDRICH COBURG GmbH
Die Hybridleitungen des chainflex® Programms kommen in den neuen flexiblen Bohrsystemen IMAGIC flex zum Einsatz. chainflex® Hybridleitungen von igus® gewährleisten bei der großen Dynamik eine hohe Lebensdaeur und Ausfallsicherheit. IMA Klessmann GmbH
Werkzeugmaschinenhersteller Hartford aus Taiwan hat in seinen Portalbearbeitungsanlagen der AERO-Serie igus® konfektionierte Energiekettensysteme® ausgestattet, dazu gehören Energieketten und ölbeständige chainflex® Leitungen. Hartford