Schnell und einfach: Kitchen Automation mit motion plastics
Die Küche der Zukunft ist flexibel, modular und nimmt Ihnen bei Bedarf die Arbeit ab. Schnelle und wartungsfreie Kochroboter werden insbesondere für Fast-Food-Restaurants immer interessanter, denn sie helfen, Personallücken zu schließen, Prozesse zu beschleunigen und Wartezeiten zu verkürzen. Wir haben dafür die passende Lagertechnik, Energieführung und Low-Cost-Robotik im Programm. Ihre Vorteile:
Kein Maschinenstillstand: Komponenten online berechenbar
Hygienisch & schmutzunempfindlich, bei Bedarf FDA-konform
Eine Küche mit innovativer Technik in zeitgemäßem Design in allen beweglichen Möbelelementen. Dafür haben bieten wir die passende Lagertechnik und Energieführung an. Die sind genau da richtig, wo Bewegungen leichtgängig, leise und wartungsfrei laufen sollen.
Hier werden motion plastics bereits erfolgreich eingesetzt
Modulare und hygienische Aufschlagmaschine für Eier
Die Firma JSL Solution Pte Ltd hat eine Maschine zum Aufschlagmaschine für halbgekochte Eier entwickelt. Die Maschine kann auf Knopfdruck Eier aufschlagen, sie verteilen und dabei die Frische der Eier gewährleisten. Das Ei wird automatisiert von einem Ablagefach zur Garplatte befördert und getrennt. Die leeren Eierschalen werden anschließend in ein separates Fach befördert. Die wartungs- und schmierfreien Komponenten eignen sich für den Lebensmitteleinsatz bei höchsten Hygieneanforderungen.
Schmierfreie Linearachsen in automatisiertem Cocktail-Mixgerät
Mit der „CocktailAvenue“ hat ein Start-up-Unternehmen in Friedrichshafen eine ganz neue Art erfunden, Cocktails zu mischen: Eine Maschine übernimmt diese Aufgabe. Damit erschließt die Automatisierungstechnik ein neues, exotisches Anwendungsgebiet. Mit dabei: Antriebssysteme und Energieketten von igus.
Ein völlig neues Produkt zeigt dieser Teilnehmer unseres manus Wettbewerbs: eine vollautomatische Cocktailmaschine. Auf Knopfdruck mixt „The Qube“ Cocktails und Longdrinks aus bis zu 12 Flaschen.
drylin Lagereinsätze im Barkeeper-Roboter
Ein Roboter, der den Barkeeper auf einer Hausparty ersetzt: Diese Idee steckt im Barobot, den zwei Tüftler und Gründer eines polnischen Start-ups entwickelt haben. Der Automat kann selbstständig 1000 Cocktails aus 12 Flaschen herstellen. Für den Transportschlitten, der auf einer Stahlstange gleitend das Glas zu den Flaschen bewegt, suchten die Entwickler ein möglichst spielarmes Lager, das leise, lebensmittelsicher und kostengünstig ist. Herkömmliche Metallkugellager waren nicht zufriedenstellend. Bei igus fand man in drylin Linearlagereinsätzen die perfekte Lösung...
Korrosionsbeständige Linearführung für Kaffeemaschine
Diese Kaffeemaschine brüht den Kaffee perfekt temperiert auf. Das heiße Wasser wird mithilfe einer drylin N-Miniaturgleitführung durch die Maschine in den Kaffeefilter geleitet. Ausschlaggebend für die Verwendung der Kunststoffführung war die Korrosionsbeständigkeit gegenüber Wasser und Wasserdampf sowie die gleichmäßige Bewegung bei absoluter Schmierfreiheit.
Schmierfreie Gleitlager für Kaffeemühle
Diese Mühle mahlt Kaffeebohnen in feinstes Pulver. Um eine optimale Qualität des Kaffeepulvers erreichen zu können, muss der Mühlenmechanismus gleichmäßig und präzise arbeiten. Zudem müssen die Lager sehr stabil sein und sich nicht mit Kaffeestaub zusetzen. Dies gewährleisten unsere schmierfreien iglidur Gleitlager.
Lagerkomponenten im Pizzaautomat
Die Neuentwicklung aus dem Fast-Food-Sektor kann innerhalb von zwei Minuten eine tiefgekühlte vorgebackene Pizza fertig backen und dem Kunden servieren. Der Automat enthält unter anderem einen neuartigen Infrarot-Hochleistungsofen. Die Lagerung der Pizzas erfolgt tiefgekühlt. Daher müssen alle verwendeten Lagerkomponenten auch bei -20°C funktionieren.
Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.
Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Welche sind die wichtigsten Vorschriften für den Automatenhersteller im Lebensmittelbereich? Wie lässt sich Bauraum sparen trotz wachsendem Produktangebot? Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Automatentechnik finden Sie im igus Blog.