NOYEN Expert C arbeitet in der Endmontagelinie von Teilen, die eine der wichtigsten Komponenten des zukünftigen Fahrzeugs sein werden. Der Waschprozess findet statt, nachdem die Teile lackiert und bevor sie verpackt werden. Da die meisten der in der Fabrik hergestellten Produkte diesen Produktionsschritt durchlaufen müssen, musste die Maschine den Anforderungen an eine einfache Umstellung und Handhabung aller Arten von hergestellten Teilen gerecht werden. Die Anpassung der Maschine an die Handhabung dutzender verschiedener Produktreferenzen unter Beibehaltung der Bedingung eines einfachen Wechsels, sowie die Entwicklung und Umsetzung einer innovativen Methode zum Waschen von Komponenten, für die es bisher keine Sauberkeitsstandards gab, waren die größten konstruktiven Herausforderungen. In Verbindung mit der Notwendigkeit, die Anlage auf verschiedene Referenzen einzustellen, wurden spezielle Werkzeuge entwickelt, um die Handhabung jeder Art von Werkstücken, ihre korrekte Ausrichtung während des Waschprozesses und eine hohe Wiederholbarkeit der Aufnahme- und Ablagepositionen zu ermöglichen, die für Automatisierungsprozesse erforderlich sind. Ein wichtiges Konstruktionsziel war es, die Möglichkeit einer einfachen und ergonomischen manuellen Beladung zu schaffen. Die Vielzahl der Referenzen erforderte nicht nur den Einsatz geeigneter Werkzeuge, sondern auch die Neupositionierung der Aktoren zwischen den Referenzen. Zu diesem Zweck war ein Schiebemechanismus mit Verriegelung und einfacher Bedienung erforderlich. Die Lösung musste sowohl leicht sein, da sie in einer Karussellscheibe eingebaut ist, was eine Gewichtsreduzierung erfordert, als auch robust. Es wurde daher beschlossen, eine neue Konstruktion mit Lagern zu realisieren. Da sich das System im Inneren der Waschmaschine befindet, findet die Arbeit der Komponenten bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit statt. Darüber hinaus ist das System Stoßbelastungen durch den Roboter oder Positionierungsungenauigkeiten bestimmter Komponenten des kompletten Werkstücks ausgesetzt, die unter bestimmten Bedingungen ihre Position verändern können. Außerdem sollte das System leicht umrüstbar sein und eine Positionsvisualisierung beinhalten, um mögliche Handhabungsfehler zu reduzieren.
Die NOYEN Expert C-Serie ist eine Maschine, die für das industrielle Waschen von Teilen konzipiert wurde. Diese Lösung wurde für den Automobilhersteller entwickelt. Sie ermöglicht das Waschen der kompliziertesten Teile nach den höchsten Reinheitsklassen. Die Anlage wurde in ihrer Funktionalität vollständig an die Kundenanforderungen angepasst. Die Anzahl, Art und Dauer der Prozesse wurden angepasst. Die Wasch- und Trocknungsprozesse wurden optimiert, indem die Positionierung der Wasch- und Trocknungsdüsen an die Geometrie des Werkstücks angepasst wurde und die Wasch- und Spülkammern getrennt wurden. Die Waschmaschine NOYEN Expert C garantiert eine hohe Effizienz durch kurze Zykluszeiten von einigen Sekunden und die gleichzeitige Ausführung aller Teilprozesse. Die Maschine zeichnet sich durch ihre kompakte Größe aus, so dass sie nicht viel Platz in der Produktionshalle einnimmt. Die Maschine wird von einem Roboter bedient, der sie vollautomatisch macht.
Die Produkte von igus wurden verwendet, um die Höhe der Werkstückhalterungen anzupassen. Sie wurden direkt auf dem Karussell angebracht, das die Teile zwischen den Prozessen innerhalb der Maschine transportiert. In jeder der sechs Sektionen wurden zwei SHT-Tische installiert. Die verwendete Variante löste die Probleme, die mit der Komplexität und Kostspieligkeit der klassischen Lösung verbunden waren. Zugleich ist die neue Methode leichter und an die schwierigeren Bedingungen einer industriellen Waschanlage angepasst. Zu den Vorteilen, die sich aus der implementierten Lösung ergeben, gehören:
Die dryspin Gewindetechnik ermöglicht eine einfache und individuelle Auslegung der Gewindemuttern und Spindeln ganz nach Wunsch des Kundens. Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Gewindetriebs und sorgen für kurze Lieferzeiten. Die vielfältige Materialauswahl und absolute Schmier- und Wartungsfreiheit lassen die Gewindetriebe in nahezu jedem Einsatzbereich der Automobilindustrie Anwendung finden. Sie sind bestens geeignet für kleine Bauräume und laufen auch unter geringen Antriebsmomenten nahezu geräuschfrei. Und auch die unkomplizierte Systemintegration in Ihrem Fahrzeug oder Ihrer Baugruppe sprechen für die kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Gewindetrieben aus Metall.
Unser Experte Thorben Hendricks klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema drylin Gewindetechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
► Kostenloses Muster bestellen