Nicht alle iglidur Werkstoffe eignen sich für den Einsatz auf einer galvanisch verzinkten Oberfläche. Der Grund des Verzinkens ist dem behandelten Material einen Schutz gegen Korrosion zu geben. Daher ist in einem Lagersystem nicht nur die Verschleißrate zu betrachten, sondern auch der Zustand des Gegenlaufpartners; in diesem Fall der galvanisierten Welle. Im Zusammenspiel mit iglidur Q2 kommt es einerseits zu einem recht hohen Verschleiß, andererseits kann beobachtet werden, dass die verzinkte Oberfläche der Welle „eingelaufen“ ist. Ein Korrosionsschutz wird in diesem Kontaktbereich nicht mehr gegeben sein. Im Zusammenspiel mit iglidur Z hingegen ist zum einen die Verschleißrate sehr niedrig und zum anderen die Wellenoberfläche in keinster Weise angegriffen. Das metallisch gerollte Lager weist einen relativ niedrigen Verschleiß auf. Jedoch ist auch in diesem System die Oberfläche nicht mehr intakt. Die Gefahr von Korrosion und der daraus resultierenden Folgen ist hoch.