Das Problem
Kein Anwender braucht nur eine Leitung oder nur einen Steckverbinder. Es werden nur dann Signale übertragen, wenn beides vorhanden ist und zusammen dauerhaft funktioniert. Genau das war Gegenstand der gemeinsamen Tests. „Kunden in allen Segmenten wählen immer häufiger qualitativ hochwertige Produkte, wie die CFBUS-Serie für kleine Bauräume und lange Wege“, bestätigt Frau Esch. „Ähnlich verhält es sich bei Steckverbinder bei teuren Maschinenparks, deren Investition darin sich nur dann lohnen, wenn sie optimal funktionieren“, führt Frau Ulmschneider an.
Beide Firmen haben in ihrem Produktportfolio hochwertigste, auf die Kundenanwendung abgestimmte Bauteile, die immer das beste Preisleitungsverhältnis abbilden sollen. Dies belegt igus mit umfangreicher Garantieaussage und einem Online Lebensdauerrechner. Die Herausforderung für den Kunden ist jedoch immer: Passt der Stecker auch zur Leitung und umgekehrt? Kann man als Kunden von beiden High-End Produkten auch das maximale erwarten, wenn man diese kombiniert?
Die Lösung
Den Weg der partnerschaftlichen Tests, den man schon seit 2013 beschreitet, wird nun weiter gegangen. Zwei Spezialisten arbeiten bei der Erforschung und Verbesserung Ihres Produktes individuell und entwickeln in Ihrem Produktbereich das Optimum. Frau Esch zählt hier die mit Lebensdauergarantie belegte Varianz an 9 Profinetleitungen auf: PVC Leitungen mit Radien für 15xd und 12,5xd, genauso wie ölbeständige Ausführungen für 15xd und 12,5xd, zwei Roboterleitungen, eine hoch zugfeste Ausführungen und zwei Typen für höchste Dynamik die hier getestet wurden. Diese Entwicklungen werden nun finalisiert indem man anliegende Produkte, wie in diesem Fall Stecker, mit dem Hersteller abstimmt und genauso gewissenhaft qualifiziert.
Damit kann der Kunde sich nicht nur auf das Produkt als solches verlassen, sondern auch auf einen zuverlässigen Einsatz in seiner Maschine, wo er ja immer eine Kombination nutzt. Bei den Tests wurde natürlich auf allen Besonderheiten der jeweiligen Produkte geachtet. Dies ist bei der Leitung der hochwertige Innenmantel für die Haltbarkeit auf langem Weg und kleinen Radien und bei dem Stecker die einwandfreie Verbindung mit der IDC-Schneidklemmen in Verbindung mit der 19er Litze der CFBUS.060.