Robuste und langlebige Leitungsführung für Palettierer in der Getränkeindustrie

Energieführungen in Palettierern sind robust, geräuscharm, zuverlässig und einfach im Handling.

Die Beyer Maschinenbau GmbH entwickelt und produziert Anlagen für die Getränkeindustrie, die bis zu 4.000 Kästen und andere Gebinde pro Stunde palettieren und depalettieren. Für die Energiezuführung zu den Achsen und Greifern nutzt Beyer nach dem Motto „One size fits all“ eine Kunststoff-Energiekette der Serie E4.1L.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1, chainflex-Leitungen
  • Anforderungen: Der Hersteller suchte nach einer einheitlichen Kettenlösung, die robust und langlebig, geräuscharm und möglichst einfach zu montieren und zu befüllen ist.
  • Branche: Getränkeindustrie, Verpackungstechnik
  • Erfolg für den Kunden: Durch die durchdachte Kettenkonstruktion werden Geräusche in der Anwendung gedämpft, Vibrationen vermindert und die Lebensdauer erhöht. Daneben lässt sich die E4.1L von beiden Seiten sehr einfach öffnen und befüllen, was Zeit und Kosten spart.

Palettierer Die MultiPal-Anlagen von Beyer palettieren und depalettieren pro Stunde bis zu 4.000 Getränkekästen und andere Gebinde.

Problem

Die Beyer Maschinenbau GmbH hat sich als Spezialist etabliert, wenn es um das automatisierte Handling von Flaschen und Getränkekästen geht. Die Anlagen von Beyer stapeln und transportieren Getränkekästen, sortieren und packen Leergut, palettieren volle Kästen und packen vollautomatisiert Flaschen in Kästen. Häufig projektiert und fertigt Beyer auch komplette Anlagen mit automatisierter Zu- und Abfördertechnik einschließlich der dazugehörigen Identtechnik und der Anbindung an die entsprechenden IT-Systeme.
Die MultiPac-Packer und die Palettierer der MultiPal-Serie gehören zu den Maschinenbaureihen, die Beyer am häufigsten fertigt. Bei den Palettierern kann sich der Anwender zwischen zwei Grundkonstruktionen entscheiden: Die MultiPal L-Anlagen sind mit zwei Linearachsen ausgestattet, die MultiPal-DS mit einer Drehsäule, die Beweglichkeit in bis zu vier Achsen ermöglicht. Beide Anlagentypen können neben Kästen auch Trays, Kartonagen und Kegs palettieren und depalettieren und übernehmen das Paletten-Handling gleich mit. Für die Speisung der Palettierer mit Energie, Signalen und Druckluft benötigte der Hersteller nach geeigneten Energieketten, wobei man eine einheitliche Lösung für eine vereinfachte Konstruktion und höhere Qualitätsstandards suchte.
Daneben ist ein ganz wichtiges Kriterium für Beyer die Geräuschentwicklung. So entscheidet die Geräuschkulisse der Anlagen maßgeblich darüber, ob der Anwender die Mechanik einer Anlage als hochwertig empfindet oder nicht.
Neben der Stabilität und zuverlässigen Funktion der Leitungsführungen waren ebenso eine möglichst einfache Montage und Befüllung gefragt.

Lösung

Beyer arbeitet mit hoher Fertigungstiefe und kümmert sich intensiv um die optimale Auswahl der zugekauften Komponenten – zum Beispiel der Energieketten. Hier überzeugen heute Energieketten der E4.1-Serie durch die höhere Torsionsstabilität zu den von Beyer zuvor verwendeten Ketten. Aus diesem Grund setzte der Hersteller die Leitungsführung (in der Version E4.28) quer durch die Anlagenbaureihen und -größen ein.
Auch unter dem Aspekt der Geräuschreduzierung kann die E4.1L-Serie überzeugen. Die einzelnen Laschen der Kettenglieder gleiten bei der Bewegung sanft ineinander, weil der keilförmige Radiusanschlag leicht abgeschrägt ist. Das dämpft die Geräusche beim Anschlag sowie beim Abrollen auf hartem Boden. Auch Vibrationen werden vermindert, wodurch sich die Lebensdauer weiter erhöht.
Daneben lässt sich die E4.1L von beiden Seiten sehr einfach öffnen und befüllen. Das spart insbesondere dann Zeit, wenn an der Maschine montiert wird.
In einigen Anwendungen nutzt Beyer auch die geschlossene Version der Energiekette als Energierohr R4.1L – und zwar immer dann, wenn im Arbeitsbereich die Gefahr von Glasbruch besteht.
Zuletzt setzt der Anlagenspezialist auch bei den Leitungen auf die speziell für bewegliche Anwendungen entwickelten chainflex Leitungssysteme. Neben Energie- und Signalleitungen werden bis zu vier Pneumatikschläuche mit Durchmessern von 12 Millimetern mitgeführt, die bei Druckwechseln „arbeiten“ und zusätzliche Belastungen in das Energieführungssystem einbringen. Mit diesen Belastungen kommt die E4.1L sehr gut zurecht.


Energiekette in Palettierer Stehend, liegend, hängend…: Die E4.1L von igus wird an den MultiPal-Anlagen universell eingesetzt.
Energiekette in Palettierer Auch freitragende Anwendungen bewältigt die Kette problemlos.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier