Problem
Innerhalb der Kläranlage gelangen die Abwässer zunächst in eine Rechenanlage mit mehreren Filterstufen und dann in ein Vorklärbecken, in dem sich der Schlamm absetzt, um dann abgesaugt zu werden. In zwei Nachklärbecken wird der kontinuierlich zugeführte biologische Schlamm von einem Räumer gleichmäßig verteilt und nach dem Absetzen über ein Pumpwerk aus dem Becken entfernt. Eines der beiden Nachklärbecken ist rechteckig und mit einem Längsräumer ausgestattet, der über einen Zahnradantrieb mit einer Geschwindigkeit von 1m/ min verfährt und kontinuierlich den Schlamm in dem 38 Meter langen und 3,15 Meter tiefen Becken verteilt – 24 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr. Der Räumer benötigt ebenso wie die Pumpen unter dem Wasserspiegel Energie und Steuersignale.
Da das hierzu notwendige Energiezuführungssystem im Außeneinsatz arbeiten wird, muss es aber nicht nur unempfindlich gegenüber Sonne, Frost und Regen sein. Auch außerordentlich aggressive Gase wie Schwefelwasserstoff entstehen bei der Abwasserbehandlung und stellen eine große Herausforderung dar. Zudem können Laub und Schnee die Bewegung der Kabel beeinträchtigen – hier muss man Vorsorge treffen. Und zugleich muss man sicher sein, dass das System rund um die Uhr störungsfrei läuft. Denn jeder außerplanmäßige Einsatz der Rufbereitschaft schlägt mit zusätzlichen internen Kosten zu Buche – das wird im Aggerverband genau registriert.
Ursprünglich nutzte man für diese Aufgabe eine Kabeltrommel. Für die Verantwortlichen war diese Lösung wenig zufrieden stellend, denn mit jeder Vor- und Rückwärtsbewegung führte die Leitung eine leichte Drillbewegung aus, die zum erhöhten Verschleiß beitrug.
Lösung
Nachdem der Betreiber nach einer passenden Lösung für die Anlage suchte, wurde er im Energiezuführungs-Programm von igus fündig. Denn igus bietet mit dem LBT Flizz-System eine witterungsbeständige Energiezuführung, die sich modular an die jeweiligen Einsatzbedingungen anpassen lässt. Aber auch preislich stellt das System eine gute Alternative gerade im Vergleich zu Festooning-Lösungen dar. Als Energieführungskette wurde die bewährte Kette der igus-Serie E2, Typ 250.07.100.0 geführt. Diese läuft in einer Führungsrinne, die aus extrudierten Führungsprofilen, die an einem Stützrahmen befestigt sind, besteht. Da die Rinne oben geschlossen ist, kann weder Schnee noch Laub die Bewegung der befüllten Energieführungskette in der Führungsrinne beeinträchtigen. Insgesamt wurden an dem Nachklärbecken 38 Meter der Führungsrinne installiert. Die darin eingesetzten Chainflex-Spezialleitungen sind ca. 20 Meter lang; in der Rinne sind neben den Elektroleitungen für die drei Pumpen und den Verfahrmotor auch 16 Meldeleitungen sowie eine Profibus-Leitung untergebracht. Die einzelnen igus Chainflex-Spezialleitungen der Serien CF9, CF10, und CF 31 haben einen TPE Aussenmantel und können in einem Temperaturbereich von -25° bis +100° bei einem Mindestbiegeradius von 5xd eingesetzt werden.
Bei Längsräumern dieser Bauart ist immer mit einem seitlichen Versatz von bis zu 150mm zu rechnen. Zum Ausgleich dieser Querbewegungen wurde von igus ein kostengünstiger schwimmender Mitnehmer entwickelt und am Mitnehmerarm der Räumerbrücke installiert.
Sowohl die Kunststoffkomponenten als auch die Metallbauteile sind dauerhaft korrosionsgeschützt.