Energiekette über und unter Wasser

Kunststoff e-kette ermöglicht wartungsfreien Betrieb von OpenHydro Gezeitenturbine auf rauer See

Diese Turbine erzeugt in der Nordsee grünen Strom mit der Hilfe von ein- und ausströmendem Wasser. Der Generator kann bei Bedarf 20 Meter nach unten verfahren werden, wodurch ein großer Teil der Leitungen unter der Wasseroberfläche liegt. Eine herkömmliche Metallkette konnte bei den aggressiven Seebedingungen nicht verwendet werden. Daher setzt der Betreiber auf eine unserer Kunststoff-Energieketten, die den wartungsfreien Betrieb der Turbine gewährleistet.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4/4; chainflex Motor- und Signalleitungen
  • Anforderungen: Bei rauer See sollte die Gezeitenturbine zuverlässig und sicher auf 20 Metern Verfahrweg bewegt werden. Korrosion und Klima stellen besondere Herausforderungen an die Leitungsführung dar, die dennoch möglichst wartungsfrei sein musste.
  • Branche: Offshore, Erneuerbare Energien
  • Erfolg für den Kunden: Die E4/4-Kunststoffkette macht jegliche Wartung auf offener See überflüssig und war die einzig in Frage kommende Lösung; denn eine herkömmliche Metallkette hätte der Kombination aus Klima und mechanischen Erfordernissen nicht genügt.

Gezeiten-Turbine

Problem

In der Nordsee kurz vor den schottischen Orkney Inseln wurde diese im Durchmesser 6 Meter große Gezeitenturbine installiert, die sich die Kraft des Wassers zunutze macht. Die Funktion hinter dieser schlauen Idee ist leicht erklärt: Läuft – bedingt durch Ebbe und Flut – Wasser durch die Turbine und wieder hinaus, so beginnen sich die insgesamt 16 Rotorblätter der Kraftwerks zu drehen. So wird auf natürliche Weise grüner Strom hergestellt. Dass das System ausgeklügelt ist, zeigt sich auch in dem eingebauten Verfahrmechanismus. Denn die Turbine kann z.B. bei Stürmen schnell entlang der Stützpfeiler unter die Wasseroberfläche gefahren werden. Ganze 20 Meter kann die Gezeitenturbine so innerhalb kürzester Zeit zurücklegen.
Dass die Anforderungen an die Leitungsführung in diesem rauen Umfeld hoch sind, steht außer Frage. Korrosion, das raue Seewetter und nicht zuletzt die Tatsache, dass sich Energieführung und Leitungen zum Teil dauerhaft unter Wasser befinden erforderten eine robuste Konstruktion, die fernab der Küste auch möglichst wartungsfrei funktioniert.

Lösung

Aufgrund der Kombination aus klimatischen und mechanischen Ansprüchen, die sich auf hoher See ergeben hätten, kam eine herkömmliche Metallkette für die Energieführung nicht infrage.
Stattdessen verfährt hier heute eine e-kette der Serie E4/4 aus unserem Energiekettenportfolio. Sie schützt die ebenfalls von uns gestellten chainflex Motor- und Signalleitungen bei den Hub- und Senkbewegungen der Turbine, und das bei ganzen 20 Meter Verfahrweg. Die robuste Energiekette wird dabei in einer Stahlrinne geführt. Die vertikale Hubbewegung wird über eine 90°-Umlenkung in einen horizontalen Hub umgewandelt. Und das wichtigste in dieser Anwendung: Die Kunststoffkette macht jegliche Wartung auf offener See überflüssig und war damit für die Betreiber die einzig in Frage kommende Lösung.


Gezeitenturbine
Gezeitenturbine Energiekette
Gezeitenturbine Energiekette
Gezeitenturbine Energiekette

Fountain Design Limited, Mike Galbraith, Bishop Auckland, UK

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb