Lösung
Gollmann hat sich frühzeitig im Jahr 2007 für unsere
easy chain® Energieketten u.a. der Baureihe E065 entschieden und ist seitdem dabei geblieben. Etwas später fiel dann die Entscheidung, auch die Leitungen bei uns zu beziehen. Da die Gollmann-Kommissionieranlagen per CAN-Bus kommunizieren, stehen hier die Busleitungen aus dem
chainflex® Programm im Fokus. Allein aus der chainflex® Serie CF211 hat das Unternehmen im vergangenen Jahr fast 30 km Leitungen bezogen. Eine eigens entwickelte Messsystemleitung auf Basis der Serie CF211 verschaffte vielfältige Vorteile in der Verarbeitbarkeit der Leitung.
Auf die Haltbarkeit vergeben wir darüber hinaus eine Garantie von 4 Jahren, bzw. bis zu 40 Millionen Doppelhüben (z.B. bei der chainflex® CF298).
Da Gollmann langlebige und ausfallsichere Komponenten suchte,
wurden vorab Dauertests der Energieketten und chainflex® Leitungen an der Testanlage von Gollmann durchgeführt.
Ursprünglich wurde bei Energieketten und Leitungen vorrangig auf einen besonders kleinen Biegeradius geachtet, die daher universell in den Anlagen des Herstellers verwendet werden können. Vor zwei Jahren prüften die Konstrukteure aber gemeinsam mit uns die Möglichkeit, zwei Qualitäten zu verwenden und weniger anspruchsvolle Baureihen zu verwenden, wenn die Biegeradien größer sind. Das erwies sich – wie u. a. eine vergleichende Lebensdauerberechnung zeigte – als sinnvoll, und Gollmann spart seitdem pro Jahr eine vierstellige Summe an Leitungskosten.
Ein weiteres Optimierungsprojekt betrifft die chainflex® Sonderleitungen z. B. für die Messtechnik. Sie wurden im Hinblick auf die Steckermontage verbessert, was Kosten und Montagezeit spart. Generell lässt sich bei den Energieketten der Baureihe E065 eine einfache Montage vornehmen, da die Leitungen einfach über den Außenradius ins Innere der Kette gedrückt werden.