chainge Recycling-Programm für Energieketten

Leisten Sie Ihren Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und zur Verbesserung des Recyclings in der Industrie

Produkte aus Plastik sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ihnen haftet jedoch häufig ein negatives Image an, denn Plastik wird im öffentlichen Leben oft erst einmal mit Müll in Verbindung gebracht. Wir denken an Softgetränkeflaschen und Tüten, die aus Müllbergen herausragen oder sich an Stränden ansammeln. Dass beim Konsum von Endverbraucherprodukten die Verwendung von Plastik bewusster sein muss und sicherlich an etlichen Stellen eingeschränkt werden kann, z.B. beim Kauf von frischem Obst und Gemüse, steht außer Frage. Doch was ist mit industriellen Kunststoffen? Wie wichtig sind sie dort?

Funktionelle Bauteile aus Kunststoff spielen in der Industrie eine immer größer werdende Rolle. Der Werkstoff bietet viele Möglichkeiten, die Metalle nicht oder nicht im selben Umfang haben. Kunststoffe von igus, sowohl im Lager- als auch im Energiekettenbereich, haben durch diese und ihre reibungsoptimierten Eigenschaften eine besonders lange und auch berechenbare Lebensdauer. 

Icon Kettengewicht
Einsendungen
52,74 Tonnen

igus gewinnt den Wirtschaftspreis Rheinland

NRW-Umweltminister Oliver Krischer (rechts) überreichte igus Geschäftsführer Michael Blass (links) den Wirtschaftspreis Rheinland in der Kategorie Nachhaltigkeit für das Recycling alter Energieketten im Rahmen des „chainge” Programms.

igus chainge Programm
Gewinner für die Kategorie Nachhaltigkeit Michael Blass (links) und NRW-Umweltminister Oliver Krischer (rechts)

Aber jede Energiekette erreicht irgendwann das Ende ihrer Einsatzdauer. Und wird von den Benutzern bislang im Industriemüll entsorgt, bestenfalls. Da ein klassisches sortenreines Recycling sehr aufwendig ist, ist fraglich, dass hier wiederverwertbares Granulat gewonnen werden kann. Wenn es um das Lebensende von Kunststoffen in der Industrie geht, haben diese daher oft keine bessere Umweltbilanz als solche in Privathaushalten.
Lassen Sie Ihre Schlepp- oder Energieketten, egal von welchem Hersteller, im igus chainge Recycling Programm verarbeiten.

Jetzt recyclen lassen

Sortenreines und echtes Recycling – so geht's!


Sie können uns Ihre ausgedienten Kunststoff-Schlepp- und Energieketten schicken, statt sie einfach mit anderen Produkten in dem Industriemüll zu entsorgen. Der Clou dabei: Wir nehmen alle Energieketten an, auch von anderen Herstellern. Die Rücksendungen sammeln wir mit dem Ziel, ein Maximum der Verwertung zuzuführen, entweder in unserer eigenen Produktion oder durch die Nutzung eines Recycling-Partners, der das Material einer Neuverwertung zuführt. Bei uns vor Ort wird sortenrein getrennt und das für unsere Produktion nutzbare Material zu Regranulat verarbeitet. Ihr Engagement vergüten wir mit einem igus Gutschein, der sich nach dem Gewicht der eingesendeten Ketten bemisst.

chainge Recycling Programm für Energieketten

Befreien Sie die Energiekette von grobem Schmutz, z.B. per Luftdruckreinigung.

chainge Recycling Programm für Energieketten

Wiegen Sie die Energiekette.

chainge Recycling Programm für Energieketten

Füllen Sie das Formular aus, um mit uns in Kontakt zu treten.

chainge Recycling Programm für Energieketten

Verpacken Sie die Energiekette und schicken Sie sie ausreichend frankiert zu uns.

chainge Recycling Programm für Energieketten

Empfängeradresse:
igus GmbH
Chainge Recycling Programm
Spicher Straße 1a
51147 Köln

chainge Recycling Programm für Energieketten

Sie erhalten einen Voucher, den Sie für neue igus Produkte verwenden können. Aktuell wird ein Kilogramm mit 62 Cent von uns vergütet. 
Beispielrechnung für eine Auszahlung als igus Voucher: 50 kg x 0,62 €/kg = 31,00 € Auszahlung


Tessa

"igus trifft mit seinem chainge Programm auch die Firmenphiliosophie von Hydro. Wir senken bei uns mit recyceltem Verbraucherschrott den CO2 Fußabdruck der Aluminium-Produktion."


  Sören Hantke, Instandhalter bei Hydro Extrusion Deutschland

 


"Alles was wir für unsere Umwelt machen, ist gut angelegtes Kapital. Gerade im Recycelbereich sparen wir Rohstoffe. Die Abwicklung des Rückführungsprozesses, war unkompliziert und einfach. "


  Helmut Rath, Leiter Steuerungsbau bei IBG Automation zum chainge Recyclingprogramm von igus

 


Weitere Informationen

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Mehr über Nachhaltigkeit bei igus, die ISO Norm 14001 und Umweltprojekte, die wir unterstützen.

Energiekette aus recyceltem Material

Energiekette E2.1.CG aus recyceltem Material

Weltpremiere: Die erste Energiekette aus recyceltem Material. Auf Basis des igus chainge Programms entstand das neue Katalogprogramm E2.1.CG aus 100 % recyceltem Material – alles getestet im igus Labor.

e-ketten Lebensdauerrechner

e-ketten Lebensdauerrechner

Mit zwei bis sechs Angaben erhalten Sie eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer der e-kette für gleitende und freitragende Anwendungen.