Change Language :
Wenn ein Baustellenfahrzeug die Bezeichnung Multitalent verdient, dann ist es zweifelsohne der DR601AHG von AUSA. Dieser Muldenkipper – im Englischen auch als Dumper bekannt – kann eine Ladung von bis zu 6 to aufnehmen. Ob Sand oder Kies, ob Salz oder Stückgüter wie Holz und Stein – für unwegsames Gelände geschaffen, muss der Dumper vor allem eines: Laufen. Aktuell liefert das spanische Unternehmen u. a. nach Europa, Großbritannien, China und die USA.


Die Busleitung CFROBOT8 und Steuerleitung CF77.UL.D in Kombination mit der triflex® R. Hohe Flexibilität und eine ausgezeichnete Zugkraftaufnahme werden so sicher gestellt.
Getestet wurden die dreidimensional bewegliche Energiekette triflex® R in Kombination mit der Busleitung CFROBOT8 und der Steuerleitung CF77.UL.D.
Die triflex® R erwies sich als beste Option, ist sie doch spezifisch für 3D-Anwendungen wie etwa Dreh- und Schwenkbewegungen konzipiert. Entwickelt ursprünglich für anspruchsvolle Mehrachs-Roboter, zeichnet sie sich durch hohe Zugkraftaufnahme sowie hohe Flexibilität aus und macht exakt das über einen sehr langen Zeitraum mit, was AUSA brauchte; fest definierter Biegeradius inklusive.
Über dem Einsatz der Busleitungen konnten sämtliche Probleme mit Blick auf die Torsionsbewegungen abgefangen werden. Der Mix aus weichem und gleitenden Konstruktionselementen in Kombination mit den enthaltenen Füllelementen ermöglicht eine Absorption der auftretenden Kräfte am Fahrersitz des AUSA-Dumpers. Möglich machen es PTFE-Elemente und Rayonfäden. Damit die gegen Torsion optimierten Schirmaufbauten notwendige Ausgleichbewegungen ausführen können, enthalten chainflex Roboterleitungen PTFE-Gleitfolien. Zudem sind Busleitungen wie die hier eingesetzte speziell entwickelt und getestet für den dauerbewegten Einsatz in e-ketten® Anwendungen.

Das prädestiniert sie für AUSA und seine Idee den Fahrersitz damit drehbar zu gestalten.Auch deshalb, weil sich über Außenmantelwerkstoff und Konstruktionsprinzip die mechanischen Anforderungen für die Busleitungen spezifisch für den Einsatz definieren lassen: Der elektrische Aufbau ist so gewählt, dass sich die elektrischen Eigenschaften der jeweiligen Busspezifikation gewährleistet lassen. In Summe ist es die präzise Abstimmung von Elektronik, Anschlussmechanik und Leitung auf das zu versorgende System und die erforderlichen Datenübertragungsraten, die diese Leitung zur optimalen Lösung für AUSA machten. Mit Einbau der Roboterleitungen rüstet AUSA seine Dumper jetzt optimal für 3-dimensionale Bewegungen aus. Torsionsoptimierte Isolierwerkstoffe und mechanische Dämpfungselemente gewährleisten beste Übertragungseigenschaften über die gesamte Lebensdauer. AUSA entschied sich auch für die Leitungen von igus®, weil das Unternehmen eine garantierte Zahl von 5 Millionen Bewegungszyklen bei einer Torsion von ±180° pro Meter gewährleisten kann.

Die im Dumper verbaute chainflex® Steuerleitung vom Typ CF77.UL.D ist konzipiert für eine enorm hohe Beanspruchung – sowohl linear als auch in der Torsion. Das Unternehmen igus® garantiert beachtliche 10 Mio. Zyklen für den Betrieb der CF77.UL.D. Die Leitung ist uneingeschränkt ölbeständig. Das ist bei diesem Dumper-Typ von AUSA nicht von Relevanz, beweist aber ein weiteres Mal die Belastungsfähigkeit dieses Leitungstyps. Ebenso verhält es sich mit der Sonneneinstrahlung. Sie ist bei der Fahrersitz-Applikation zwar irrelevant, unterstreicht aber die lange Lebensdauer. Wovon AUSA in jedem Fall profitiert: von einem Leitungsmantel aus halogenfreier Mischung auf PUR-Basis, der zudem adhäsionsarm und hoch abriebfest ist. Damit kann jetzt die Dauerbewegung des Fahrersitzes im Dumper über einen verlässlich langen Zeitraum erfolgen. Und zwar auch in Branchen mit widrigen Umgebungsparametern wie Tiefbau, Straßenbau oder Transportwesen und mit Blick auf die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen in allen 90 Ländern, in denen AUSA tätig ist.