Barista-Roboter mit wartungsfreien Komponenten für den 24-Stunden-Einsatz
Sekundenschnell individuelle Kaffeekreationen zubereiten: eine Kunst, die lange in den Händen von Baristas lag. Mittlerweile sind aber auch Robotersysteme in der Lage, diese Arbeit zu übernehmen. Sie ermöglichen einen 24/7-Einsatz ohne Ausfälle und lassen sich an den entlegensten Stellen platzieren, um auch dort Menschen mit Kaffee zu versorgen. Für diesen Job haben wir 4- und 5-Achs-, Scara-Roboter und Cobots im Angebot. Ihre Vorteile:
Kein Maschinenstillstand: Komponenten online berechenbar
Hier werden motion plastics bereits erfolgreich eingesetzt
robolink RL-DP bedient Kaffeemaschine mit Touchdisplay
Neu aus unserer Customer Testing Area: Für eine Kundenanwendung wurde testweise ein 5-Achs-Roboter robolink RL-DP zur Bedienung einer Kaffeemaschine eingesetzt. Die Herausforderung ist dabei nicht nur die Zuführung der Kaffebecher zur Maschine, sondern auch das Touchdisplay der Kaffeemaschine.
Vollautomatische Barista-Anlage wartungsfrei gelagert mit iglidur PRT
Wer erfolglos auf der Suche nach einem erfahrenen Barista ist, für den hat MyAppCafé die Antwort: einen vollautomatischen Kaffeeroboter, der sekundenschnell Spitzenkaffee individuell zubereitet. Ein wichtiges Kernelement der Street-Barista-Maschine ist die Entnahmeeinheit und ihre Lagerung. Hier kommt ein PRT-04-Rundtischlager von igus zum Einsatz. Damit ist neben ruckfreien Bewegungen auch eine langjährige Wartungsfreiheit sichergestellt.
Schmierfreie Linearachsen in automatisiertem Cocktail-Mixgerät
Mit der „CocktailAvenue“ hat ein Start-up-Unternehmen in Friedrichshafen eine ganz neue Art erfunden, Cocktails zu mischen: Eine Maschine übernimmt diese Aufgabe. Damit erschließt die Automatisierungstechnik ein neues, exotisches Anwendungsgebiet. Mit dabei: Antriebssysteme und Energieketten von igus.
Ein völlig neues Produkt zeigt dieser Teilnehmer an unserem manus Wettbewerb: eine vollautomatische Cocktailmaschine. Auf Knopfdruck mixt „The Qube“ Cocktails und Longdrinks aus bis zu 12 Flaschen.
drylin Lagereinsätze im Barkeeper-Roboter
Ein Roboter, der den Barkeeper auf einer Hausparty ersetzt: Diese Idee steckt im Barobot, den zwei Tüftler und Gründer eines polnischen Start-ups entwickelt haben. Der Automat kann selbstständig 1000 Cocktails aus 12 Flaschen herstellen. Für den Transportschlitten, der auf einer Stahlstange gleitend das Glas zu den Flaschen bewegt, suchten die Entwickler ein möglichst spielarmes Lager, das leise, lebensmittelsicher und kostengünstig ist. Herkömmliche Metallkugellager waren nicht zufriedenstellend. Bei igus fand man in drylin Linearlagereinsätzen die perfekte Lösung...
Korrosionsbeständige Linearführung für Kaffeemaschine
Diese Kaffeemaschine brüht den Kaffee perfekt temperiert auf. Das heiße Wasser wird mithilfe einer drylin N-Miniaturgleitführung durch die Maschine in den Kaffeefilter geleitet. Ausschlaggebend für die Verwendung der Kunststoffführung war die Korrosionsbeständigkeit gegenüber Wasser und Wasserdampf sowie die gleichmäßige Bewegung bei absoluter Schmiermittelfreiheit.
Schmiermittelfreie Gleitlager für Kaffeemühle
Diese Mühle mahlt Kaffeebohnen in feinstes Pulver. Um eine optimale Qualität des Kaffeepulvers erreichen zu können, muss der Mühlenmechanismus gleichmäßig und präzise arbeiten. Zudem müssen die Lager sehr stabil sein und sich nicht mit Kaffeestaub zusetzen. Dies gewährleisten unsere schmierfreien iglidur Gleitlager.
Lagerkomponenten im Pizzaautomat
Die Neuentwicklung aus dem Fast-Food-Sektor kann innerhalb von zwei Minuten eine tiefgekühlte vorgebackene Pizza fertig backen und dem Kunden servieren. Der Automat enthält unter anderem einen neuartigen Infrarot-Hochleistungsofen. Die Lagerung der Pizzas erfolgt tiefgekühlt. Daher müssen alle verwendeten Lagerkomponenten auch bei -20°C funktionieren.
Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.
Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Welche sind die wichtigsten Vorschriften für den Automatenhersteller im Lebensmittelbereich? Wie lässt sich Bauraum sparen trotz wachsendem Produktangebot? Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Automatentechnik finden Sie im igus Blog.