Lösung
Zum Lagern eines Wellenendes einer Bürste kommt heute ein robustes
igubal-Flanschlager EFOM - ein Standardkonstruktionselement von igus - zum Einsatz. Es besteht aus einem Gehäuse aus igumid G, sein Kennzeichen ist die besondere Schlagfestigkeit, und einer Kalotte aus dem hochverschleißfesten Werkstoff iglidur W300. Er weist niedrigste Reibwerte im Trockenlauf auf und arbeitet damit besonders verschleißfrei. Die Lagerelemente sind sehr leicht, sparen Bauraum durch ihre Abmessungen und helfen, Kosten zu sparen: zum einem bei der Beschaffung und zum anderen im Betrieb durch Wegfall von Wartungs- und Montagekosten.
Das Flanschlager ist mit zwei Befestigungslöchern an der Unterseite der Kuhputzmaschine verbaut. Es nimmt die Drehbewegungen zuverlässig auf. Gegen Dämpfe, Feinstäube und grobem Schmutz ist es resistent. Dazu kommt die UV-Beständigkeit. Während metallische Kugellager sich bei diesen aggressiven Umgebungsbedingungen sofort festfressen kann sich bei den schmiermittelfreien Lagern nichts festsetzen.
Ein weiterer großer Vorteil in dieser Anwendung ist, dass ein exaktes Ausrichten des Lagergehäuses nicht erforderlich ist, da das Flanschlager Fluchtungsfehler selbstständig ausgleicht.
Insgesamt sind fünf Testmaschinen gebaut worden. Alle laufen heute noch vollkommen problemlos. Mittlerweile sind mehrere Hundert der Kuhputzmaschinen europaweit in Ställen im Einsatz.