Change Language :
Die günstigste Energiekette, die bei Ihnen funktioniert, ist einfach die Beste. Fragen Sie Ihr Sparpotential an.
Mit igus Energieketten-Systemen sparen Sie in der Wartung, der Montage und oft auch direkt im Einkauf und dies mit 36 Monaten Garantie auf e-ketten und chainflex Leitungen. Unsere kostenlosen Online-Werkzeuge senken zudem zusätzlich Ihre Prozesskosten.
◉ Kostenloses Whitepaper
Immer bessere Funktionalitäten, mehr Standards, Modularität und niedrige Total Cost of Ownership zu einem fairen Preis: So lässt sich kurz und knapp zusammenfassen, was Unternehmen aller Branchen von ihren Maschinen- und Anlagenbauern und die wiederum von ihren Bauteil- und Komponentenlieferanten erwarten. Das kostenlose Whitepaper befasst sich mit dem Thema Over-Engineering und geht auf igus Lösungen ein, die helfen können Over-Engineering zu vermeiden (oder auch gezielt einzusetzen).
▼Kosten senken
Wenn es die Anwendung nicht zwingend erfordert, kann eventuell auf eine günstigere Kette mit geringen Lastdaten zurückgegriffen werden, bei ähnlichen oder sogar gleichen Innen- und Außenabmessungen und ebenso einfacher Funktionsweise. Möglich macht dies die Vielfalt aus über 200.000 e-ketten Artikeln im igus Programm.
▼Kosten senken
Die E2.1 Familie ist der Nachfolger der bewährten E2/000 e-ketten Familie. Sämtliche E2/000 e-ketten sind im Innen- oder Außenradius zu öffnen. Es gibt Anwendungen, da ist ein Öffnen und Schließen der Kette nicht nötig und hier kann nun Geld gespart werden. Die E2.1 Familie gibt es im Innen- und Außenradius zu öffnen, und zusätzlich als nicht zu öffnende Version. Hier kann schnell bei gleichen Abmessungen viel Geld gespart werden.
▼Kosten senken
Das System E4.1 ist die robusteste und größte e-ketten Familie im igus Programm. Es besticht durch zahlreiche konstruktive Kniffe, die primär auf eine hohe Stabilität und Modularität ausgerichtet sind. Mit der E4.1L (L=lean) Familie werden viele dieser Kniffe übernommen, die Serien sind jedoch montagefreundlicher und leichter ausgelegt und dabei preislich attraktiver.
▼Kosten senken
Für eine sichere Befestigung der Energiekette oder des Schutzschlauches am Roboter kann auf verschiedene Robotics Schellen von igus zurückgegriffen werden. Mit einfachen Vollkunststoff-Halter kann schnell eine Menge Geld eingespart werden.
▼Kosten senken
Führungssysteme aus Metall bergen die bekannten Probleme: Korrosion, aufwendige Montage, hohes Gewicht und hohe Kosten. Der Werkstoff der Guidelite-plus-EG-Führungsrinne sorgt für eine hohe Chemikalienbeständigkeit, sodass sich ihr Einsatz in der Galvanik und der Düngemittelherstellung anbietet. Aufgrund ihres leichten Gewichts und des modularen Aufbaus vereinfacht sich die Montage deutlich.
▼Kosten senken
Mit dem chainflex Preis-Check ist die passende Leitung für Ihre Bedürfnisse schnell ermittelt. Jede elektrische Spezifikation gibt es in 7 Leitungsqualitäten. Sie haben die Wahl: günstiger Preis oder die Leitung für hohe technische Anforderungen. Durch dieses breite Spektrum an Leitungen ermöglichen wir Ihnen eine große Kosten-Ersparnis in jeder Leitungsart; zum Beispiel ein Preisvorteil von 64,7 % bei Steuerleitungen mit der günstigen CF130.UL.D anstatt der typischen PUR-Leitung (CF77.UL.D).
▼Kosten senken
Durch unsere Just-in-time-Lieferung kann auf die Lagerung hochflexibler Leitungen, dazugehöriger Stecker und eventuell weiterer Anbauteile verzichtet werden. igus liefert vorkonfektionierte und auf jede Anwendung abgestimmte readychain Systeme, die vor Ort in einem letzten Schritt eingebaut werden können.
Mit readychain erhalten Sie eine System-Lösung, in der alle eingesetzten Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Jedes System wird vor Auslieferung auf unseren Testständen geprüft.
▼Kosten senken
Bei uns können Sie ganze Systeme mit nur einer Bestellnummer ordern und darüber hinaus wertvolle Montagezeit sparen.
Eine Bestellung, eine Rechnung, eine Lieferung, ein Partner. Statt der Beschaffung einer Vielzahl an Einzelteilen von verschiedenen Lieferanten, erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand. Wir übernehmen die Beschaffung der optimalen Einzelteile zu günstigen Preisen für Sie und begleiten Ihr Projekt von A bis Z.
▼Kosten senken
Intelligente Instandhaltung im Zeitalter von Industrie 4.0: Durch smart plastics von igus lassen sich die Ausfallsicherheit von Maschinen erhöhen, Wartungseinsätze präzise planen und dadurch Kosten sparen.
▼Kosten senken
Energiekettensysteme transportieren nicht nur Energie, Daten und Medien zu Maschinen und Anlagen. Sie beeinflussen auch deren Energiekosten. Wie viel Zug-Schub-Kraft, also Antriebsleistung ist bei gegebener Geschwindigkeit nötig, um eine Energiekette zu bewegen? Hier helfen z.B. kleinere und leichte Energieketten mit identlischer Stabiliät oder Rollen-Energieketten.
▼Kosten senken
Maschinen müssen störungsfrei und sicher funktionieren. Voraussetzung dafür sind zuverlässige Energieketten-Systeme und Leitungen. igus Montageservices vermeiden Maschinen-Stillstandszeiten.
Mit unseren Online-Konfiguratoren konfigurieren Sie in wenigen Schritten die perfekte und günstigste Energiekette, die mit Sicherheit funktioniert. Berechnung der voraussichtlich zu erwartenden Lebensdauer der Energiekette und der chainflex Leitungen.
Lassen Sie Ihre Schlepp- oder Energieketten,
egal von welchem Hersteller, im igus chainge Recycling Programm verarbeiten,
so dass die wiederverwertbares Granulat gewonnen werden können.