iglidur®-Gleitlager aus Hochleistungspolymeren Anwendungsbeispiele

Hervorragende Polymere, verbessert durch exakt abgestimmte Zustände von Verstärkungsstoffen und Festschmierstoffen, tausendfach getestet und millionenfach bewährt - das ist iglidur®.
igus®-Ingenieure entwickeln jedes Jahr mehr als 100 neue Kunststoffcompounds, testen in mehr als 3.500 Versuchen pro Jahr wartungsfreie Gleitlager und bauten so in den letzten Jahren eine umfassende Datenbank über tribologische Eigenschaften der Polymere auf.

Über 400 Anwendungen unserer Kunden durchsuchen

In den unterschiedlichsten Branchen werden durch den Einsatz von Kunststoffgleitlagern Lösungen technisch verbessert und Kosten gespart.

Anwendungsfall:
Branche:


Weitere Anwendungen

Tourenskischuh

Im neuen Tourenskischuh von Atomic sorgen iglidur® Gleitlager vom Typ iglidur® J in einer weißen GLW Bundbuchse für die nötige Beweglichkeit.

Tourenskischuh    

Hochwertige Beschlägen

In den Beschlagsystemen von WSS kommen Führungs- und Bundbuchsen aus hochbelastbaren iglidur®-Werkstoffen mit inkorporiertem Schmierstoff zum Einsatz.

Hochwertige Beschlägen    

Linearkomponenten für 3D-Drucker

3D-Drucker: Linearkomponenten von igus® machen die Produktion schnell und widerstandsfähig

Linearkomponenten für 3D-Drucker    

Medizinisches Assistenzsystem

Gold beim manus® 2015: Dieses System assistiert Ärzten bei der minimalinvasiven Cochleaimplantat-Chirurgie.

Medizinisches Assistenzsystem    

Glättmaschine

Silber beim manus® 2015: Diese Maschine erleichtert das Abziehen von Estrich.

Glättmaschine    

3D-Druckmaschine: bis 150°C

Bronze beim manus® 2015: Diese laserbasierte 3D-Druckmaschine druckt Metallteile aus Titan, Aluminium, Stahl oder sogar Gold.

3D-Druckmaschine: bis 150°C    

Turbine

Diese Turbine kommt überall dort zum Einsatz, wo Strom benötigt wird, aber kein Netzanschluss vorhanden ist.

Turbine    

Bindung

Diese Bindung kommt auf sogenannten Splitboards zum Einsatz.

Bindung    

Krankatze

Diese Krankatze läuft auf einem runderneuerten Kranträger.

Krankatze    

Fahrradrahmen

Dieser Fahrradrahmen wurde als Bachelorarbeit an der Hochschule Aalen entwickelt.

Fahrradrahmen    

Industriemaschine

Diese Maschine wird zum Spalten von Baumstämmen verwendet.

Industriemaschine    

Handling- und Kontaktiermodul

Dieses Handling- und Kontaktiermodul wird für die automatische elektrische Messung von Einzelplatinen im Temperaturprüfschrank genutzt.

Handling- und Kontaktiermodul    

Fliehkraftkupplung

Diese Fliehkraftkupplung wird in 2-Takt-Rennmaschinen eingesetzt.

Fliehkraftkupplung    

Korkenzieher

Dieser Korkenzieher entkorkt Weinflaschen automatisch.

Korkenzieher    

Drahtschneidemaschine

Diese Drahtschneidemaschine schneidet Rohre für die Öl- und Gasindustrie.

Drahtschneidemaschine    

3D-Drucker

Dieser 3D-Drucker wurde fast ohne fertige Komponenten konstruiert.

3D-Drucker    

Lenkung

Diese Lenkung wird in einem Rennwagen eingesetzt.

Lenkung    

Automatische Packstation

Diese automatische Packstation verpackt Etiketten in Kartons.

Automatische Packstation    

Testroboter

Dieser Roboter heißt „Porton Man“ und testet Schutzkleidung für das britische Militär.

Testroboter    

Prüfroboter

Dieser Roboter überprüft Schweißnähte an Rohren.

Prüfroboter    

Isolator

In diesem Isolator werden Spritzensets steril verpackt.

Isolator    

Kabel-/Schlauchsäule

Diese Säule wird genutzt, um Schläuche oder Kabel ohne Verdrehungen aufzubewahren.

Kabel-/Schlauchsäule    

Rennfahrzeug

Dieser Rennwagen kann sowohl auf einer Rennstrecke als auch als Rallyefahrzeug genutzt werden.

Rennfahrzeug    

Nivelliergerät

Dieses Gerät unterstützt beim Nivellieren von Trockenschüttung.

Nivelliergerät    

Heißdrahtschneider

Dieses Gerät schneidet aus Styroporblöcken Figuren und Elemente.

Heißdrahtschneider    

Waschmaschine

Diese Waschmaschine wird in Automobilproduktionen eingesetzt.

Waschmaschine    

Mobiler Roboter

Dieser mobile Roboter wird bei Rettungsaktionen nach schweren Katastrophen wie Erdbeben und Bomben- oder Gasexplosionen eingesetzt.

Mobiler Roboter    

Reckmaschine

Diese Reckmaschine ermöglicht die Einsparung von 50 Prozent des Rohmaterials bei der Folienproduktion.

Reckmaschine    

Hochseekatamaran

Dieser Hochseekatamaran ist der Erste, der in der Breite variabel einstellbar ist.

Hochseekatamaran    

Fahrzeug

Bei diesem Segway-ähnlichen Gefährt wird die Antriebskraft direkt auf die Räder übertragen.

Fahrzeug    

Kinositz

Dieser Kinositz lässt sich in die für den Zuschauer optimale Lage verstellen.

Kinositz    

Motorroboter

Mit diesem Motorroboter lassen sich Audio- und Videoinformationen auch unter für Menschen gesundheits- und lebensgefährlichen Bedingungen beschaffen.

Motorroboter    

Dekoriermaschine

Diese Maschine dekoriert Kuchen.

Dekoriermaschine    

Greifroboter

Diese Roboter können richtig zupacken.

Greifroboter    

Hebestuhl

Mit diesem Stuhl können ältere oder schwache Menschen nach einem Sturz ohne großen Kraftaufwand wieder aufgerichtet werden.

Hebestuhl    

Monoski

Dieser Monoski ermöglicht behinderten oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen das Skifahren.

Monoski    

Wellenerzeugung

Dieses System erzeugt Wellen in Schwimmbädern und Pools.

Wellenerzeugung    

Mobile Bohrmaschine

Diese Bohrmaschine ist auf einem Anhänger montiert und wird dazu verwendet Löcher in Beton oder Asphalt zu bohren.

Mobile Bohrmaschine    

Bindung

Diese Bindung für Skier ist leicht und stabil zugleich.

Bindung    

Motorrad

Dieses Motorrad ist meist jenseits befestigter Straßen unterwegs.

Motorrad    

Ergonomischer Bürostuhl

Schmierfreie Kunststofflager für ergonomischen Bürostuhl.

Ergonomischer Bürostuhl    

Photovoltaik-Nachführsysteme

Sonnenenergie im Dauer(trocken)lauf

Photovoltaik-Nachführsysteme    

Sonnenschutz-Lamellen

Gelagert werden diese Sonnenschutz-Lamellen mit igus® iglidur® J wartungs- und schmiermittelfreien Gleitlagern.

Sonnenschutz-Lamellen    

Wurstkettentrennmaschinen

Sauber, belastbar und wartungsfrei: Polymergleitlager in der Lebensmittelindustrie.

Wurstkettentrennmaschinen    

RC-Bike

iglidur® Buchsen garantieren spielfreie und reibungsarme Bewegungen im Modellrennsport

RC-Bike    

Beistelltisch

Schwenken und Drehen mit Kunststoff-Gleitlagern - Schmiermittelfreies Designmöbelstück dank iglidur®

Beistelltisch    

Aufbaukehrmaschinen

Wartungsfreie Polymergleitlager für robuste Aufbaukehrmaschinen

Aufbaukehrmaschinen    

Ballenstechmaschine

Ballenstecher sind unentbehrliche Hilfsmittel für Baumschulen und im Garten- und Landschaftsbau.

Ballenstechmaschine    

Zuführmagazin für Möbelteile

Nicht nur technisch, auch betriebswirtschaftlich lohnte sich hier der Einsatz von igus®-Produkten im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten.

Zuführmagazin für Möbelteile    

Technische Bürsten

Ein weltweit bekannter Maschinenbauer, setzt Gleitlager aus dem igus®-Programm ein.

Technische Bürsten    

Absperrventil

Kunststoff-Gleitlager in der Prozesstechnik: Völlig wartungs- und schmierfrei.

Absperrventil    

Rennauto "umbrail"

Für die Federlagerung des Rennwagens wurde wegen Ihres geringen Gewichts anstatt auf Bronze-Hülsen auf iglidur® Q Gleitlager zurückgegriffen.

Rennauto "umbrail"    

Mountainbikes

Im Bereich der vollgefederten Mountainbikes kommen leichte Gleitlager für harte Bean-spruchungen zum Einsatz.

Mountainbikes    

Türscharniere in Mega-Yachten

Scharniere für schwere Türen in Mega-Yachten: völlig wartungsfrei.

Türscharniere in Mega-Yachten    

Yachtbau

In neuen Modellgenerationen des Yachtbaus kommen seebständige, verschleißfeste Polymergleitlager anstelle selbst gefertigter Wälzlager zum Einsatz.

Yachtbau    

Waffelbackzange

Aufgrund der sehr guten Verschleißfestigkeit und Schmiermittelfreiheit kommen in einer Waffelbackzange iglidur® X6 Gleitlager zum Einsatz.

Waffelbackzange    

GOLFCRAFT Golf Trolley

Golfcraft Golf Trolleys aus Carbon und Aluminium - leicht und faltbar.

GOLFCRAFT Golf Trolley    

3-Rad-Konstruktion

Treppen sind auch für diesen Rollstuhl kein Hindernis.

3-Rad-Konstruktion    

Akkuschrauberfahrzeug

Auf diesem Fahrzeug liegt der Fahrer mit ausgestreckten Armen und dem Kopf nach vorne gerichtet.

Akkuschrauberfahrzeug    

Auto-Anhänger

In diesem Auto-Anhänger ersetzt ein igus®-Flanschlager aus iglidur® Z das bisher verwendete Phosphorbronzelager.

Auto-Anhänger    

Auto-Bausatz

Im Schaltgestänge kommen igus®-Lager zum Einsatz.

Auto-Bausatz    

Bagger-Sitz

Hier werden igus®-Kunststoffgleitlager im Stoßdämpfer eines Baggersitzes eingesetzt.

Bagger-Sitz    

Bootsluke

Feuchtigkeit und starke Temperaturschwankungen führen bei Bauteilen oft zu unerwünschten Ausdehnungen.

Bootsluke    

Brauereianlagen

Zum Einsatz kommen hier Gleitlager aus dem FDA-konformen Hochtemperatur-Werkstoff iglidur® A500.

Brauereianlagen    

Brieffalzgerät

In diesem Gerät werden Briefe gefaltet. Der Falzvorgang auf kleinstem Raum reduziert die Baugrößen von Falzmaschinen.

Brieffalzgerät    

Buch-Digitalisierung

Diese Maschine kann Bücher vollautomatisch einscannen, ohne dass menschliche Unterstützung notwendig wird.

Buch-Digitalisierung    

Caipirinha-Mixer

Die verwendeten Bauteile müssen lebensmitteltauglich sein, daher entschieden sich die Konstrukteure für xiros®-Kugellager.

Caipirinha-Mixer    

Dampflokomotiven

Diese voll funktionsfähigen Dampflokomotiven sind im Maßstab 1:11 gebaut.

Dampflokomotiven    

Drehmaschine für Holz

Es entstehen viele Holzspäne und Holzstaub, die an Schmiermitteln anhaften würden. Daher wurden als Lager die schmiermittelfreien Gleitlager aus iglidur® Q eingesetzt.

Drehmaschine für Holz    

Dreirad

Bei dieser Konstruktion traten zunächst Probleme mit Spiel und Reibung auf. Durch den Einsatz von iglidur® G-Gleitlagern konnten diese jedoch eliminiert werden.

Dreirad    

Einschmelzsonde

Die Lagerung der Eisschraube muss unempfindlich gegenüber Wasser und Schmutz sein, außerdem soll sie thermisch isolierend sein.

Einschmelzsonde    

Elektrischer Roller

Damit möglichst wenig Energie für die Bewegung aufgewendet werden muss, kommt es hier besonders auf leichte Bauteile an.

Elektrischer Roller    

Elektrischer Rollstuhl

Gleitlager von igus® werden für die Bewegung der vorderen und hinteren Räder benutzt. Dank ihnen gibt es keine Probleme mit Verschleiß oder Korrosion.

Elektrischer Rollstuhl    

Elektrischer Rollstuhl

Auch dieser elektrisch angetriebene Rollstuhl macht sich die Eigenschaften der igus®-Gleitlager zu nutze.

Elektrischer Rollstuhl    

Fahrradpedal

Das hier vorgestellte Fahrradpedal geht auf die ergonomischen und biomechanischen Bedürfnisse von Radfahrern ein.

Fahrradpedal    

Fahrrad-Rahmenkonstruktion

Hier ersetzten igus®-Kunststoffgleitlager die klassischen Wälzlager und trotzen den Umwelteinflüssen wie Schmutz und Korrosion.

Fahrrad-Rahmenkonstruktion    

Freischneider-Mähscheibe

Silber beim manus® 2011: Freischneider-Mähscheibe der Firma PRODULEX UNIPESSOAL LDA, Portugal

Freischneider-Mähscheibe    

Fruchtventil

Dieses Ventil dient zum Abfüllen von Eiskrem mit Fruchtstücken in vollautomatischen industriellen Verpackungsmaschinen.

Fruchtventil    

Für Schweißnähte

Dieses kleine Gefährt haftet sich mit magnetischen Rädern an Oberflächen fest, um Schweißnähte zu inspizieren.

Für Schweißnähte    

Gelände-Rollstuhl

Auch dieser manus®-Beitrag zeigt einen außergewöhnlichen Rollstuhl für Geländefahrten, den "Quadrix".

Gelände-Rollstuhl    

Gelenkprothese

In dieser Prothese für pneumatische Kniegelenke ersetzen Kolbenringe aus iglidur® J die bisher eingesetzten PTFE-Führungsbänder.

Gelenkprothese    

Getreide-Sortierer

Diese Maschine reinigt und sortiert alle Getreidearten. Dazu wird zunächst mit einem Luftstrom das Getreide von anderem Material getrennt.

Getreide-Sortierer    

Gewinde-Werkzeug

Bei diesem Handwerkzeug zum Rollen und Reparieren von Gewinden muss vor allem die Lagerung der Profilrolle stimmen.

Gewinde-Werkzeug    

Handmontage

Bei diesem manus®-Beitrag geht es um die kosteneffektive Steigerung der Produktion und der Prozesssicherheit bei der Handmontage mit Hilfe einer Low-Cost-Automatisierung.

Handmontage    

Handprothese

Bronze beim manus® 2011: Handprothese der Firma Vincent Systems GmbH, Germany

Handprothese    

Harpune

Angeln mal anders: mit dieser Harpune kann man unter Wasser auf Fischjagd gehen.

Harpune    

Hochdruckreiniger

In diesem Hochdruckreiniger kommt ein Planetengetriebe zum Einsatz.

Hochdruckreiniger    

Hochleistungs-Blisterlinie

Mit dieser Maschine werden Produkte in Blisterfolie verpackt.

Hochleistungs-Blisterlinie    

Holz-Fahrradrahmen

Ein herkömmlicher Werktstoff in einer außergewöhnlichen Anwendung: Dieser Fahrrad-rahmen ist komplett aus Holz gefertigt.

Holz-Fahrradrahmen    

Honig-Löser

Hier wird der Honig aus den Waben gelöst. Dazu werden zunächst die Waben mit Nadeln angestochen.

Honig-Löser    

Hybrid-Solar-Anlage

Diese Solar-Anlage kann sowohl einzeln als auch in Kombination mit einem Windrad installiert werden.

Hybrid-Solar-Anlage    

Infotafel

Diese Infotafel ist das ganze Jahr den Witterungen und Naturgewalten ausgesetzt.

Infotafel    

Inspektionsroboter 1

Dieser Inspektionsrooter wurde speziell für den Einsatz in Pipelines entwickelt.

Inspektionsroboter 1    

Inspektionsroboter 2

Durch die Verwendung von iglidur® W300-Gleitlagern konnte die Zuverlässigkeit gesteigert werden. Die vorher verwendeten Kugellager mussten regelmäßig geölt werden, was bei iglidur®-Lagern entfällt.

Inspektionsroboter 2    

Jetpack

Da hier Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius auftreten, muss der Pilot in feuer- und hitzebeständiges Material gekleidet werden. Auch die verwendeten Lager müssen den hohen Temperaturen und Drücken standhalten.

Jetpack    

Kamera-Dolly 2

Ein weiterer, neu entwickelter Dolly für Kamerafahrten wird in diesem manus®-Beitrag gezeigt.

Kamera-Dolly 2    

Klapp-Anhänger

Besonders flexibel ist dieser klappbare Anhänger "Tyligo", mit dem alles Mögliche transportiert werden kann.

Klapp-Anhänger    

Klappsitz „Sitty“

Eine Sitzgelegenheit anbieten, ohne den Platz für Fußgänger stark einzuschränken: mit dem Klappsitz „Sitty“ ist das möglich.

Klappsitz „Sitty“    

Kleiner Elektroflieger

Um die besten Flugbedingungen zu erreichen, müssen alle Bauteile so leicht und gleichzeitig belastbar wie möglich sein.

Kleiner Elektroflieger    

Kopfstütze

Für die Drehbewegung der Kopfstütze wurden xiros®-Polymerkugellager verwendet.

Kopfstütze    

Kräuter-Trocknung

Diese Anlage dient der Aufbereitung und Trocknung von Küchenkräutern.

Kräuter-Trocknung    

Lackieranlage

Die verschiedenen Arbeits-prozesse wie Aluminiumbeizen arbeiten mit zum Teil äußerst aggressiven Materialen.

Lackieranlage    

Lackieranlage

Die hohen Belastungen durch den Dreischichtbetrieb sowie die durch die zu bewegenden Teile verursachten Stöße waren ausschlaggebend für den Einsatz von igus®- Produkten.

Lackieranlage    

Lagerung für Plattenspieler

Bei der Lagerung dieses Drehtellers für Plattenspieler kam es vor allem auf einen geräuschfreien und vibrationsarmen Lauf an.

Lagerung für Plattenspieler    

Laptop-Halter

Dieser Laptop-Halter ist speziell für Krankenhausbetten konstruiert.

Laptop-Halter    

Laufhilfe

Für Kinder mit der Glasknochen-krankheit ist diese Laufhilfe gebaut worden.

Laufhilfe    

Lochstanze

Wichtig ist hier die exakte Positionierung, die durch die Kombination mehrerer igus®-Produkte sichergestellt wird.

Lochstanze    

Mars-Roboter

Für eine ganz besondere Umgebung ist dieses Roboterfahrzeug konzipiert: es soll eines Tages auf dem Mars fahren.

Mars-Roboter    

Matrosen-Puppe

Diese Puppe dient der Darstellung maritimer Signale und ist aus einem Marketingprojekt in Zusammenarbeit mit einem Puppenbauer entstanden.

Matrosen-Puppe    

Messgerät für Blattausreißkräfte

Dieser Pagepulltester ist ein hochpräzises Messgerät für die Buchbinde-Industrie.

Messgerät für Blattausreißkräfte    

Modellbagger

Im Maßstab 1:14,5 wurde dieser voll funktionsfähige Hydraulikbagger nachgebaut.

Modellbagger    

Modelllok

An dieser Lokomotive der Rhätischen Bahn sollen Modellbahnfreunde möglichst lange Freude haben.

Modelllok    

Montageroboter

Die zu verbauenden Steine wiegen bis zu 4.000 Kilogramm. Das bedeutet eine hohe Belastung für alle verwendeten Bauteile.

Montageroboter    

Parabolspiegel

Auch bei diesem solarthermischen Kraftwerk wird aus den Strahlen der Sonne - und damit ohne fossile Brennstoffe - Energie gewonnen.

Parabolspiegel    

Patientenlift

Der hier eingereichte manus®-Beitrag ist die Neuentwicklung eines Patientenlifts in Rettungswagen für im Sitzen transportierbare Patienten.

Patientenlift    

Pedale für Mountainbikes

Hier wurden metallische Kugellager und DU-Buchsen durch leichtere iglidur®-Flanschlager ersetzt.

Pedale für Mountainbikes    

Planetengetriebe

Bei diesem Planetengetriebe, dass in Windturbinen eingesetzt wird, kommen xiros®-Kugellager zum Einsatz.

Planetengetriebe    

Prothesengelenk

Eine Neuentwicklung ist diese Gelenk zum Einsatz in Prothesen. In ihm sind Gleitlager aus iglidur® J und igubal®-Gelenklager verbaut.

Prothesengelenk    

Regal-Greifer

Diese Maschine wird zum Be- und Entladen von Kisten auf einem automatisierten Regallager eingesetzt.

Regal-Greifer    

Rennauto

Bei diesem Rennauto wurden die Querlenkerstifte bislang ohne Gleitlager geführt.

Rennauto    

Rennradbremse

Äußerste Leichtigkeit ist das wichtigste Kriterium beim Bau einer Rennradbremse.

Rennradbremse    

Roboterarm

Dieser Roboterarm ist so stark, dass er eine Bohrmaschine benutzen kann.

Roboterarm    

Roboter-Greifer

Sehr flexibel ist diese zum manus®-Wettbewerb eingereichte Anwendung eines Roboter-Greifers.

Roboter-Greifer    

Roboterkopf

Spezial manus® 2011: Roboterkopf der Firma Archimedes Solutions GmbH, Germany

Roboterkopf    

Salamischneider

Bei dieser Anwendung wird Salami in Scheiben geschnitten. Wie bei allen Anwendungen mit Kontakt zu Lebensmitteln dürfen auch hier keine Schmiermittel verwendet werden.

Salamischneider    

Sanitärelemente im Wohnmobil

Hier wurden Sanitärelemente in der Nasszelle mit igus®-Produkten verbaut.

Sanitärelemente im Wohnmobil    

Saumerkennungssensor

Diese Maschine webt und bedruckt Frotteehandtücher.

Saumerkennungssensor    

Schinkenschneider

Auch in dieser Maschine werden Lebensmittel verarbeitet, hier roher Schinken.

Schinkenschneider    

Schleifmaschine

Alle verwendeten igus®- Produkte sind wartungsfrei, so dass die Maschine eine hohe Standzeit aufweisen kann.

Schleifmaschine    

Schneideanlage für Konditoreiprodukte

Die "ConCut" ist eine CNC-gesteuerte Schneideanalage für Konditoreiprodukte.

Schneideanlage für Konditoreiprodukte    

Schneidemechanismus

Eine Plane senkt sich langsam über dem Auto ab, so dass zunächst nur die Umrisse zu erkennen sind, zum Schluss wird die Plane mit einem Mechanismus zerschnitten und das Auto wird präsentiert.

Schneidemechanismus    

Schneidemechanismus 1

In der Getränkeindustrie wird dieser Schneidemechanismus genutzt. Hier wurden mehrere igus®-Produkte benutzt.

Schneidemechanismus 1    

Sicherheitstür

Besonders Kinder quetschen sich in Glaspendeltüren oft die Finger. Diese Sicherheitstür vermeidet das, denn sie „gibt nach“.

Sicherheitstür    

Sitz-Ski-Schlitten

Dieser innovative Schlitten erlaubt es, Ski sitzend zu fahren. Er wird mit den Füßen gesteuert und mit den Händen geneigt.

Sitz-Ski-Schlitten    

Skibikes

Mit diesem außergewöhnlichen Sportgerät lässt sich eine Skipiste wie auf einem Fahrrad herunterbrettern.

Skibikes    

Skisprung-Trainer

Mit diesem Gerät können Skispringer ihre Sprünge verbessern.

Skisprung-Trainer    

Skulptur

Im Dienst der Kunst stehen hier iglidur®-Gleitlager und Anlaufscheiben.

Skulptur    

Snowboard

Hier wurde eine Feder durch eine igubal®-Kugelkalotte aus iglidur® W300 ersetzt.

Snowboard    

Solaranlage

Diese Solar-Anlage kann sowohl einzeln als auch in Kombination mit einem Windrad installiert werden.

Solaranlage    

Solar-Reinigungsroboter

Damit Solaranlagen ihre volle Leistungsfähigkeit behalten, müssen sie insbesondere in sandigen Regionen regelmäßig gereinigt werden.

Solar-Reinigungsroboter    

Solar-Silizium-Anlage

Bislang wurden hier metallische Lager und Linearführungen verwendet, die schnell rosteten und daher häufige Wartung erforderten.

Solar-Silizium-Anlage    

Sonnenblenden

Egal, wie viel Sonne scheint: diese Sonnenblenden sorgen für angenehme Lichtverhältnisse im Gebäude.

Sonnenblenden    

Strand-Rollstuhl

Dieser spezielle Rollstuhl ermöglicht Gehbehinderten den Strandbesuch.

Strand-Rollstuhl    

Tiefseeantrieb

Auch 6.000 Meter unter der Meeresoberfläche soll dieser Motor noch Tiefseeroboter antreiben.

Tiefseeantrieb    

Tortilla-Bräter

Gold beim manus® 2011: Tortilla-Bräter der Firma Carmelo Lagunas Escudero, Spain

Tortilla-Bräter    

Transport mit Ketten

Auch diese Anlage ist in der Lebensmittelindustrie zu finden. Auf ihren Ketten werden die produzierten Backwaren separiert.

Transport mit Ketten    

Tretboot

In diesem Tretboot müssen die beweglichen Teile der Antriebs-mechanik schmiermittelfrei ge-lagert werden, da die Schraube im Wasser liegt.

Tretboot    

Trockentoilette

Besondere Anforderungen an die verwendeten Bauteile stellt diese Trockentoilette.

Trockentoilette    

Überlagerungsgetriebe

Hier ersetzen Gleitlager aus iglidur® Z ein Kugellager und ein Nadellager in einem Überlagerungsgetriebe.

Überlagerungsgetriebe    

U-Boot

Meerwasser ist wegen seines hohen Salzgehalts eine sehr korrosive Umgebung. Bauteile, die dem Wasser ausgesetzt sind, müssen ihm standhalten.

U-Boot    

Umblätterautomat

Dieses vollautomatische Umblättergerät für Menschen mit Handicap kann viele Zeitungen, Zeitschriften, Mappen, Schulhefte oder Ähnliches automatisch umblättern.

Umblätterautomat    

Umrüstung der Radaufhängung bei Trikes

Diese Anwendung zeigt ein Umrüstset für die Radaufhängung bei dreirädrigen Motorrädern.

Umrüstung der Radaufhängung bei Trikes    

Variable Typenspannplatten

Bei der Neukonstruktion kamen igus®-Anlaufscheiben und Flanschlager zum Einsatz. Sie machten die aufwändige Fräsbearbeitung der Grundplatte überflüssig.

Variable Typenspannplatten    

Verpackungsanlage

Diese Anlage kann verschiedene Industriegüter mit beliebigen Materialien verpacken.

Verpackungsanlage    

Verstellbare Sessel

In diesem Sessel sind die Armlehnen verstellbar, um sich den Bedürfnissen der Benutzer individuell anzupassen.

Verstellbare Sessel    

Vertikales Windrad

Die Kraft des Windes macht sich diese Anwendung zu Nutze, um elektrische Energie zu erzeugen.

Vertikales Windrad    

Vibrierendes Fitnessgerät

In diesem Fitnessgerät wird mit Vibrationen gezielt die Muskulatur aufgebaut.

Vibrierendes Fitnessgerät    

Wägesystem

Jede Bewegung, die hier ausgeführt werden soll, muss Schmiermittelfrei absolviert werden, verschleißfrei ablaufen und falls doch Verschleiß auftritt, frei von Schwermetallen etc. sein.

Wägesystem    

Wickelbuchsen

Mit der Nutzung von iglidur®-Lagern vervierfachte sich die Standzeit der Maschine. Es können jährlich fast 300 Mechaniker-Stunden und zusätzlich ca. 8 Tonnen Watte eingespart werden.

Wickelbuchsen    

Zangenhalterung

Für die Zangenhalterung von Schrauben in Schraubautomaten kamen bisher Stahlbacken zum Einsatz.

Zangenhalterung    

Zwei besondere Bohrer

Neue Möglichkeiten im Stahlbau, Schiffsbau, Seilbahnen, Anlagenbau oder im allgemeinen Maschinenbau schafft diese Anwendung.

Zwei besondere Bohrer    

Zweigeteiltes Snowboard

Bei diesem Snowboard, dem "Twistboard", sind beide Teile über ein axial ausgerichtetes Gelenk verbunden.

Zweigeteiltes Snowboard    

Schweißanlage

Einsatz von Kunststoffgleitlagern in einer automatischen Schweißanlage.

Schweißanlage    

Chemical Accident Roboter

Das Modell für einen "Chemical Accident Roboter" wurde von vier Studenten entwickelt.

Chemical Accident Roboter    

Flugzeug Prototyp

Umstellung auf korrosionsbeständige, nicht blitzschlaggefährdete und isolierte Kunststoff-Gleitlager im gesamten Flugzeug-System.

Flugzeug Prototyp    

Akkuschrauberrennen

Diese ungewöhnliche Konstruktion für ein Liegefahrrad hat es in sich: Als Antrieb dienen hier Akkuschrauber.

Akkuschrauberrennen    

Montagegerät

Leichte, korrosionsfreie und kostengünstige Gleitlager sind das Anforderungsprofil für diese Anwendung.

Montagegerät    

Achslagerung

Gerade in Achslagerungen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist die Kantenbelastung häufig ein entscheidendes Kriterium für oder gegen den Einsatz von Gleitlagern.

Achslagerung    

Ball-Gripper

Rheinische Fachhochschule Köln: Reduktion der Reibung beim Ausfahren des Kameraarmes beim Ball-Gripper.

Ball-Gripper    

Bootskräne

Im Gegensatz zu Metall- und Bronzelagern korrodieren die Lager von igus® aufgrund ihrer Konstruktion aus Hochleistungspolymer nicht und sind damit die ideale Wahl für diesen Einsatz unter Wasser.

Bootskräne    

Großküchentechnik

Chemikalienbeständig und korrosionsfrei: wartungsfreie Polymer-Gleitlager in Großküchengeräten.

Großküchentechnik    

Uhrmechanik

Der geringe Platzbedarf und die Korrosionsfreiheit von iglidur® J Gleitlagern haben den Aussschlag für den Einsatz in diesem Modell gegeben.

Uhrmechanik    

Photovoltaik-Nachführsystem

Wind, Sand und Sonne: Kunststoff-Gleitlager für die Solartechnik

Photovoltaik-Nachführsystem    

Stauförderband

Kurze Linearhübe und wechselnde Schwenkwinkel unter unterschiedlichen Stoßbelastungen sind die Anforderungen an Gleitlager aus iglidur® G.

Stauförderband    

Schlauchpumpe im Dialysegerät

iglidur® G Gleitlager haben sich aufgrund ihrer Wartungs- und Schmiermittelfreiheit, der guten Abriebfestigkeit unter hohen Belastungen und der Medienbeständigkeit bewährt.

Schlauchpumpe im Dialysegerät    

Dialysestuhl

Wartungsfreie Führung und Lagerung in Arm- und Beinstützen am Dialysestuhl.

Dialysestuhl    

Bagger

Die Gleitlager laufen ohne Schmierung und ohne nennenswerte Verschleiß-
erscheinungen in den sehr rauhen Umgebungsbedingungen von Baumaschinen.

Bagger    

Drillmaschine

Im direkten Einsatz im Saatgut sind der völlige Trockenlauf und die damit verbundene Schmutzunempfindlichkeit enorm wichtig.

Drillmaschine    

Eurobot 2006

Internationaler Roboterwettbewerb: Technische Universität Chemnitz sucht den Vergleich mit internationaler Konkurrenz.

Eurobot 2006    

Verpackungsindustrie

Gleitlager in der Verpackungsindustrie gegen Reibung und Verschleiß.

Verpackungsindustrie    

Heissluftballon

Kunststoffgleitlager in nahezu sauerstofffreier Atmosphäre: Flughöhenweltrekord im Heissluftballon.

Heissluftballon    

Fassadenbau

Schwenken und Drehen mit Kunststoff-Gleitlagern - Neues Glaslamellen-System / Verstellbare Fassade für Dienstleistungszentrum eines Automobilherstellers.

Fassadenbau    

Orgelbau

Polymer-Gleitlager halten verstärkt Einzug im traditionellen Orgelbau.

Orgelbau    

Filtrationsgerät für Frittierfett

Fritten der Extraklasse - Wie schmiermittelfreie Kunststoffgleitlager in einem Filtrationsgerät für Frittierfett dazu beitragen, die Lebensmittelqualität hoch zu halten.

Filtrationsgerät für Frittierfett    

Elektroroller

Gleitlager aus dem Werkstoff "iglidur Q" werden mit hohen Lasten ebenso fertig wie mit unterschiedlichen Schwenkwinkeln und sind somit optimal geeignet für den Einsatz im Elektroroller "Zoob".

Elektroroller    

Fahrzeugbau

Allzeit zu Diensten - ... und dabei kostengünstig, sichern Kunststoffgleitlager auch langfristig vor Ausfallzeiten.

Fahrzeugbau    

Furnierzusammensetz-
maschine

Schwenken und Drehen unter Druck - Hochleistungs-Kunststoffe in der Holzbearbeitung.

Furnierzusammensetz- maschine    

Schaltwerk für Hightech-Mountainbikes

Schaltwerk für Hightech-Mountainbikes profitiert von Kunststoff-Gleitlagern, MTB Wartung nicht mehr nötig.

Schaltwerk für Hightech-Mountainbikes    

Prothesenkniegelenk

Patientenwohl im Fokus - Wie Kunststoff-Gleitlager ein Prothesengelenk verbessern.

Prothesenkniegelenk    

Getränkeindustrie

Kunststoffgleitlager machen das Abfüllen von PET-Flaschen wirtschaftlicher.

Getränkeindustrie    

Werkzeugmaschinenbau

Kunststoffgleitlager im Einsatz im Werkzeugmaschinenbau bei Deckel Maho Gildemeister.

Werkzeugmaschinenbau    

Lederindustrie

Präzise und langlebig - Kunststoff-Gleitlager für neuartige Lederspaltmaschine.

Lederindustrie    

Druckmaschinenindustrie

Für gesteigerte Lebensdauer - Low-Cost-Winkelsensor mit Speziallager in Druckmaschinen.

Druckmaschinenindustrie    

Verpackungsmaschine

Saubermänner gefragt - Schmiermittelfrei arbeitende Gleitlager-Systeme empfehlen sich besonders für die Lebensmittel- und Hygieneindustrie.

Verpackungsmaschine    

Verschleißkontrolle

Verschleißkontrolle - Wie Gleitlager beim Prüfen von Pneumatikdichtungen helfen.

Verschleißkontrolle    

Landmaschinenbau

Toleranz ausgleichende Sonderteile im rauen Landmaschinenbau.

Landmaschinenbau    

Fitnessgerät

Neue Lösungen für Fitnessgeräte sparen Fertigungskosten und Montagezeiten.

Fitnessgerät    

Flanschkugelhähne

Die sehr hohe Chemikalienbeständigkeit war ausschlaggebend für den Einsatz von iglidur® Gleitlagern.

Flanschkugelhähne    

Hydraulikzylinder für Baumaschinen

iglidur® G Gleitlager in Hydraulikzylinder für Baumaschinen.

Hydraulikzylinder für Baumaschinen    

Kameraausleger

igus® goes to Hollywood - Polymergleitlager im Kameraausleger

Kameraausleger    

Kart

Enorme Gewichtsersparnis ist im Rennsport ein wesentlicher Vorteil, welchen iglidur® W300 Gleitlagern bieten können.

Kart    

Innovative Dosierpumpen

Bei den ecoflow Pumpen werden "iglidur® X" Gleitlager verschiedener Größe eingesetzt.

Innovative Dosierpumpen    

Klemmhebel in Langgutlager

Neben der völligen Wartungs- und Schmiermittelfreiheit ist in dieser Anwendung die Unempfindlichkeit gegen Kantenlasten von Bedeutung.

Klemmhebel in Langgutlager    

Operationsleuchte

Mit Hilfe von iglidur® JVFM-0810-08 werden die motorisch schwenkbaren LED-Flügel verstellt.

Operationsleuchte    

Melkarm

Die völlige Wartungsfreiheit im extremen Schmutzbereich zeichnet das Gleitlager aus iglidur® J aus.

Melkarm    

Autonomer mobiler Roboter

Stabilisierung des Roboter-Fahrwerks ohne Flexibilitätsverlust mit igus®-Gleitlagern.

Autonomer mobiler Roboter    

Verpackungsmaschine

Die iglidur® G Gleitlager zeichnen sich durch ihre Verschleißfestigkeit und die Eignung für realen Trockenbetrieb bei dieser Verpackungsmaschine für Poliertücher aus.

Verpackungsmaschine    

Füll- und Verschlussmaschine

Neben der hohen Chemikalienbeständigkeit bieten die iglidur® J Gleitlager bei dieser Anwendung einen wartungsfreien Trockenbetrieb.

Füll- und Verschlussmaschine    

Kartoffelpflanzmaschine

Neben der hohen Chemikalienbeständigkeit bieten die iglidur® J Gleitlager bei dieser Anwendung einen wartungsfreien Trockenbetrieb.

Kartoffelpflanzmaschine    

Förderband

Die iglidur® J Gleitlager ersetzen bei dieser Anwendung die geschmierten Kugellager.

Förderband    

Flaschenwaschanlage

Durch den Einsatz der iglidur® RN Gleitlager konnte die bei Flaschenwaschanlagen erforderliche Antriebsenergie erheblich reduziert werden.

Flaschenwaschanlage    

Flanschkugelhähne

Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit in kleinen Stückzahlen war ausschlaggebend für den Einsatz von iglidur® X Gleitlagern in nahezu allen Flanschkugelhähnen der Firma Pister.

Flanschkugelhähne    

Schlauchbeutelmaschine

Bei Dauerbetrieb erreichen die Schweißbacken an Schlauchverpackungsmaschinen oftmals Temperaturen von 160 °C und mehr.

Schlauchbeutelmaschine    

Rostfreie Rollenketten

Die wartungsfreien Polymerlager sind in rostfreien Rollenketten verbaut, die zum Antrieb von Haupt- und Nebenaggregaten eingesetzt werden.

Rostfreie Rollenketten    

Hinterradschwinge

Besonders die hohe Kantenbelastung ist der Hauptgrund für den Einsatz von iglidur® G Kunststoffanlaufscheiben.

Hinterradschwinge    

Richttechnik

Schnell, gerade, präzise: So lassen sich die Anforderungen bei der Blechverarbeitung zusammenfassen. Ausgereifte Richttechnik macht all dies möglich.

Richttechnik    

Indische Rikscha

iglidur® bietet diverse Verbesserungen für Rikschas.

Indische Rikscha    

Achterbahn

iglidur® Z Gleitlager in einer Achterbahn im Six Flags Theme Park haben zu einer erheblichen Kostenreduzierung geführt.

Achterbahn    

Schiffsarmatur

Gerade die Korrosionsfreiheit ist ein wichtiges Argument für den Einsatz von iglidur® G Gleitlagern in Schiffsarmaturen.

Schiffsarmatur    

Heuschwader

Hohe Verschleißfestigkeit und Wartungsfreiheit sind die Hauptgründe für den Einsatz von iglidur® Gleitlagern.

Heuschwader    

Stirlingmotor

Nur durch den Einsatz von Kunstoffgleitlagern konnte ein ölfreier Betrieb des Motors gewährleistet werden.

Stirlingmotor    

Telefonschwenkarm

Schmiermittelfreiheit und Korrosionsfreiheit von iglidur® G sind ideal für den Einsatz.

Telefonschwenkarm    

Therapieliege

Schmiermittelfrei und leise: iglidur® G in Therapieliege

Therapieliege    

Werkzeugwechslerkette

Die enormen Kostenvorteile gegenüber handelsüblichen metallisch gerollten Buchsen sowie eine sehr hohe Verschleißfestigkeit zeichnen Gleitlager aus iglidur® D aus.

Werkzeugwechslerkette    

Treffsichere Dartscheibe

Immer ins Schwarze – Kunststoff-Gleitlager für Ingenieurnachwuchs der TU München.

Treffsichere Dartscheibe    

Unterwassermotorpumpe

Mehrstufige, einflutige Unterwassermotorpumpen mit integriertem Rückschlagventil.

Unterwassermotorpumpe    

Waschkettenlagerung

Die Halbierung bei Antriebsleistung bei Flaschenreinigungsmaschinen war ein wichtiges Ergebnis welches mit Gleitlagern aus iglidur® RN erreicht wurde.

Waschkettenlagerung    

Roboter mit Zahnriemenantrieb

Berufsbildende Schule Burgdorf-Lehrte: Umstellung eines bereits existierenden Roboters von Zahnradgetriebe auf Zahnriemenantrieb.

Roboter mit Zahnriemenantrieb    

Betriebsmittelkonstruktion

Schmierfreie Tribopolymere in Extremanwendung - Verpackungsanlage für Profile.

Betriebsmittelkonstruktion    

Wasserstoffbetriebenes Fahrzeug

Ei auf vier Räder - Wie Gelenkköpfe und Kunststoff-Gleitlager ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug mobil machen.

Wasserstoffbetriebenes Fahrzeug    

Spezialfahrzeug

Schmutzunempfindlich und wartungsfrei: robuste Gelenkköpfe und Gelenklager in Spezialfahrzeugen der Kommunaltechnik.

Spezialfahrzeug    

Schießanlage

Einsatz von Kunststoffgleitlagern in einer Schießanlage.

Schießanlage    

Schüttguthandling

Bronze beim manus® 2007: Schüttguthandling

Schüttguthandling    

Spaltmaschine „Autosplit-D3“

Gold beim manus® 2007: Spaltmaschine „Autosplit-D3“

Spaltmaschine „Autosplit-D3“    

Body-Spider®

Silber beim manus® 2007: Body-Spider® der Firma KOOPERA GmbH

Body-Spider®    

Transportwagen mit 4-Rad-Achsschenkellenkung

Wartungsfreie Spurtreue

Transportwagen mit 4-Rad-Achsschenkellenkung    

Screenlifter für Großdisplays

Schwere Lasten hoch hinaus

Screenlifter für Großdisplays    

Vollautomatische Reifenmontagestraßen

Keine teuren Reparaturen mehr

Vollautomatische Reifenmontagestraßen    

Rückstelleinrichtung für Fahnenmaste

Vibrationsarm im Wind

Rückstelleinrichtung für Fahnenmaste    

Automatische Becherzuführung für Becherabfüllanlage

Keine Schmiermittel im Lebensmittelbereich

Automatische Becherzuführung für Becherabfüllanlage    

Gewichtsentlastung für Laufbandergometer

Belastbar und TÜV-geprüft

Gewichtsentlastung für Laufbandergometer    

Reduktion des Rückstoßes bei großkalibrigen Langwaffen

Präziser und ergonomisch

Reduktion des Rückstoßes bei großkalibrigen Langwaffen    

Sichtschutzfassade für Grundschule

Bei Wind und Wetter

Sichtschutzfassade für Grundschule    

Hochgeschwindigkeits-Thermoschüttler für Standardprobenbehälter im Labor

Heiß und schnell

Hochgeschwindigkeits-Thermoschüttler für Standardprobenbehälter im Labor    

Maschine in Analyselabor für Milch

Sichere Führung

Maschine in Analyselabor für Milch    

Getriebe in Fahrzeugen zur Zuckerrohrernte

Robust bei hohen Kräften

Getriebe in Fahrzeugen zur Zuckerrohrernte    

Hochenergieeffiziente Wasserpumpe für Entwicklungsländer

Langlebig und kostengünstig

Hochenergieeffiziente Wasserpumpe für Entwicklungsländer    

Fühlbarer Sound im Heimkino

Schwer belastbar

Fühlbarer Sound im Heimkino    

Pressure Test System (PTS)

Raue Umgebungen und Schmutz

Pressure Test System (PTS)    

Kernfügevorrichtung zum Gießen von Zylinderköpfen

Die verwendete Lagerung muss schmierfrei sein, da hier Quarzsand zum Einsatz kommt.

Kernfügevorrichtung zum Gießen von Zylinderköpfen    

Moving Head

Das eingesetzte Gleitlager hat einen geringen Reibwiderstand und ist wartungsarm und schmiermittelfrei.

Moving Head    

Personenmobilität der Zukunft

Schnell und leicht

Personenmobilität der Zukunft    

Montagehilfe „Portamobil“ für Türblätter

Alleine handhabbar

Montagehilfe „Portamobil“ für Türblätter    

Halterung für Flachbildschirme

Kinderleichte Bewegung

Halterung für Flachbildschirme    

The Qube - Die Cocktailmaschine

Wartungsfreie Dosierung

The Qube - Die Cocktailmaschine    

Selbstausrichtende Satelliten-Empfangsanlage

Zuverlässig und günstiger

Selbstausrichtende Satelliten-Empfangsanlage    

Effizient Härten mit ultravioletter Strahlung

Einfach und beständig

Effizient Härten mit ultravioletter Strahlung    

Hubschrauberdrohne

Leicht und spielfrei

Hubschrauberdrohne    

Höhenverstellbarer Sitz

Geräuschlos und wartungsfrei

Höhenverstellbarer Sitz    

Mobiles Personenleitsystem JetTrac

Robust und schwingungsdämpfend

Mobiles Personenleitsystem JetTrac    

Apothekenrezeptdrucker

Präzise und effektiv

Apothekenrezeptdrucker    

Innovationen für Abwasserbetriebe

Kosten gespart und besser

Innovationen für Abwasserbetriebe    

Federgabel

Mit igus® zum Sieg - Wartung der Federgabel entfällt.

Federgabel    

Schwingenlagerung der Schaltung im Nutzfahrzeug

Geringerer Verschleiß

Schwingenlagerung der Schaltung im Nutzfahrzeug    

Pizzaautomat

Heiß und kalt

Pizzaautomat    

Marinelift für Wasserfahrzeuge zu Freizeitzwecken

Korrosionsfrei im Salzwasser

Marinelift für Wasserfahrzeuge zu Freizeitzwecken    

Weichenbetätigung im Modellbau

Günstig und langlebig

Weichenbetätigung im Modellbau    

Versenkmechanismus für Kühlerfigur

Verschleißfest und sicher

Versenkmechanismus für Kühlerfigur    

Anarkite Mountainboard

Robust und Leicht

Anarkite Mountainboard    

Anlegesystem für Segel- und Motoryachten

Hoch belastbar und beständig

Anlegesystem für Segel- und Motoryachten    

Elektromotorsegler

Robust und schwingungsdämpfend

Elektromotorsegler    

Konstruktion und Aufbau eines kostengünstigen Umsetzers

Kostengünstig und wartungsfrei

Konstruktion und Aufbau eines kostengünstigen Umsetzers    

Gesteuerte Horizontblende für ein Großplanetarium

Wirtschaftlich auch bei Hitze

Gesteuerte Horizontblende für ein Großplanetarium    

Exzenter zur Zahnriemenspannung

Einfach aber robust

Exzenter zur Zahnriemenspannung    

Studentisches Projekt "SPS-Labor“

Hohe Positioniergenauigkeit

Studentisches Projekt "SPS-Labor“    

Sport-/ Trainingsgerät „Torsionator“

Leise und niedrige Reibung

Sport-/ Trainingsgerät „Torsionator“    

Zweibein für Sportgewehr

Wartungsfrei und belastbar

Zweibein für Sportgewehr    

Einsitziger Formelwagen

Leicht und zuverlässig

Einsitziger Formelwagen    

Roboter für Bergungs- und Inspektionsarbeiten

Unempfindlich und langlebig

Roboter für Bergungs- und Inspektionsarbeiten    

manus® Bronze: Über 170.000 Euro Nutzen

Über 170.000 Euro Nutzen konnten durch den Einsatz von Polymer-Gleitlagern erreicht werden.

manus® Bronze: Über 170.000 Euro Nutzen    

manus® Silber: Sicher bei hohen Kräften

Sicher bei hohen Kräften: wartungsfreie Gleitlager aus iglidur® Z können extreme Belastungen aufnehmen.

manus® Silber: Sicher bei hohen Kräften    

Winkelsensor

Low Cost- Winkelsensor mit Speziallager in Druckmaschinen.

Winkelsensor    

Kalibrierkorb in einer Blasfolienanlage

Bei herkömmlichen Lösungen wurde bei der Reinigung Schmierstoff aus den Gleitlagern ausgewaschen oder sogar Schmutzpartikel in die Gleitlager gespült.

Kalibrierkorb in einer Blasfolienanlage    

Pulverpresse

In einem neu konzipierten Mechanismus wurden die herkömmlichen Wälzkugellager durch iglidur®-Kunststoff-Gleitlager ersetzt.

Pulverpresse    

Leichtflugzeug Twister

Konsequenter Einsatz von igus®-Gleitlagern in der Konstruktion des in Faserverbundwaben-
sandwichbauweise gebauten Flugzeugs.

Leichtflugzeug Twister    

Bürostuhl

Dieser Bürodrehstuhl stellt sich automatisch auf das Gewicht des Benutzers ein.

Bürostuhl    

Tragegriffspender

Applikations-Kopf eines Tragegriff-Spenders.

Tragegriffspender    

Laufrollen am Minibagger

Verbesserung von Lebensdauer, Maschinenverfügbarkeit, Standfestigkeit und Belastbarkeit durch Einsatz von iglidur® in Laufrollen am Minibagger.

Laufrollen am Minibagger    

Reanimationsgerät

Über 30 iglidur®-Kunststoff-Gleitlager helfen dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Reanimationsgerät    

Lastenroller

Bei diesem Lastenroller wurde die Lenkung mit Polymergleitlagern von igus® neu konstruiert.

Lastenroller    

Aseptische Füllmaschine

Lagerwerkstoffe, die sich durch besondere Eigenschaften, wie geringe Reibwerte bei Trockenlauf, Chemikalienbeständigkeit und niedrige Feuchtigkeitsaufnahme gleichermaßen auszeichnen, sind bestens geeignet für den Einsatz in Hightech Getränkeabfüllanlagen.

Aseptische Füllmaschine    

Behinderten-Arbeitsplatz

Verstellbare Arbeitsfläche für Behinderten-Arbeitsplätze.

Behinderten-Arbeitsplatz    

Getränkedosenentleerer

Das Problem der Konstruktion lag im begrenzten Bauraum durch die Kombination zweier voneinander unabhängigen Bewegungen und der hohen mechanischen Beanspruchung.

Getränkedosenentleerer    

Montageträger

Hier kommt ein iglidur®-Polymer-Rundtischgleitlager zum Einsatz, das sich gerade durch sein geringes Gewicht auszeichnet.

Montageträger    

Kettenfahrzeug

Ein Problem, das die Konstrukteure beschäftigte, war das Gesamtgewicht und die auftretenden Hebelkräfte. Hier musste Gewicht gespart werden.

Kettenfahrzeug    

Ventil

Geringer Montageaufwand trotz Gleitlager.

Ventil    

Werkzeugvoreinstellgerät

In diesem Werkzeugvoreinstellgerät kommen drylin®-Führungsschlitten aus iglidur® J200 als Messschlitten zum Einsatz. Sie tragen dazu bei, dass in der Anwendung eine Präzision und Wiederholgenauigkeit von +/- 0,1mm erreicht werden kann.

Werkzeugvoreinstellgerät    

Furnierzusammensetz-
maschine

Furnierzusammensetz-
maschine ACR-Speedstar: Kostenvorteile durch Polymer-Gleitlager.

Furnierzusammensetz- maschine    

Rotorkopf

iglidur® G ist der Problemlöser bei diesem Rotorkopf. Die Rotorblätter drehen sich ca. 400-mal pro Minute und führen dabei Schwingbewegung mit maximal 30° aus.

Rotorkopf    

Rührwerk

Rührwerk für den Einsatz in flüssigen Medien bei Biogasanlagen.

Rührwerk    

Kettenschaltungs-Schaltwerk

Kettenschaltungs-Schaltwerk für Mountainbikes (Olympisches Gold 2004).

Kettenschaltungs-Schaltwerk    

UV-Reflektoren

Seit 10 Jahren unveränderte UV-Strahler wurden neu konstruiert bzw. im Detail verbessert. Flanschlager aus iglidur® Z reduzierten hier die Kosten und den Wartungsaufwand.

UV-Reflektoren    

Schubmastantriebskette

Durch die annähernd verschleißfreie Lagerung, die zugleich einem hohen Druck stand hält wurde diese Schubmastkette marktgerecht optimiert.

Schubmastantriebskette    

Zylinder für Rennspoiler

Durch den Einsatz von iglidur®-Lagern ist der Zylinder völlig wartungsfrei, das Gewicht konnte auf ca. 10% der Originallösung reduziert werden.

Zylinder für Rennspoiler    

Kreuzgelenk

Das hier vorgestellte Kreuzgelenk ist im Gegensatz zu handelsüblichen Kreuz- oder auch Kardangelenken nicht nur für die Übertragung von Torsionskräften konstruiert.

Kreuzgelenk    

Technische Hand

Die technische Hand wird mit bis zu 99 Gleitlagern pro Hand bewegt.

Technische Hand    

Panzersitz

Die Lehnenverstellung wird mit drylin®-Produkten realisiert, die Kopfstützen werden mit Kunststoff- Gleitlagern aus iglidur® G in der Lehne geführt.

Panzersitz    

Dampfpumpe

Als Gleitwerkstoff für die Führung der Kolbenstange wurde aufgrund der Temperatur- und ausreichenden Feuchtigkeitsbeständigkeit iglidur® X gewählt.

Dampfpumpe    

Eisenbahnrampe

Die Scharnierelemente und Laufrollen der Rampen sind jeweils mit zwei iglidur® Z-Gleitlagern bestückt.

Eisenbahnrampe    

Orgel Spieltisch

Die Bewegung der Schubstangen einer Orgel soll möglichst geräuscharm und leichtgängig sein.

Orgel Spieltisch    

Systemfiltrationsanlage

Gesucht wurde ein Lager für folgende Anwendung: heisses Frittieröl bis 220°C, lebensmittelecht. Problemlösung: iglidur® A500 Gleitlager.

Systemfiltrationsanlage    

Flugzeug Tragflügel

Herausforderung bei der Konstruktion war hier, dass die Lagerung der Baugruppe für den Einsatz im Messmedium Wasser ausgelegt werden musste.

Flugzeug Tragflügel    

Alltagstaugliches Faltrad

Um die vielfältigen Anforderungen an die Lagerung erfüllen zu können, werden im Serieneinsatz igus® Gleitlager zum Einsatz kommen.

Alltagstaugliches Faltrad    

Mechatronische Lagerung

Die Verfügbarkeit der Anwendung auch bei Temperaturen über 100 °C wurde durch den Einsatz von Kunststoff-Gleitlagern aus iglidur® X sicher gestellt.

Mechatronische Lagerung    

Spinnbox

Durch die Änderung der Gleitlagerpartner Kunstoff-Metall in Kunstoff-Kunstoff war eine Umsetzung in integraler Bauweise durch den Einsatz von Kunststoffbauteilen möglich.

Spinnbox    

Hubschrauberlastsystem

Ein neuartiges Außenlastsystem für Hubschrauber erforderte ein geringes Gewicht, hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreiheit.

Hubschrauberlastsystem    

Kettenmagazine

Mit dem besseren Material sparen wir auch noch rund 60 Prozent an Kosten ein.

Kettenmagazine    

Fahrradstoßdämpfer

Durch die Verwendung eines neuartigen Designs, das als Kernstück ein einzelnes Element aus dem Kunststoff iglidur® RN56 aufweist, konnten die technischen Anforderungen bei deutlich reduzierten Kosten realisiert werden.

Fahrradstoßdämpfer    

Beinprothese

Energie- und Verwindungskontrolle für Beinprothese

Beinprothese    

Transportketten

Neu an der Konstruktion war vor allem der Einsatz eines iglidur®-Gleitlagers auf der Außenseite der Bolzen.

Transportketten    

Winkelsensor in Druckmaschinen

Durch die Verwendung von igus®-Gleitlagern ist auch nach hoher Laufleistung keine nennenswerte Erhöhung von Spiel bzw. Abrieb erkennbar.

Winkelsensor in Druckmaschinen    

Vario- oder Regelscheiben

Durch ein geändertes Funktionsprinzip und den Einsatz von Kunststoff-Gleitlager konnte eine völlig neue Generation der Regelscheiben entstehen, die wartungsfrei und kostengünstiger sind.

Vario- oder Regelscheiben    

Cabrioverdeck

Automatikverschluss für ein Cabrioverdeck: Das maximale axiale Spiel konnte durch den Einsatz der kalibrierbaren igus®-Bundbuchse von 1,5 mm auf 0,5 mm verringert werden.

Cabrioverdeck    

Radweisung

Durch die neuartige Anordnung der Gleitlager konnten die Antriebsräder des Transportfahrzeuges die Drehbewegung des einzelnen Gleitlagers dazu benutzten, mit minimalen Reibungsverlusten die Vorderräder spurgetreu durch eine Endladestation zu führen.

Radweisung    

Verriegelungseinheit

Eine entscheidende Rolle für das Erfüllen aller Anforderungen war die Anwendung einer Kunststofflagerpaarung mit federndem Bund, die die spielfreie Montage des Verriegelungshakens ermöglicht.

Verriegelungseinheit    

Radträgerhandling

Radträgerhandling für PKW-Fahrzeuge: Seit ca. einem Jahr ist das Radträgerhandling beim Kunden ohne Probleme im täglichen Einsatz.

Radträgerhandling    

Umschalter für Musiker

Die Vorteile des Einsatzes der Buchsen sind: hochwertiges Produkterleben, schnelle Montage, sehr lange Lebensdauer (2 Mio. Schaltspiele) und die ungewöhnliche Robustheit.

Umschalter für Musiker    

Säulenwaschanlage

Seit ca. einem Jahr sind die Gleitlager eingebaut und funktionieren problemlos im Fertigungsbetrieb.

Säulenwaschanlage    

Blindennotebook

Durch den Einsatz von iglidur®-Gleitlagern sind bei der Lagerung Kosten eingespart worden.

Blindennotebook    

3D-Strömungsverteiler

Kugellagerungen sind aufgrund des Schmierstoffes insbesondere unter Wasser sehr bedenklich. Edelstahlausführungen kommen aus preislichen Gründen nicht in Frage. Auch aus Gründen der Hygiene werden deshalb Kunststoffe verwendet.

3D-Strömungsverteiler    

Schiebedachantrieb

Durch die Belagerung des Innendurchmessers des Kunststoffgleitlagers aus iglidur® P konnten die Lagertoleranzen deutlich verbessert werden.

Schiebedachantrieb    

Reifencord-Maschine

Der Einsatz von Polymer-Gleitlagern in einer Reifencord-Maschine sichert Standfestigkeit.

Reifencord-Maschine    

Sprengringkontrolle

Der Einsatz von drylin®-Lineargehäusen und iglidur® G-Gleitlagern ermöglichen ein sauberes und leichtes Vorfahren der Zentrierbolzen.

Sprengringkontrolle    

Ausfahrbare Bremsklappe

Die igus®-Lager erschienen für die beschriebene Anwendung als besonders optimal, da sie nicht nur wasser-, schmutz- und temperaturbeständig sind, sondern auch besonders wartungsfrei.

Ausfahrbare Bremsklappe    

Ultraschall-Prüfanlage

Die Hauptanforderungen dieser Anwendung sind: hohe dynamische Genauigkeit, niedriges Gewicht bei hoher Steifigkeit und hohe Verfügbarkeit im 3-Schicht-Betrieb.

Ultraschall-Prüfanlage    

Kostengünstiges Mikroskop

Von igus® wurde ein Spritzgussteil kreiert, in die vorhandene Gehäuseschale eingesetzt und funktioniert nun schon seit fünf Jahren.

Kostengünstiges Mikroskop    

Prüfvorrichtung

Prüfvorrichtungen für Sinterteile: eine schmierstofffreie Linearführung (Flüssigkeitsverschmutzung) muss gewährleistet sein.

Prüfvorrichtung    

Spritzgießmaschine

Mit Kunstsoffgleitlagern gelagerter Schwenkarm in Spritzgießmaschinen: Mit dem einfachen Steckaufbau und den einstellbaren Stellringen war es möglich, auf hochkomplizierte Fügemechanik zu verzichten.

Spritzgießmaschine    

Spezialräder und therapeutisches Zubehör

Gleit-, Gelenk- und Lineargleitlager aus Kunststoff helfen Mobilität und Lebensqualität zu verbessern

Spezialräder und therapeutisches Zubehör    

Torantriebe

Bisher genutzte Leitungen durch biegefeste CF9 TPE-Steuerleitungen ersetzt, die eine wesentlich höhere Lebensdauer aufweist.

Torantriebe    

Absaugklappe an Fräsautomat

Absaugklappe an CNC-Bohr- und Fräsautomaten

Absaugklappe an Fräsautomat    

Ackerschlepper

In einem Test wurde die Eignung von iglidur® G Gleitlagern in Pedal- und Hebellagerungen nachgewiesen.

Ackerschlepper    

Anglersitz

Hohe, stoßartige Belastungen sind kein Problem mit Kunststoff-Gleitlagern.

Anglersitz    

Außenbordmotor

Der "Mercruiser Six" ist für Hochgeschwindigkeits-Rennboote konstruiert.

Außenbordmotor    

Batterieabfüllanlage

In den Komponenten sind die Gleitlager ständig säurehaltiger Luft ausgesetzt.

Batterieabfüllanlage    

Betonmaschinen

Austausch von metallischen Lagern in Beton-Bohr- und Beton-Säge-Maschinen.

Betonmaschinen    

Bootsmotor-
hebevorrichtung

Bootsmotorhebevorrichtung und Innenmast-Aufrollvorrichtung mit Kunststoffgleitlagern ausgestattet.

Bootsmotor- hebevorrichtung    

Bürostuhl

Völlige Wartungsfreiheit und stick-slip-freier Bewegungsablauf sind die Vorraussetzungen für den Einsatz in Bürostühlen.

Bürostuhl    

Dialysegerät

Gründe für den Einsatz von Kunststoffgleitlagern in diesem Dialysegerät sind die physiologische Unbedenklichkeit, die Abriebfestigkeit unter hohen Belastungen und die Chemiekalienbeständigkeit.

Dialysegerät    

Drucker und Plotter

Drucker und Plotter - Geringe Antriebskräfte, geringe Gleitreibwerte.

Drucker und Plotter    

Eintrittsleitapparat

Die Gleitlager müssen bei Umgebungstemperaturen von 170°C - 200°C statischen Radialbelastungen von 25 N/mm² standhalten.

Eintrittsleitapparat    

Fahrradpedale

Cliplose Fahrradpedale zur Verwendung beim Straßenfahrrad und für Straßenrennen.

Fahrradpedale    

Förderketten

Hängeförderer für innerbetriebliche Stückguttransporte werden für den Transport unterschiedlichster Güter eingesetzt.

Förderketten    

Motorrad Frontgabel

Die vorher eingesetzten Nadellager mussten alle paar Jahre gewartet oder ausgetauscht werden.

Motorrad Frontgabel    

Gabelstapler

Schmier- und verschleissfreie Buchsen unter schwierigsten Bedingungen.

Gabelstapler    

Feinwerktechnische Getriebe

Stark unterschiedliche Gleitgeschwindigkeiten - kein Problem mit Polymer-Gleitlagern.

Feinwerktechnische Getriebe    

Getriebe

iglidur® M250 Gleitlager im Austausch gegen Sinterbuchsen.

Getriebe    

Grenzschalter

Gefordert wurden mehr als 750.000 Schaltungen ohne Ausfälle.

Grenzschalter    

Großküchengeräte

Belastungen bis 2000 N bei Temperaturen bis 250 °C kennzeichnen diese Anwendung.

Großküchengeräte    

Halbleiterherstellung

Im chemisch äußerst aggressiven Umfeld der Halbleiterherstellung wurden metallische Gleitlager regelmäßig nach 2 bis 3 Wochen ausgetauscht. Mit iglidur® X Gleitlagern konnte die Lagerstelle über Jahre hinaus ohne Probleme betrieben werden.

Halbleiterherstellung    

Kajak

Kunststoffkugellager im Ruderlager am Kajak.

Kajak    

Klappschaukelstuhl

Geringere Abnutzung an einem Holzstuhl dank iglidur® A200 Flanschlager.

Klappschaukelstuhl    

Kommunalschlepper

Beim diesem Arbeitsgerät werden iglidur® G Gleitlager verschiedener Abmessungen eingesetzt.

Kommunalschlepper    

Kransensor

Diese Sensoren werden eingesetzt, um zu verhindern, dass sich die Blöcke der einzelnen Kräne berühren.

Kransensor    

Landmaschinen

In Drill- und Sähmaschinen sind die Gleitlager extremen Verschmutzungen, Witterungseinflüssen und Stoßbelastungen ausgesetzt.

Landmaschinen    

Leitschaufeln

Lagerung von Leitschaufeln in Verdichtern.

Leitschaufeln    

Liege-Trike

Das Unternehmen stellte wegen des geringeren Gewichts und besserer Dämpfungsqualitäten auf igubal® Gelenkköpfe um.

Liege-Trike    

Medizinische Apparatur

Das Unternehmen konnte dank iglidur®-Gleitlagern die Kosten um 93% senken! Die Montagezeiten wurden um 10 Minuten reduziert.

Medizinische Apparatur    

Musikbox

Wartungsfreie Kunststoffgleitlager in einer Musikbox.

Musikbox    

Peilkompass

Aufhängung eines Peilkompasses.

Peilkompass    

Pneumatischer Drehantrieb

Anforderungen: schwankende Umgebungstemperaturen, Einsatz in Dampfleitungen mit Dampftemeraturen von 135 °C, Einsatz an Säure und Laugentanks.

Pneumatischer Drehantrieb    

Postsortieranlagen

Durch den aggressiven Papierstaub setzen sich die früher eingesetzten Sinterlager sehr schnell zu.

Postsortieranlagen    

Rasenmäher

Vibrationen, die durch das drehende Rad entstehen, mussten gedämpft werden und das Lager musste korrosionsbeständig sein, um starken Dünger und Taufeuchtigkeit im Gras stand zu halten.

Rasenmäher    

Rasenmäher und Gartengeräte

Die iglidur® Gleitlager sind hier in verschiedenen Lagerstellen eingesetzt.

Rasenmäher und Gartengeräte    

Rollentisch

Eine mögliche iglidur® D-Anwendung stellt dieser Rollentisch dar, bei dem es auf möglichst geringe Antriebskräfte ankommt.

Rollentisch    

Rollstuhl

Verschiedene Kunststoff-Gleitlager werden an den unterschiedlichen Gelenken dieses multifunktionalen Rollstuhls eingesetzt.

Rollstuhl    

Rollstuhlrampe

Am Vordereingang eines Niederflurbusses wurde eine Rollstuhlrampe mit Kunststoff-Gleitlagern entwickelt und installiert.

Rollstuhlrampe    

Schablonen-
schneidemaschine und Spezialplotter

Gegenüber den zunächst eingesetzten metallischen Gleitlagern verminderte die bessere Schwingungsdämpfung von iglidur® X die Laufgeräusche des Messerkopfes.

Schablonen- schneidemaschine und Spezialplotter    

Schlauchpumpe

Physiologisch unbedenkliche Lagerung in einer medizinischen Schlauchpumpe.

Schlauchpumpe    

Stauförderer

Die Belastung des Lagers liegt bei 10 N/mm², pro Tag werden ca. 1000 Zyklen gefahren.

Stauförderer    

Schwenkhebel

Die früher eingesetzten gerollten Gleitlager fielen wegen des Abriebs häufig aus.

Schwenkhebel    

Sitzski

Einsatz unter schwierigen Bedingungen: Vibration, Zufallskräfte, starke Stöße und kalter, nasser Schnee.

Sitzski    

Snowboard ähnliches Gerät

Snowboard ähnliches Gerät

Snowboard ähnliches Gerät    

Sonnenschirm

Die eingesetzten Kunststoff-Lager benötigen kein Öl und bleiben funktionsbereit und sauber. Die Leistung des Kunststoffs wird nicht durch extreme Temperaturschwankungen (heiß und trocken, kalt und nass) beeinträchtigt.

Sonnenschirm    

Späneförderer

Die Lager in diesem Kettenförderer müssen trocken laufen können, kommen aber auch mit aggressiven Kühlmitteln und Metallpulver in Kontakt.

Späneförderer    

Stoppschiebermodul

Stoppschiebermodul auf einem automatischen Kuchendekorierer.

Stoppschiebermodul    

Stoßdämpfer

Ein Lager mit Sondergröße wurde entwickelt, damit es in das vorhandene Lager passt, ohne die Wandstärke zu behindern.

Stoßdämpfer    

Elektromagnetische Tauchspule

Das System verwendet einen elektromagnetischen Antrieb (Tauchspule) der den erforderlichen Luftdruck zum Betrieb von Kolben und Zylinder ermöglicht.

Elektromagnetische Tauchspule    

Teebeutelpackmaschine

iglidur® W300 Gleitlager werden hier als Ersatz für Kugelumlaufbuchsen verwendet.

Teebeutelpackmaschine    

Teigmischer

Die Backzutaten können sich leicht im Riegel des Mixers absetzen und diesen verkleben. iglidur® J ist aus Kunststoff und deshalb widerstandsfähig gegen Verschmutzung und Chemikalien.

Teigmischer    

Telemark-Skibindung

Die Telemark-Bindungen zerbrachen ständig und fielen aus. Mit den iglidur® Kunststofflagern konnte ein robustes, wartungsfreies Produkt erreicht werden.

Telemark-Skibindung    

Textilmaschine

Um statische Aufladungen an den Spulenkörpern zu vermeiden, werden im Textilmaschinenbau elektrisch leitfähige Buchsen verwendet.

Textilmaschine    

Wursthüllenherstellung

Maschinen zur Herstellung von Kranzdärmen.

Wursthüllenherstellung    

Schaltsaugrohre

iglidur® Kunststoff-Gleitlager in Schaltsaugrohren.

Schaltsaugrohre    

Riemenspanner

iglidur® Kunststoff-Gleitlager in Riemenspanner.

Riemenspanner    

Bremssattellagerung

iglidur® Kunststoff-Gleitlager im Bremssattel eines Nutzfahrzeuges.

Bremssattellagerung    

Fahrwerk

iglidur® Kunststoff-Gleitlager in Fahrwerken.

Fahrwerk    

Türscharnierlagerung

iglidur® Kunststoff-Gleitlager in Türscharnieren.

Türscharnierlagerung    

Verdecksysteme

iglidur® Kunststoff-Gleitlager im Cabrio-Verdecksystem.

Verdecksysteme    

Pedalwerk

iglidur® Kunststoff-Gleitlager im Pedalwerk.

Pedalwerk    

Sitzsystem

iglidur® Kunststoff-Gleitlager im Autositz.

Sitzsystem    

Lenk-Systeme

iglidur® Kunststoff-Gleitlager im Lenk-System eines Nutzfahrzeuges.

Lenk-Systeme    

Drosselklappen

iglidur® Kunststoff-Gleitlager in Drosselklappen.

Drosselklappen    

Führerhauslagerung

iglidur® Kunststoff-Gleitlager an Führerhauslagerung.

Führerhauslagerung    

Hebewerkzeug für Gabelstapler

Um Produktionskosten und -aufwand möglichst gering zu halten, ist die Verwendung von Gleichteilen von enormer Bedeutung. Der Kompromiss zwischen Stabilität und Flexibilität konnte mithilfe von iglidur®-Gleitlagern von igus® gelöst werden.

Hebewerkzeug für Gabelstapler    

Flugservolator

Die Entscheidung ist auf die Lager von igus® gefallen, weil sie wartungsfrei und kostengünstig sind und ganz einfach in der Handhabung.

Flugservolator    

Tischkicker

Einsatz eines hochwertigen Spindel-Lineartischs mit Steilgewindespindel, von Linearführungen, sowie igubal®-Gelenklagern.

Tischkicker    

Greifer für einen mobilen Roboter

Schwerpunkt der Aufgabenstellung für den Greifarm waren einfache Verfahrbewegungen, leichte Bauweise sowie ein möglichst großer Aktionsradius.

Greifer für einen mobilen Roboter    

Blechbearbeitungs-
maschine

drylin® Trapezgewindemutter in einer Blechbearbeitungsmaschine.

Blechbearbeitungs- maschine    

Maschinelle Entgratung von Metallteilen

Kunststoff statt Kugelumlauf - drylin® Linearführungen für maschinelle Entgratung.

Maschinelle Entgratung von Metallteilen    

Mobile und stationäre Sägewerke

Wartungsfreie Polymerlager in mobilen und stationären Sägewerken.

Mobile und stationäre Sägewerke    

Handhabungsgerät

drylin® Gleit-Linearführungen sorgen für kompakte und dabei hochflexible Handhabungsgeräte.

Handhabungsgerät    

Ölplattform

drylin® Kunststoff-Gleitlager in einem Inspektionsgerät für Offshore-Drilling-Riser.

Ölplattform    

Graviermaschine

Eine Graviermaschine mit igus® Produkten als Abschlußarbeit nach vier Jahren Weiterbildung in der Automatisierungstechnik.

Graviermaschine    

Schlauchbeutelmaschine

Einsatz von drylin® Hochtemperaturlager in Schlauchbeutelmaschine zur Schweißbalkenlagerung.

Schlauchbeutelmaschine    

Sektflaschen-
verschlußmaschine

drylin® in einer Sektflaschen-
verschlußmaschine in der Abfülltechnik.

Sektflaschen- verschlußmaschine    

Montagepresse für Klimaanlage

Mittels drylin® T Linearführung sowie iglidur® PRT-Rundtischlager wird die Verschiebung unter der Presse sowie der Schwenk der zu montierenden Teile bewältigt.

Montagepresse für Klimaanlage    

Leobot

Leobot Roboter: Roboterentwicklung für die Teilnahme am Wettbewerb Eurobot.

Leobot    

Photovoltaik-Nachführsystem

Durch automatisches Ausrichten der Photovoltaik-Nachführsysteme mit Hilfe von schmierfreien Kunststoffgleitlagern auf den Sonnenstand entsteht ein besonders hoher Wirkungsgrad.

Photovoltaik-Nachführsystem    

Getränkeabfüllmaschinen

Seit die Klemmsterne in dieser Abfüllanlage mit Polymerlagern ausgerüstet worden sind, hat sich die Standzeit nahezu verdoppelt.

Getränkeabfüllmaschinen    

Horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen

Bei dieser horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen waren für den Kunden besonders die absolute Wartungsfreiheit über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen wichtig.

Horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen    

Elektroroller

Initiiert durch Sachs-Bikes startete Norbert Staffend in das studentische Projekt mit dem Aufgabenschwerpunkt „motorisiertes Zweirad“. Ergebnis war dieser puristisch-elegante E-Roller

Elektroroller    

Shell ECO Marathon

Der Shell Eco-marathon ist der größte Energie-Effizienzwettbewerb und richtet sich an Studenten-Teams aus ganz Europa.

Shell ECO Marathon    

Gülle-Tankwagen

Bei der wirtschaftlichen Verteilung von Biogasgülle kommen robuste Gülle-Tankwagen zum Einsatz. In den Pendellenkachsen trotzen schmierfreie Polymerlager allen widrigen Bedingungen.

Gülle-Tankwagen    

Flugzeugprojekt

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Studienmodul zur Entwicklung für ein Modellflugzeug. Für die Lagerung der Querruder wurden iglidur® Gleitlager verwendet.

Flugzeugprojekt