Chainflex® - Anwendungen

Chainflex® hält. Oder Geld zurück.

Aus Kundensicht muss die Produktion störungsfrei laufen und dementsprechend ein Energieführungssystem reibungslos funktionieren. Das setzt die einwandfreie Leistung aller Komponenten voraus, auch der darin eingesetzten Leitungen. Als erstes Unternehmen entwickelte igus® komplette E-KettenSysteme®. Chainflex®-Leitungen und E-Ketten® werden als Lieferung aus einer Hand und – je nach Anwendung – mit einer Systemgarantie angeboten. Auf der Basis des seit 1989 gewachsenen Know-Hows bei Leitungen und sehr aufwändigen Versuchsreihen entstanden und entstehen die Konstruktionsprinzipien, die heute in Fabriken auf der ganzen Welt Maschinenstillstände verhindern helfen.

Systemleitungen für Großbearbeitungszentren

Mess-Systemleitung, die auch über sehr große Entfernungen Signale sicher überträgt und für eine hohe Maschinenverfügbarkeit sorgt.

Systemleitungen für Großbearbeitungszentren    

Kohlesilo

Leichter und platzsparender als andere Lösungen für den Kohletransport.

Kohlesilo    

Kollisions-
vermeidungssystem

Hier werden Systeme getestet, die das Autofahren sicherer machen sollen.

Kollisions- vermeidungssystem    

Kohletransportanlange

Eine Vielzahl von Leitungen benötigen die Motoren in dieser Anlage.

Kohletransportanlange    

Wendekopf-Besäumschere

Beideistige, kontinuierliche Bearbeitung von Metallbändern durch schnellen Werkzeugwechsel.

Wendekopf-Besäumschere    

Abfülleinheit

Kein Ausfall mehr bei der präzisen Dosierungen von Flüssigkeiten.

Abfülleinheit    

Dachziegel-Handling

Keine Korkenzieher und Leitunsgbrüche mehr beim Transport von Dachziegeln.

Dachziegel-Handling    

Asphaltier-Anlage

Prototyp einer Asphaltier-Anlage, die ein Pick&Place-Portal zur chargenweisen Verteilung des Material nutzt.

Asphaltier-Anlage    

E2/000 in Klärwerk

Aufgrund der hohen Robustheit und Stabilität entschied man sich in einem Klärwerk bei Saale für eine E2/000 der Serie 2500.

E2/000 in Klärwerk    

Solarenergie auf Segelschiff

Zum Schutz vor äußeren Einflüssen wurde die Anschluss-leitungen der Solarzelle in einer E2 micro Energiekette montiert.

Solarenergie auf Segelschiff    

Leiterplattenbestücker

Zum Einsatz kommen im „Speedmounter“ verschiedenste„Chainflex®“-Leitungen und Energieketten.

Leiterplattenbestücker    

Standzeiten deutlich gestiegen

Diese Anwendung zeigt, dass durch den Einsatz von Chainflex® Steuerleitungen die Ausfallrate der Maschine in der Betonfabrik deutlich reduziert wurde.

Standzeiten deutlich gestiegen    

LED-Bildschirm am Victory Plaza in Dallas

In einem LED-Bildschirm am Victory Plaza in Dallas wurden temperaturbeständige chainflex® Leitungen verbaut.

LED-Bildschirm am Victory Plaza in Dallas    

Kläranlage

Energieketten-System statt Kabeltrommel - Seit dem Jahr 2000 reibungsloser Betrieb an Kläranlage.

Kläranlage    

Fahrgastraumtüren

Chainflex® Steurleitungen für äußerst enge Biegradien finden in dieser Anwendung ihren Einsatz in Fahrgastraumtüren in Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Fahrgastraumtüren    

Stapelanlage

In dieser Anwendung finden Steuerleitung für äußerst enge Biegeradien ihren Einsatz.

Stapelanlage    

Kompostieranlage

Hitze, Grobschmutz, hohe Luftfeuchtigkeit: das sind nur einige der Umgebungsbedingungen in einer Kompostieranlage.

Kompostieranlage    

Möbelfabrik

Dieses Anwendungsbeispiel zeigt den Einsatz von Chainflex® Leitungen in der Möbelindustrie.

Möbelfabrik    

Dachkonstruktion

Dank der Konstruktion mit E-Ketten® in der Therme in Bad Wörishofen konnten etwa 100m Kabel eingespart werden und das Gewicht des Daches wurde verringert.

Dachkonstruktion    

Holzindustrie

Mit den von igus® vorkonfektionierten Energieketten wird eine dauerhaft, verschleißarme Verbindung an den Werkzeugen geschaffen.

Holzindustrie    

Bearbeitungszentrum

Top-Zustand auch nach 9 Jahren - Vorkonfektionierte Energiezuführung für Präzisionsmaschinen unter agressiven Umgebungsbedingungen.

Bearbeitungszentrum    

Kirmes-Fahrgeschäft

Die Anforderungen an die Anlage sind hoch. Alle Teile des Aufzugs sind permanent Wind und Wetter ausgesetzt und durch die 180° Drehung wirken zusätzlich Fliehkräfte auf die Teile.

Kirmes-Fahrgeschäft    

Kranfahrt

Alle in einem Kanal im Boden installierten Energiekettensysteme wurden mit Edelstahlführungsrinnen ausgestattet. Die Verfahrwege dieser Krane beträgt bis zu 500 m.

Kranfahrt    

Kühlräume

Versuche ergaben, dass sich Micro Flizz® auch im rauen Testbetrieb in der Kältekammer bei -40°C bewährt und gehört jetzt zur Serienausstattung der neuen Generation von Schnelllauf-Hubtoren.

Kühlräume    

Ziegelwerke

Höchste Beanspruchung durch Ziegelstaub in der Baustoffindustrie.

Ziegelwerke    

Straßenbahnweichen

Durch den zum Einsatz kommenden Wekstoff prallen selbst Späne bis zu einer Temperatur von 850 °C spurlos ab.

Straßenbahnweichen    

Beschick- und Abstapelanlage

Die Anforderungen an die Energiezuführungen sind hoch: Hohe Zykluszeiten und enge Biegeradien strapazieren Energiezuführung und Leitungen erheblich.

Beschick- und Abstapelanlage    

Holz- und Sandwichbearbeitung

Hier entstand aus Standardteilen eine Energiezuführung, deren Huckepack-Prinzip den großvolumigen Absaug-
schläuchen endlich einen definierten Platz zuweist.

Holz- und Sandwichbearbeitung    

Automation

Einsatz ohne Grenzen - Vorkonfektionierte Energieführung für die Automation.

Automation    

Werkzeugmaschinenbau

Von der Sonderkonstruktion zum Standardmodell - Vorkonfektionierte Energiezuführungen reduzieren nachhaltig die Kosten im Werkzeugmaschinenbau.

Werkzeugmaschinenbau    

Bearbeitungszentrum

Die einbaufertig konfektionierte Energiezuführung ist optimal auf die hohen Anforderungen der Werkzeugmaschinenindustrie ausgerichtet.

Bearbeitungszentrum    

Holz-Sägemaschine

Im Gegensatz zu früher gibt es bei der Homag-Sawtech AG so gut wie keine Reklamationen mehr.

Holz-Sägemaschine    

Kranbau

Im Kranbau sind aufgrund der langen Verfahrwege die Anforderungen an die Betriebssicherheit besonders hoch. Teure Stillstands- und damit Ausfallzeiten müssen auf jeden Fall vermieden werden.

Kranbau    

Sondermaschinenbau

Aufgrund der technischen Anforderungen der Fräsmaschine kamen nur Energieketten in Frage, die die komplexen Anforderungen aufgrund der hohen Vorschubgeschwindigkeiten und der Biegeradien erfüllen können.

Sondermaschinenbau    

Laserschneidmaschinen

Wegen der extrem hohen Anforderungen an die Dynamik musste die Energiekette stabil, robust und nicht zu schwer sein. Speziell auf der Y-Achse erfährt die Kette sehr hohe Querbeschleunigungen.

Laserschneidmaschinen    

Kranbau

Im Kranbau beweisen Energiezuführungen immer häufiger ihre technische und wirtschaftliche Stärke. Flexibilität, Variabilität und eine Platz sparende Montage sind nur einige der wichtigsten Kriterien.

Kranbau    

Sondermaschinenbau

Vorkonfektionierte Energiezuführungen kommen hier zum Zuge. Sie sorgen für das geforderte Einsparpotenzial der Prozesskosten.

Sondermaschinenbau    

Holzbearbeitungs-
maschine

Es steht wenig Platz zur Verfügung und aufgrund der komplexen Bewegungen werden die Leitungen stark strapaziert.

Holzbearbeitungs- maschine    

Shipyard-Krane

Energieführungsysteme für Shipyard-Krane seit sechs Jahren erfolgreich im Einsatz.

Shipyard-Krane    

Schiffsentlader

441 m Verfahrweg mit E-KettenSystemen® in Malaysia: Reduzierung der Zugkräfte um ca. 75%, E-Ketten® mit bis zu 2,5 to Gewicht.

Schiffsentlader    

Schiffsverlader

Seit der endgültigen Inbetriebnahme des Schiffbeladers im Jahr 2000 sind im Bereich der Energiekette noch keinerlei Störungen aufgetreten, weder mechanische, noch die Leitungen betreffende.

Schiffsverlader    

Glasproduktion

Höhere Variabilität bei sinkenden Kosten - Mehrdimensionale Energiezuführungen steigern die Roboterleistung.

Glasproduktion    

Handlingssystem

Roboter-Handlingsystem für Leiterplatten. Flexible Energiezuführung im Einsatz in der Reinraumtechnik.

Handlingssystem    

OpenHydro - Gezeitenturbine

Eine Kunststoffkette macht jegliche Wartung auf offener See überflüssig, eine herkömmliche Metallkette hätte der Kombination aus Technoklima und mechanischen Erfordernissen nicht genügt.

OpenHydro - Gezeitenturbine    

Dummy-Roboter

Eine sehr hohe Beschleunigung stellte die Konstrukteure dieses Roboters vor eine Herausforderung.

Dummy-Roboter    

Torantriebe

Bei diesen Torantrieben kommen verschiedene Produkte aus allen igus®-Bereichen zum Einsatz.

Torantriebe    

Kläranlage

Die verwendeten igus®-Produkte bewähren sich bis heute und reduzieren so drastisch den Wartungsaufwand.

Kläranlage    

Klebharz-Anlage

Bei dieser Klebharzanlage verfährt ein Hubgerüst drei bis vier Mal pro Tag in die Höhe, um Fässer mit einem Volumen von ca. 200 Litern zu entleeren.

Klebharz-Anlage    

Unterwasser-Bohrgerät

Dieser Bohrer, der Vibrocorer VKG-6, kommt in einer besonders anspruchsvollen Umgebung zum Einsatz.a

Unterwasser-Bohrgerät    

Zerlegewerkzeug

Beim Abbau eines Kernkraftwerks werden 14 Meter hohe Stahlbehälter in kleine Späne gefräst. Dabei muss ein Fräser als Zerlegewerkzeug von oben exakt in die Behälter hineingeführt werden.

Zerlegewerkzeug    

TV - Fertigung

Bei dieser Anwendung in der TV-Fertigung kommen hochflexible Chainflex® Steuerleitungen zum Einsatz.

TV - Fertigung    

Niederflurbahn

Chainflex® Steuerleitung für engste Biegeradien sorgt für die Betriebssicherheit in Niederflurbahnen.

Niederflurbahn    

Lichtwellenleiter für Maschinenbau

Die technischen Anforderungen an Energiezuführungen im Maschinen- und Anlagenbau erfordern funktionssichere Leitungen.

Lichtwellenleiter für Maschinenbau    

Sondermaschinenbau

Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen im Sondermaschinenbau beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.

Sondermaschinenbau    

USB-Leitung im Industriebereich

Bei dieser Anwendung kommen aufgrund der Robustheit und der Signalqualität Chainflex® Busleitungen in der digitalen Bildverarbeitung zum Einsatz.

USB-Leitung im Industriebereich    

Linearmotorachsen

Hier fand der Einsatz von Energiezuführungen und Leitungen für höchste Anforderungen in der Linearantriebstechnik statt.

Linearmotorachsen    

Projekt „E-Kart“

Das Projekt „E-Kart“ hatte seinen Kick-off im Oktober 2007 mit der Grundidee ein Kart mit Verbrennungsmotor und Straßenzulassung in ein Elektro Kart mit maximalem Fahrspaß umzurüsten.

Projekt „E-Kart“    

Akkuschrauberrennen

Diese ungewöhnliche Konstruktion für ein Liegefahrrad hat es in sich: Als Antrieb dienen hier Akkuschrauber.

Akkuschrauberrennen    

Roboterelefant

Mit dem Roboter-"Elefant" zum Viertelfinale EUROBOT 2009.

Roboterelefant    

Innen- und Aussenkrane

Die Aussenkrane müssen starken Witterungseinflüssen standhalten. Auch die Innenkräne arbeiten unter wechselnden Feuchtigkeitseinflüssen bei gleichzeitig sehr hohen Temperaturen.

Innen- und Aussenkrane    

Inspektionsroboter

Dieser Roboter prüft Lüftungsschächte vor und nach der Reinigung. Für die Energieversorgung hängt er an einer Leitung.

Inspektionsroboter    

Design-Motorrad

Dieser vector®-Beitrag stellt ein Motorrad vor, das ein außergewöhnliches Design hat.

Design-Motorrad    

Fördereinheit im Kohlebagger

Der Gewinner des diesjährigen goldenen vector® ist gleichzeitig der bisher längste Verfahrweg der Welt, der mit Kunststoff E-Ketten® realisiert worden ist.

Fördereinheit im Kohlebagger    

3D-Kette Mehrachsroboter

Aufgrund der hohen Wartungsfreiheit wurden im Nachrüstverfahren alle Achsen eines 6-Achs-Roboters mit mehrdimensionalen Energieketten ausgerüstet.

3D-Kette Mehrachsroboter    
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier